- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Nella ‘Vale das Toalas’ (Valle degli asciugamani) in Brasile, nello stato di Santa Catarina, 15 produttori di asciugamano, a conduzione familiare, hanno unito le forze. Insieme, in un mese, producono 1.200 tonnellate di spugna e 15 milioni di asciugamani e salviette e hanno creato 1.800 posti di lavoro diretti e indiretti nella regione.
Il successo del polo tessile brasiliano dipende dall'uso congiunto di risorse quali materie prime e macchinari e da molti anni fa affidamento sul supporto e sulla tecnologia all'avanguardia di Stäubli.
“Il team di supporto di Stäubli, sempre a disposizione, è stato un fattore chiave nella nostra decisione di scegliere le loro soluzioni.
Inoltre, tenete presente che il nostro tasso di seconda qualità si aggirava intorno al 5-6%. Ora stiamo riducendo questa cifra a meno dell'1 per cento. Questo aumento della qualità rende la nostra attività più sostenibile. Siamo in grado di lavorare una gamma più ampia di materie prime e produrre progetti molto più elaborati.”
Il Brasile ha un mercato tessile in rapida crescita e l'industria tessile è il secondo datore di lavoro nel settore manufatturiero brasiliano. Tuttavia, la produzione interna fatica a tenere il passo delle importazioni estere. È fondamentale quindi che i membri di Vale das Toalhas affrontino le sfide attuali dell'industria tessile: mantenere una elevata qualità aumentando al contempo la produzione, adattabilità rapida dei progetti sviluppati e massimizzazione della durata delle macchine.
Scegliendo le macchine Stäubli, le aziende associate sono state in grado di aumentare costantemente la loro produzione tessile nel tempo, migliorare la qualità dei loro prodotti tessili e allo stesso tempo aumentare la flessibilità del loro design tessile. La partnership con Stäubli ha permesso a ‘Vale das Toalhas’ di competere in un ambiente dinamico e di posizionarsi bene per il futuro.
Per oltre 30 anni, le aziende a conduzione familiare come Appel Home e LMPeter, hanno utilizzato metodi tradizionali di sviluppo del design che richiedevano molto tempo e limitavano la loro flessibilità. La richiesta di una lavorazione di alta qualità e la riduzione al minimo degli sprechi erano preoccupazioni vitali.
Grazie alle soluzioni di Stäubli, Appel Home è stata in grado di ridurre significativamente il tasso di scarto dal 5-6% a meno dell 1%. "Con la tecnologia di Stäubli, ora, siamo molto flessibili e possiamo cambiare rapidamente i progetti" continua Appel. Nel frattempo, LMPeter è stata in grado di aumentare significativamente la produzione, con le sue macchine per tessere con 3 campi di ripetizione del disegno, che producono quasi undici tonnellate al mese.
Con la sua vasta gamma di prodotti e la sua offerta locale di consulenza, formazione e servizi, Stäubli offre ai membri di Vale das Toalhas un pacchetto completo per le loro sfide. Attualmente sono in uso più di 200 macchine Stäubli in tutto il Gruppo, che garantiscono molti anni di regolare funzionamento alle massime velocità, manutenzione ridotta e un'elevata flessibilità per la progettazione dei modelli.
La "'Valle degli asciugamani'" ha dotato i suoi stabilimenti di produzione di soluzioni Stäubli per la preparazione alla tessitura, per la tessitura a ratiera e per la tessitura Jacquard, sfruttando la potenza di oltre 200 prodotti Stäubli per i suoi processi:
Vale das Toalhas è pronta per un'ulteriore crescita e innovazione grazie alle soluzioni Stäubli. Il modello collaborativo del Gruppo, unito all'efficienza e alla qualità offerte da Stäubli, lo posiziona come una forza trainante nell'industria tessile Brasiliana. Il loro impegno per la qualità, la tecnologia e le pratiche sostenibili garantisce un futuro luminoso per l'associazione.
Questa valutazione riflette l'alto livello di soddisfazione e fiducia che i membri di Vale das Toalhas hanno per le soluzioni tessili Stäubli e per la sua gamma completa di servizi offerti.