2025年9月28日
ITMA Asia 2025が開催され、ストーブリは先進的な織物技術を披露する準備が整いました!
数年ぶりにITMA Asiaがシンガポールに戻ってきます。この戦略的な立地は、地域の主要な繊維産業拠点へのアクセスを容易にします。2025年10月28日から31日まで開催される今年の展示会では、繊維産業における持続可能な開発を促進するグリーン技術が注目されます。
ストーブリは、多様かつダイナミックな繊維生産が展開される東南アジアのニーズに特化したソリューションを展示します。当社のシステムはエアジェット・ウォータージェットを含む各種織機に対応し、デニムやシルクから綿・家具用生地まで幅広い用途向けに設計されています。効率性・適応性・持続可能性に焦点を当て、ストーブリは進化を続ける地域の繊維産業を支え続けます。
エネルギー効率に優れたテキスタイル織り加工のための幅広い持続可能なソリューションを、ホール2、ブース番号B201でご覧ください。
ストーブリの専門家と直接お会いし、最新のイノベーションをご覧ください:
ストーブリのブースでは、効率的な織布準備、フレーム織り、ジャカード織り、さらにカーペットやテクニカルウィービング向けの幅広い機械とシステムをご覧いただけます。
ITMA Asia 2025 ストーブリブースへぜひお越しください:ホール2、ブース番号B201でお待ちしております
綿織物、デニム生地、タオル生地、さらにはシルクまで、シュトーブリはあらゆるニーズに最適なソリューションを提供します。当社のソリューションにより、長期的な競争力とコスト効率の高い生産を実現し、最大限の効率を達成できます。
シンガポールにて皆様をお迎えし、具体的なご要望をお伺いし、プロジェクトの成功に向けた支援策をご提案できることを、チーム一同心よりお待ちしております。