内部通報制度は独立した提供者によって運営され、法務・コンプライアンスチームによって管理されています。あなたの身元が保護されるよう、報告書は暗号化されパスワードで保護されています。報告を提出すると、リファレンスIDが届きます。このIDを使って、機密報告でも匿名でも、案件の追跡や更新情報の提供に利用できます。
当社の安全な内部通報制度と内部プロセスは、機密性が高く、客観的かつ公平なケース管理を確保するよう設計されています。私たちは、例えば調査を行うために必要な情報のみを提供しています。報告された懸念の種類や深刻さに応じて、調査は法務・コンプライアンスチーム、人事部、または外部の専門家によって内部で行われることがあります。ケースによっては財務など他の機能が調査を支援する必要がある場合もあります。
報復に対しては一切容認することなく、誠実に報告する方の保護に全力を尽くしています。すべての報告は適用されるデータ保護法に従って扱われます。詳細については、当社の プライバシーポリシーをご覧ください。