Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Massima flessibilità per artisti e tessitori professionisti nella creazione di arazzi e tappezzerie

Il TextielMuseum di Tilburg, nei Paesi Bassi, è un tesoro nazionale olandese e uno dei più straordinari musei tessili del mondo. Include il laboratorio TextielLab, allestito in un vecchio stabilimento tessile costruito negli anni 60 del XIX secolo, un monumento storico nazionale. Il TextielLab offre ad artisti e tessitori professionisti l’opportunità di lavorare con macchinari all’avanguardia.

La sfida

Il TextielMuseum collabora intensamente con artisti tessili, tessitori professionisti e università di tutto il mondo. Il museo desiderava ampliare le proprie capacità installando una nuova installazione Jacquard che offrisse grande flessibilità e adattabilità. Questa impresa era particolarmente problematica perché lo spazio all’interno dell’edificio, compresa l’altezza dei soffitti, è limitato.

Vantaggi per il cliente

  • Una vasta gamma di nuove possibilità per tessere arazzi e tappezzerie
  • Compattezza: si adatta perfettamente in spazi limitati
  • Ottimizzazione dell’angolo di lavoro delle arcate in caso di altezza limitata del soffitto

La soluzione

Il TextielLab ha installato una nuova macchina per tessere da 3,5 metri dotata della macchina Jacquard di grande formato Stäubli LXL, con 14.336 arpini, padiglione end-to-end. L’artista tessile nigeriana Otobong Nkanga, di fama internazionale, ha presenziato per inaugurare la nuova acquisizione del TextielLab. Si tratta della quarta macchina di Stäubli ad essere installata nel TextielLab, il che consente al TextielMuseum di accogliere un numero maggiore di artisti tessili e designer, offrendo loro nel frattempo nuove possibilità creative. La macchina Jacquard era una parte centrale della soluzione ideata dal team di progettazione. È stata scelta la macchina Jacquard LXL di Stäubli in quanto offre la grande flessibilità e adattabilità volute dal museo, aprendo così un’ampia gamma di possibilità, anche per la realizzazione di arazzi e tappezzerie. La macchina Jacquard è compatta e si adatta perfettamente al poco spazio disponibile. Permette un accesso sicuro e semplice per effettuare le regolazioni della macchina. Inoltre, Noemi, il nuovo concept elettronico di Stäubli, ha permesso di ridurre la profondità di infilaggio dei padiglioni e di distribuire uniformemente le arcate su tutta la larghezza della macchina Jacquard. Questa nuova tecnologia ha permesso a TextielLab di ottimizzare l’usura delle corde. Grazie alla nuova progettazione del quadro di supporto in alluminio della tavoletta d’imputaggio, è garantito un funzionamento senza vibrazioni.

Innovazione e qualità combinano estetica ed ergonomia

Stäubli è orgogliosa di partecipare a questo emozionante progetto e di contribuire al suo successo. È un perfetto esempio dell’impegno a lungo termine di Stäubli e del principio cardine dell’azienda secondo il quale “innovazione e qualità combinano estetica ed ergonomia".

Soluzioni di prodotto per questo tipo di applicazione

Storie di successo Stäubli