L'India è conosciuta come la terra dei tessuti innovativi e tra le sue numerose storie di successo, D'Decor si distingue come il più grande produttore ed esportatore indiano di tende e tessuti per arredamento e il terzo più grande al mondo. Fondata nel 1999, l'azienda è cresciuta fino a diventare un marchio globale con una produzione annua di 45 milioni di metri di tessuto e vendite che raggiungono i 250 milioni di dollari. Questo straordinario viaggio è alimentato da una visione chiara: collaborare con il corretto innovatore tecnologico. È qui che entra in gioco la Stäubli e che assume un ruolo importante.
Nel corso dei decenni, D'Decor ha affrontato sfide in continua evoluzione, dalla competizione con gli attori globali all'adattamento della dinamica economia indiana. Per rimanere all'avanguardia, D'Decor continua a combinare innovazione e flessibilità per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Nel corso di questi anni, Stäubli ha fornito il vantaggio tecnologico necessario per supportare la continua crescita e il successo di D'Decor.
"Affrontare le sfide è il biglietto da visita del futuro. Stäubli comprende le complesse esigenze di un'economia in forte espansione; il mercato in continua evoluzione pone molte sfide e Stäubli compie passi avanti tecnologici per affrontare le sfide del futuro".
Il mercato tessile in forte espansione richiede flessibilità, velocità e affidabilità. Stäubli riconosce queste esigenze e fornisce a D'Decor macchine all'avanguardia. Oggi, nei suoi 5 stabilimenti di produzione, D'Decor ha investito in 300 macchine Jacquard elettroniche, 220 ratiere rotative e 15 annodatrici automatiche, TOPMATIC e MAGMA, della Stäubli.
Queste soluzioni garantiscono vantaggi chiave:
Dalle tende e dai tessuti per tappezzeria alle carte da parati, dalle tende alla biancheria da letto e ai tessuti in velluto, la tecnologia Stäubli consente a D'Decor di innovare continuamente.
"Operiamo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per 350-360 giorni all'anno. Alcune macchine installate nel 1995 sono ancora in funzione oggi. Questa è la vera testimonianza della qualità di Stäubli".
Per D'Decor, l'affidabilità non riguarda solo i tempi di attività, ma anche il valore a lungo termine. Le macchine che funzionano perfettamente per decenni riducono i tempi di inattività, i costi di manutenzione e i ritardi di consegna ai clienti. Ciò si traduce in un ROI e in una sostenibilità eccezionali, stabilendo un punto di riferimento per il settore. Inoltre, anche dopo anni di utilizzo continuo, queste macchine mantengono un notevole valore di rivendita, consentendo a D'Decor di ri-venderle a prezzi molto interessanti; questa è un'ulteriore prova della loro qualità e di redditività duratura.
Insieme, D'Decor e Stäubli dimostrano come l'innovazione, la fiducia e la tecnologia possano trasformare un settore. Nel corso di oltre due decenni, questa partnership è cresciuta fino a diventare una vera e propria alleanza a lungo termine costruita su affidabilità, visione condivisa e impegno reciproco.
Oggi, questo legame duraturo continua a guidare il successo congiunto, consentendo a entrambe le aziende di innovare, crescere e plasmare il futuro della produzione tessile.