Régulièrement, nous partageons un nouvel aperçu exclusif de l’industrie du plastique, qu’il s’agisse d’un point de vue d’expert, d’une plongée dans une technologie clé ou d’un coup de projecteur sur l’une de nos dernières innovations. Explorez ces contenus sélectionnés pour garder une longueur d’avance sur les tendances, acquérir des connaissances pratiques et mieux comprendre les solutions qui façonnent les environnements de production de demain.
K 2025
Voulez-vous votre propre analyse SMED ?
Ygor Mikhailoff et Thierry Parent
Responsables de segment de marché pour la plasturgie et le QMC
Tous les trois ans, l’industrie de la plasturgie se réunit à Düsseldorf pour le K Show, le principal événement mondial de l’industrie du plastique – et 2025 promet d’être un événement marquant.
En amont de l’événement, nous nous sommes entretenus avec Ygor Mikhailoff et Thierry Parent, responsables du marché des plastiques chez Stäubli, sur les moteurs de l’innovation dans leur secteur, sur ce que les visiteurs peuvent s’attendre à voir au salon K 2025 et sur la manière dont Stäubli contribue à relever les défis les plus urgents de l’industrie.
Ygor : L’un des principaux objectifs est une nouvelle solution dédiée aux machines de petit tonnage : il s’agit de systèmes compacts et précis, particulièrement bien adaptés aux secteurs tels que le médical et l’électronique, où l’espace et une productivité sans faille sont cruciaux. Mais je n’en révélerai pas trop avant l’événement !
Nous mettons également en avant notre approche conception-to-cost pour la fabrication de moules, et nous présenterons la dernière version de notre système de bridage magnétique, le QMC123. Cette dernière itération présente une conception de plaque mince, une sécurité améliorée et des fonctions de validation plus intelligentes qui simplifient les changements de moule et protègent à la fois les opérateurs et les équipements. Le fil conducteur de ces solutions est qu’elles sont conçues pour rendre la production plus sûre, plus rapide et plus fiable, sans créer de complexité inutile pour les opérateurs.
Thierry : Il y a eu un changement fondamental dans la façon dont les clients évaluent les investissements. Nous sommes passés d’une focalisation uniquement sur le retour sur investissement (ROI) à l’examen du coût total de possession (TCO). Nous illustrons souvent cela par une analogie avec un iceberg : les coûts visibles ne représentent qu’environ 15 % du total. Un produit à faible coût peut sembler attrayant au départ, mais s’il entraîne des temps de configuration plus longs, des taux de défaillance plus élevés, une maintenance plus fréquente ou un risque d’accident plus élevé pour les opérateurs, le coût réel au fil du temps est beaucoup plus élevé.
Ygor : Cela est directement lié à une autre tendance majeure : la demande urgente d’automatisation. Il y a une pénurie critique de travailleurs qualifiés dans cette industrie, en partie parce que la fabrication de plastiques a un problème d’image – la réaction de mon propre fils de 15 ans lorsque je lui dis que je travaille dans le plastique en dit long ! Les entreprises doivent considérer l’automatisation non seulement comme une mesure de réduction des coûts, mais aussi comme une nécessité pour maintenir les niveaux de production.
Ygor : Le changement s’est vraiment accéléré pendant la pandémie de COVID. Les fabricants ont dû réduire la densité des opérateurs pour protéger leurs équipes, et beaucoup ont conservé ces mesures parce qu’ils ont réalisé qu’elles amélioraient également l’efficacité et la sécurité à long terme.
Thierry : Mais l’automatisation n’est pas nouvelle, elle est intégrée dans les processus depuis des années. Prenons l’exemple d’une solution d’emballage entièrement automatisée. Il fonctionne avec succès depuis plus de 12 ans, ce qui permet de réduire le risque de contamination et l’exposition des opérateurs tout en maintenant la précision.
Ygor : Les clients veulent de plus en plus d’équipements qui communiquent efficacement et fournissent aux opérateurs des informations claires et exploitables. Nos systèmes de bridage magnétique, par exemple, peuvent communiquer directement avec les commandes des presses à injecter, de sorte que les opérateurs disposent de toutes les informations dont ils ont besoin en un seul endroit.
Thierry : La clé est de rendre ces technologies accessibles et précieuses dans les opérations quotidiennes – C’est pourquoi notre priorité reste de créer des solutions qui soutiennent une fabrication sûre, efficace et flexible aujourd’hui.
Ygor : Chaque mouleur à injection a des exigences uniques. Et bien que le processus fondamental de moulage par injection reste le même d’un secteur à l’autre, la configuration, les contraintes et les objectifs de chaque client sont différents. Cela représente une opportunité passionnante pour nous de consacrer du temps à bien comprendre les besoins de chaque client et de fournir un soutien qui correspond vraiment à ses objectifs.
Thierry : Au lieu de présenter un catalogue de produits avec une approche unique, nous travaillons en étroite collaboration avec les clients, en adoptant une approche de partenariat. Nous visitons les sites, effectuons des analyses SMED (Single-Minute Exchange of Die) et identifions où les changements ciblés peuvent avoir le plus grand impact. En fin de compte, nous sommes un fournisseur de solutions, pas seulement un fournisseur.
Ygor : K 2025 est l’événement marquant de l’industrie - c’est là que nous rencontrons les clients et les prospects qui stimuleront les affaires pour les trois prochaines années, et où se déroulent les conversations les plus importantes sur l’avenir de la fabrication. Nous voulons que les visiteurs voient Stäubli comme le partenaire idéal pour développer des solutions qui répondent à leurs défis uniques.
Thierry : En fin de compte, nous voulons que les gens repartent avec de nouvelles idées qui amélioreront réellement leurs opérations à long terme. Qu’il s’agisse d’une nouvelle perspective sur le coût total de possession et le retour sur investissement ou d’une meilleure compréhension des nouveaux outils innovants disponibles, nous voulons que chaque conversation apporte une réelle valeur ajoutée. Lorsque les visiteurs quittent notre stand, nous voulons qu’ils voient de nouvelles possibilités pour rendre leurs opérations non seulement plus efficaces, mais aussi fondamentalement de meilleurs lieux de travail pour les gens.
Contactez notre équipe pour votre propre analyse SMED afin de réduire vos temps d’arrêt.
Optimisez votre productivité et débloquez des changements de moules plus rapides et plus sûrs grâce à la gamme complète Quick Mold Change (QMC) de Stäubli. Conçues pour la précision, la fiabilité et la répétabilité, nos solutions permettent une intégration transparente dans n’importe quel environnement de moulage par injection.
Explorez la gamme complète de technologies QMC ci-dessous et trouvez la combinaison idéale pour augmenter l’efficacité, améliorer la disponibilité et améliorer les performances de votre ligne de production.
Bridage hydraulique
Compact et robuste : système de bridage hydraulique pour changement automatique d'outils dans des conditions d'utilisation rigoureuses.
Bridage mécanique
Simplicité et sécurité : système de bridage mécanique à baïonnette pour le changement d'outils en un seul geste et en toute sécurité.
Bridage magnétique
Découvrez QMC 123 & Advanced : des solutions de bridage magnétique pour plus de sécurité, de productivité et de flexibilité lors des changements de moules.
Système de chargement de moule
Le MLV de Stäubli permet un transport rapide, sûr et flexible de moules jusqu’à 700 kg, sans aucune alimentation électrique. Optimisez vos processus de changement et augmentez le TRS de vos équipements.Vous cherchez des conseils sur nos solutions de transfert et de ravitaillement en hydrogène ? Que vous conceviez une station, développiez une plateforme de véhicule ou pilotiez un projet d’infrastructure hydrogène, nos équipes sont à votre disposition.