STORIA DI SUCCESSO

Robot a sei assi nel trattamento del plasma sanguigno

Il sistema di imbottigliamento di HOF Sonderanlagenbau GmbH è progettato per tagliare al centro bottiglie di plastica contenenti plasma sanguigno congelato, un ingrediente essenziale per numerosi prodotti medici. La movimentazione delle bottiglie viene eseguita da due robot a sei assi Stäubli Stericlean.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

  • Elevata produttività
  • Conformità agli standard igienici specifici del settore
  • Funzionamento completamente automatizzato
  • Passaggio rapido a bottiglie di diverse dimensioni

COMPITO

Affettatura pulita per un processo efficiente

La manipolazione del plasma sanguigno liofilizzato richiede elevati standard igienici e un elevato grado di automazione. Il primo passo consiste nel tagliare le bottiglie di plastica contenenti plasma scongelato e svuotarne il contenuto: un compito classico per i robot Stericlean di Stäubli, sviluppati per l'uso in ambienti igienici e sterili.

Da 30 anni, HOF Sonderanlagenbau GmbH di Lohra è specializzata nella liofilizzazione ed è attualmente il produttore leader di sistemi di liofilizzazione di alta qualità e tecnologicamente avanzati per l'industria farmaceutica. La gamma HOF comprende sistemi per l'apertura delle bottiglie di plastica in cui è conservato il plasma.

"L'elevata velocità di lavoro dei robot è stata il criterio decisivo. È il fattore che determina le prestazioni dell'intero sistema".

Jens Gemmecker | Gestione delle vendite Sistemi di carico e scarico presso HOF Sonderanlagenbau GmbH, Germania

SOLUZIONE

Un processo completamente automatizzato con un'elevata produttività

Il processo inizia con un robot che afferra quattro bottiglie per l'estremità superiore e le guida verso la stazione di taglio, che assomiglia a una ghigliottina. Un secondo robot a sei assi RX160 posizionato sull'altro lato afferra e stabilizza la metà inferiore dei contenitori di plasma.

A questo punto, la lama cade. I due robot svuotano il contenuto delle loro metà bottiglie in vassoi drenanti. Il plasma umano – ancora sotto forma di un nucleo congelato – scivola lungo un canale nelle vasche di sbrinamento. Le metà delle bottiglie vengono controllate da sensori per assicurarsi che siano state completamente svuotate, quindi posizionate su un binario che conduce a uno scivolo di smaltimento.

La linea di imbottigliamento può lavorare fino a 1.200 bottiglie all'ora con un tempo di ciclo di 12 secondi. La produttività è così elevata che il lotto di produzione specificato è pronto e può essere lavorato in tempi minimi, il che è auspicabile per motivi di igiene e sicurezza del processo.

UTILIZZO DEL CLIENTE

Un concetto ingegnoso per un compito impegnativo

La scelta del robot è stata facile per i progettisti HOF in questo caso, e in effetti in tutti gli altri loro progetti. Poiché i robot sono integrati in molti dei sistemi forniti, l'azienda ha definito degli standard per le applicazioni robotiche e, tenendo conto delle esigenze dell'industria farmaceutica, ha optato per i modelli Stericlean di Stäubli. Questi robot convincono per la loro maneggevolezza rapida e precisa e per la loro idoneità ai processi di lavaggio e quindi all'automazione igienica di processi sensibili.

Con questa particolare macchina, HOF Sonderanlagenbau GmbH ha ideato un vero e proprio risolutore di problemi per la produzione farmaceutica. Il sistema di imbottigliamento, solitamente in combinazione con l'unità di scongelamento a bagnomaria a monte, è utilizzato da molte delle aziende farmaceutiche mondiali che trattano plasma sanguigno liofilizzato.

I due robot lavorano in tandem su entrambi i lati della stazione di taglio. Garantiscono un'affettatura rapida, precisa e igienica delle bottiglie di plasma sanguigno scongelate senza la necessità di intervento umano. Il risultato è un processo con elevata produttività, massima pulizia e maggiore flessibilità: il sistema può essere rapidamente adattato a diversi formati di bottiglie tramite il sistema di controllo e l'uso di pinze a quattro punte.