- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Per il sovrastampaggio di una scheda elettronica, il produttore specializzato in materie plastiche Adatis ha optato per l'automazione completa con i robot industriali Stäubli. In questo modo, l'azienda può continuare a produrre nell'economia ad alto salario che è la Svizzera.
Mentre molti produttori hanno trasferito la loro produzione in paesi a basso salario, il fornitore automobilistico Adatis ha intrapreso la strada della produzione completamente automatizzata nell'economia svizzera ad alto salario. Quello che sembra un progetto impegnativo ha in realtà pienamente giustificato la decisione: lo specialista delle materie plastiche di Martigny, nel Canton Vallese, annovera tra i suoi clienti produttori rinomati come Bosch e Continental.
In qualità di fornitore Tier 2 con una forza lavoro di 40 dipendenti, l'azienda aveva bisogno di una strategia convincente e di impianti di produzione estremamente competitivi se voleva realizzare la sua ambizione di fornire i leader tecnologici dell'industria automobilistica internazionale. Adatis spunta entrambe queste caselle. Lo specialista svizzero dello stampaggio di materie plastiche ha puntato su un mercato di nicchia, concentrandosi su parti tecniche di alta precisione per varie applicazioni nel settore automobilistico.
Adatis è spesso chiamata a fornire inserti stampati ad iniezione. Le varianti classiche includono sensori, componenti elettronici, controlli per la regolazione dell'energia e del calore sui motori elettrici e simili. I processi produttivi tipici consistono generalmente nello stampaggio a iniezione, nella personalizzazione, nel taglio, nella piegatura, nella saldatura, nel controllo qualità e nel confezionamento delle parti finite in blister.
Processi di produzione complessi basati su robot garantiscono una produzione efficiente e i robot industriali forniti da Stäubli svolgono un ruolo chiave, come dimostra un'ingegnosa linea di produzione progettata e realizzata dagli specialisti di ADATIS SA in collaborazione con TCI Engineering, un integratore di sistemi approvato da Stäubli. Questa applicazione comporta un'attività tipica di Adatis, ovvero lo stampaggio di un circuito elettronico che, una volta installato, regola la temperatura dei motori. La caratteristica più importante della linea di produzione è un grande Stäubli TX200.
La macchina a sei assi è dotata di una complessa pinza multifunzione, uno sviluppo proprietario di TCI Engineering, che è in grado di svolgere diverse attività senza cambiare la pinza. Questi includono il posizionamento degli inserti nella pressa a iniezione e la rimozione delle parti stampate finite. Il robot non solo ottiene punteggi elevati per la velocità, ma anche per la precisione: la ripetibilità della macchina di grandi dimensioni è di ben ±0,06 millimetri.
Grazie alla sua enorme portata di circa 2,2 metri, il TX200 può svolgere compiti aggiuntivi. Questi includono la disposizione e l'imballaggio dei componenti finiti e ampiamente testati in blister. Il controllo qualità è affidato a un altro robot a sei assi Stäubli, in questo caso il TX60, molto più compatto . Come il fratello maggiore, anche il TX60 ha un design completamente incapsulato e colpisce per la sua precisione e il controllo del movimento altamente dinamico. Lo slimline TX60 è responsabile del caricamento della stazione QA integrata e dell'avvicinamento a sette posizioni di test per diversi test di qualità. Il TX60 non può permettersi di trascurare alcuna irregolarità. L'aspettativa dell'utente finale è inequivocabile: zero errori.
La produzione robotizzata ha permesso ad Adatis di raggiungere i suoi obiettivi rigorosi sotto ogni aspetto. La disponibilità dell'impianto è ancora al di sopra del 95% richiesto, la produzione di 5.000 unità al giorno e i severi obiettivi di qualità sono stati comodamente raggiunti e l'intero sistema funziona con un intervento umano minimo.
Come per molte altre applicazioni nell'industria delle materie plastiche, anche in questo caso la scelta dei robot Stäubli ha dato i suoi frutti. Con la loro tecnologia di azionamento superiore, uno sviluppo proprietario brevettato da Stäubli
Robotica: le macchine hanno un punteggio elevato in termini di dinamica e precisione, offrendo al contempo una disponibilità superiore alla media.
La produttività di questa linea, basata sulle massime prestazioni dei robot industriali Stäubli, è stata un fattore decisivo per l'elevato livello di competitività raggiunto da questa azienda svizzera di stampaggio a iniezione. Ed è un'altra illustrazione di come l'automazione possa aiutare a garantire l'occupazione in un'economia ad alto salario.