Storia di successo

Un porto di nuova generazione gestito con una flotta di veicoli automatizzati

Connettori per fluidi ad alte prestazioni per AGV che operano nel PSA-Port Authority di Singapore

PSA Singapore si sta preparando a soddisfare la futura crescita del commercio globale costruendo un nuovo porto con operazioni terminalistiche completamente automatizzate per rivoluzionare il futuro del trasporto marittimo. Le piattaforme a guida autonoma vengono caricate automaticamente durante il processo operativo. La soluzione Quick Charging Connection di Stäubli fornisce solo 20 minuti di ricarica ogni quattro-cinque ore di funzionamento continuo, mentre i sistemi di sostituzione rapida della batteria sono implementati per la manutenzione, integrando il sistema Multi Connect di Stäubli. 

 

Automazione delle operazioni portuali

PSA Singapore è classificato come il più grande hub di trasbordo di container al mondo. I suoi eccellenti servizi di rete collegano gli spedizionieri alle compagnie di navigazione con collegamenti a 600 porti in tutto il mondo. Nel 2019, i terminal PSA Singapore hanno gestito 85,2 milioni di TEU di container (TEU: unità equivalenti a venti piedi). Per anticipare la crescita futura del commercio globale, PSA sta costruendo un nuovo mega porto a Tuas che sarà aperto in una prima fase nel 2021. Questo futuro porto sarà caratterizzato da operazioni di terminal totalmente automatizzate e dalla costruzione di un più ampio ecosistema della catena di approvvigionamento per promuovere la connettività di Singapore.

Nella preparazione di questo nuovo mega porto automatizzato, PSA ha testato questi processi nelle loro attuali operazioni presso il terminal Pasir Panjang. Una parte di questo sviluppo è la valutazione di AGV (veicoli a guida automatica) completamente alimentati a batteria, che hanno una capacità di carico di 65 tonnellate e una velocità di crociera di 25 km/h. Con il loro azionamento elettrico, sono più efficienti dal punto di vista energetico, richiedono meno manutenzione e hanno un effetto positivo sulla riduzione delle emissioni di CO2 per le operazioni portuali.

 

Altamente efficiente e completamente affidabile

Il progetto per questi nuovi veicoli combina nuove tecnologie, nuovi fornitori e un nuovo design specificato da PSA. Gli AGV dovrebbero fornire il maggior tempo di funzionamento possibile, quindi la ricarica dell'approvvigionamento energetico deve essere completamente automatizzata, affidabile ed efficiente, sia in termini di tempo che di costi.

Il modo più rapido e affidabile per ricaricare la batteria durante il funzionamento è la soluzione automatizzata Quick Charging Connection (QCC) di Stäubli. I risultati positivi di una configurazione simile da un progetto pilota per autobus all'aeroporto di Nizza hanno convinto PSA. Se durante la manutenzione è necessaria la sostituzione della batteria, i tempi di fermo devono essere i più brevi possibile. In questo caso, la soluzione di raccordo rapido Stäubli per il collegamento della batteria ha convinto gli ingegneri PSA ed è stata integrata per aumentare l'affidabilità e l'efficienza del funzionamento.

 

Ricarica rapida degli AGV per il funzionamento continuo

Insieme a tutti i fornitori di tecnologia coinvolti, PSA ha deciso di implementare la soluzione QCC, che garantisce una lunga durata in quanto è progettata per un elevato numero di cicli di accoppiamento, presenta un design completamente chiuso per proteggere gli elementi di contatto e garantisce una manutenzione ridotta. L'elevato livello di sicurezza è garantito da un design completamente protetto dal contatto e impermeabile. Questa soluzione di connessione elettrica fornisce energia per consentire da quattro a cinque ore di funzionamento continuo degli AGV con un tempo di ricarica inferiore a 20 minuti.

Gli ultimi adattamenti delle funzionalità sono stati implementati dagli esperti di ingegneria di Stäubli in stretta collaborazione con il team di ingegneri PSA. Questo approccio ha fatto in modo che la compensazione integrata del disallineamento angolare e di posizionamento presso la stazione di ricarica QCC si adattasse all'arrivo e alla partenza automatizzati degli AGV. Per soddisfare le sfide ambientali operative all'aperto nel porto, la tenuta stagna è stata migliorata in base alle specifiche del cliente.

 

Sostituzione delle batterie AGV durante la manutenzione

Per mantenere un'elevata disponibilità per la flotta AGV operativa, viene implementata la sostituzione rapida del pacco batteria per consentire di eseguire la manutenzione della batteria fuori bordo dell'AGV. Il collegamento e lo scollegamento dell'alimentazione devono essere gestiti in modo rapido, sicuro e semplice senza alcun intervento umano. La soluzione di raccordi multipli Stäubli centralizza diverse fonti di energia e le collega con un unico movimento. Pertanto, questo sistema è la soluzione perfetta per operazioni così automatiche e rapide.

 

Soluzione efficiente ed economica

Le soluzioni di connessione Stäubli garantiscono produttività e continuità nel funzionamento degli AGV presso PSA con il sistema Quick Charging Connection che promette un elevato trasferimento di potenza in un tempo minimo. Grazie alla resistenza alle condizioni ambientali difficili e all'ingresso di acqua, questa soluzione di connessione e ricarica garantisce un'elevata affidabilità ed efficienza, grazie alle proprietà uniche della tecnologia di contatto MULTILAM utilizzata. Inoltre, la sostituzione della batteria durante la manutenzione avviene molto rapidamente grazie all'accoppiamento automatico di tutti i collegamenti necessari.

Gli esperti di Stäubli hanno supportato a fondo l'implementazione in loco e hanno interagito a stretto contatto sia con il team di ingegneri PSA che con i fornitori di tecnologia coinvolti per fornire una soluzione di trasmissione elettrica sicura e affidabile ad alta potenza per la flotta alimentata a batteria PSA.

IL PARTNER

PSA Singapore è classificato come il più grande hub di trasbordo di container al mondo. I suoi eccellenti servizi di rete collegano gli spedizionieri alle compagnie di navigazione con collegamenti a 600 porti in tutto il mondo. PSA si sta preparando a soddisfare la futura crescita del commercio globale costruendo un nuovo porto con operazioni di terminal completamente automatizzate per rivoluzionare il futuro del trasporto marittimo. 

APPLICAZIONE

QCC

  • Completamente protetto dal contatto e completamente automatizzato.
  • Impermeabile e resistente agli ambienti difficili.
  • Progettato per un numero elevato di cicli di accoppiamento.

Accoppiamenti multipli

  • Realizzato su misura e configurabile secondo le specifiche del cliente.
  • Combinazione di diverse fonti energetiche; fluidi ed elettricità.
  • Utilizzo del disallineamento alla connessione.

Prodotti correlati