ROSA® teknolojisi, 200'den fazla hastanede kullanılan FDA onaylı, yeni nesil bir cerrahi robottur. Cerrahlar tarafından cerrahlar için geliştirilen Zimmer Biomet'in robotik teknolojisi, entegre bir navigasyon platformuyla tamamlanmış, çevresinde çok sayıda ameliyata yardımcı olmuştur.
Cerrahi aletlerin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Hipokrat, klasik cerrahinin babası olarak kabul edilir. MÖ 500 civarında, cerrahi prosedürlerde kullanılan 200'den fazla farklı alet vardı. Takip eden yüzyıllarda, enstrümanların gelişimi, bireysel doktorların iyileştirme yöntemlerinden etkilendi. Tıp pratisyenleri, yetenekli zanaatkarların süslü aletler oluşturmak için kullandıkları spesifikasyonları hazırladılar. 19. ve 20. yüzyıllarda fildişi, altın ve gümüş gibi değerli elementlerin bir kenara bırakılması ve hassas mekanikçilerin ve çatal bıçakların çelikten aletler yapmaya başlamasıyla yeni bir seviyeye ulaşıldı. 1939'da cerrahi tamirci mesleği doğdu.
ROSA® teknolojisi, 200'den fazla hastanede kullanılan FDA onaylı, yeni nesil bir cerrahi robottur. Cerrahlar tarafından cerrahlar için geliştirilen Zimmer Biomet'in robotik teknolojisi, entegre bir navigasyon platformuyla tamamlanmış, çevresinde çok sayıda ameliyata yardımcı olmuştur.
Çoğu durumda, prosedüre bağlı olarak robotik olmayan cerrahiye hala ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yöntem, ameliyat edilecek bölgede büyük kesiler yapılmasını içerir. Bunu yapmak, cerraha geniş bir görüş alanı sağlar ve cerrahi aletlerin girişi ve manipülasyonu için doğrudan erişim sağlar. Bununla birlikte, modern minimal invaziv tekniklerle , kesiler cerrahi aletleri yerleştirmek için gerekenden daha büyük değildir. Sonuç olarak, prosedür uygun şekilde başlamadan önce geniş cilt bölgelerinin artık soyulması gerekmez. Sınırlı görüş alanı, görüntüleme teknolojisinin kullanılmasıyla telafi edilir.
ROSA® teknoloji sistemi , ameliyat masasının yanına yerleştirilmiş iki mobil üniteden oluşur. Biri Omurga ve Beyin Uygulaması için, diğeri ise sadece Omurga Uygulaması için kullanılır. ROSA® One Spine Uygulaması dinamik izleme özelliğine sahiptir. İki üniteden biri, diğer ünitenin hareketini üç boyutlu olarak sürekli olarak izlemek için bir kameraya sahiptir. Stäubli'nin altı eksenli robotu , rijit bir şasi üzerine monte edilmiştir. Cihazı tutan robot kol, hareketlerini monitörde gösterilenlere paralel olarak gerçekleştirir . ROSA ONE Omurga Uygulamasının ayırt edici bir özelliği , örneğin nefes alma sırasında göğüs kafesinin en ufak bir pozisyon kaymasını tanıması ve hesaba katmasıdır .® Bu dinamik izleme, parametrelerin sürekli olarak ayarlanması için tasarlanmıştır, bu da cihaz yörüngesinin hassasiyetine olanak tanır ve prosedürel riskleri en aza indirir.
Yenilikçi robotları cerrahi ile birleştiren ROSA® teknolojisi, yenilikçi malzemelerden yapılmış gelişmiş implantları da içerebilir. Gelişmiş görüntüleme metodolojilerini birleştirmek, ameliyathanede robotiğin bir başka nedenidir. ROSA® Diz sistemi görüntüleme modaliteleri, intraoperatif verilerle birleştirildiğinde, cerrahların herhangi bir kesi yapmadan önce denge ve implant yerleştirmenin tahmini sonuçlarıyla "sanal diz protezi" yapmalarına olanak tanır. X-ışını tabanlı görüntüleme ve görüntüsüz seçenekler de dahil olmak üzere esnek görüntüleme yöntemleri, cerrahlara ve hastalara daha düşük görüntüleme maliyetlerinin yanı sıra ameliyatlara hazırlanmada kolaylık sağlar. Zimmer Biomet 2D X-ray - 3D kemik modelleme teknolojisi ile ameliyat öncesi planlama, ameliyathanedeki enstrümantasyonu sınırlar ve hastanın benzersiz anatomisine dayalı özel planlamaları kolaylaştırır .
Altı serbestlik derecesi ve titiz izleme Mekanik açısından ROSA®, altı serbestlik derecesine sahip robotik bir koldan oluşur. İnsan koluna benzer şekilde, tam çok boyutlu hareketler gerçekleştirebilir. Bu, prosedürleri en yüksek standartlarda gerçekleştirmek için akla gelebilecek her düzlemde maksimum hareket özgürlüğüne ihtiyaç duyan cerrahlar için yüksek hassasiyetli bir yardım haline getirir. Mekanik bileşenler, destekli navigasyon ile tamamlanmaktadır. Bu ünite, cerrahların aletlerini hasta görüntüleri üzerinde gerçek zamanlı olarak görselleştirmelerini sağlar. Robotun dokunsal yetenekleri, cerrahların aletlerini planlama aşamasında belirlenen sınırlar dahilinde manuel ve hassas bir şekilde yönlendirmesine ve manipüle etmesine olanak tanır. Bu insan-makine etkileşiminde, sistem onlardan öğrenirken cerrahlar bireysel becerilerini uygulamaya devam edebilirler.