Başarı hikayesi

Bilgi teknolojisinde bir lider için optimum çözüm

Stäubli Hızlı Bağlantı Elemanları: Süper Bilgisayar ve Veri Merkezleri İçin Mükemmel Bir Çözüm

Süper bilgisayarlar ve veri merkezleri perde arkasında çalışır, ancak hayatımızın birçok alanında önemli bir rol oynarlar. 

Birden fazla amaca hizmet ederler ve karmaşık bilimsel veya mühendislik hesaplamaları yapmak, hava modellerini ve iklim değişikliğini tahmin etmek ve hatta çok sayıda ve çeşitli görevleri arasında virüslerin ve pandemilerin yayılmasını modellemek için kullanılırlar.

Herhangi bir teknolojiye gelince, her zaman en yeni ve en hızlıyı geliştirmek için bir yarış vardır ve bu ödül şu anda TOP500 listesinde bir numara olan ve şu anda RIKEN'de kurulmakta olan süper bilgisayar Fugaku'ya aittir.

Adından da anlaşılacağı gibi, süper bilgisayarlar sadece hızlı değil, aynı zamanda büyüktür ve süper bilgisayar Fugaku, dört basketbol sahasına eşdeğer olan yaklaşık 1.900 metrekarelik bir alanı kaplar. Süper bilgisayar, adını Fuji Dağı'nın alternatif bir adından alıyor ve "Yüksek" performansını simgeliyor. Fugaku, şirket tarafından süper bilgisayarlar için geliştirilen tescilli bir bilgisayar ağı topolojisi olan Tofu ara bağlantısı kullanılarak bir araya getirilen 158.976 A64FX Fujitsu CPU kullanıyor.

 

Zorlukları, Performansı ve Prestiji Dengelemek

Fugaku gibi bir süper bilgisayarın tasarımı ve geliştirilmesi karmaşıktır ve ilgili çeşitli ortaklar için çok sayıda zorluk sunar. Fujitsu gibi uluslararası alanda bilgi teknolojisinde lider olarak tanınan bir şirket için, bu büyüklükte bir projeye bağlı büyük bir prestij de vardır. Ancak bu, ancak bireysel ve özel teknik, operasyonel ve güvenlik zorluklarının riski ortadan kaldıracak şekilde ele alınması durumunda gerçekleştirilebilir. Göz önünde bulundurulması gereken diğer önemli faktörler arasında, süper bilgisayar Fugaku'nun mümkün olan en yüksek hizmet etkinliği seviyelerinde çalışmasına izin vermek için bakım gereksinimlerinin ve müteakip arıza sürelerinin azaltılması yer alıyor ve bu da Fujitsu'nun bu teknolojide pazar lideri olarak itibarını güçlendirecek. Bu nedenle, projenin çeşitli farklı unsurları için tedarikçilerin seçimi, projenin genel başarısını sağlamada çok önemli bir rol oynayacaktır.

 

Bu tür güçlü bilgisayarlar, arıza oranlarını azaltmak, ultra düşük güç tüketimi seviyeleri elde etmek ve CPU'ları optimum sıcaklıkta tutmak için yüksek verimli su soğutması gerektirir. 

Su ve elektronik aksamın asla birbiriyle temas etmemesi gerektiğini söylemeye gerek yok, bu nedenle Fujitsu'nun ayrı ayrı "Bıçakları" sistem içindeki montaj şasisine bağlamak için gereken hızlı bağlantı elemanlarının tasarımına, işlevselliğine ve güvenilirliğine tam olarak güvenmesi gerekiyordu. Burada sağlam olmayan bir çözümün hem operasyonel performans hem de güvenlik üzerinde önemli etkileri olabilir.

Stäubli'nin Havacılık, Uzay ve Demiryolu sektörlerindeki elektronik bileşenler için sıvı soğutma alanında yaklaşık 25 yıla yayılan kanıtlanmış geçmiş performansı ve uzmanlığı, Stäubli'nin CGD hızlı bağlantı elemanı teknolojisinin bu zorlu uygulama için optimum çözüm olarak ön plana çıkmasına hizmet etti. Bu karar, Stäubli'nin uluslararası varlığı ve şirketin üretim kapasitesi ile de desteklendi.

 

Stäubli'nin CGD metal hızlı bağlantı elemanları, soğutma devresinin bütünlüğünü garanti ederek bağlantı ve bağlantı sökme noktasında aynı hizada bir yüzey sağlar, sızıntı yapmaz.

Yüksek akış hacmi kapasitesi, konnektörlerin eşleşen yüzeylerinin hassas tasarımının sunduğu sıvı sızdırmazlık koruması ile birleştiğinde, bu tür bir proje için temel özellikler olan hem en yüksek performans seviyelerini hem de uzun vadeli güvenilirliği sunar.

"Hot Swap" işlemi, arızalı "Blades"in çalışırken yeni üniteler için değiştirilmesi, yüksek fayda etkinliği seviyelerinin korunmasında kilit bir faktördür ve Stäubli'nin CGD kaplinlerinin "Hot Swapping" sırasında bir dereceye kadar yanlış hizalamaya uyum sağlama konusundaki benzersiz yeteneği, herhangi bir alet gerekmemesi gerçeğiyle birlikte, "Blade" ünitelerini değiştirmek için gereken süreyi en aza indirir.

Hafif ve kompakt CGD kaplinler, her biri 384 set CGD hızlı bağlantı elemanı içerecek olan toplam 400'den fazla raftan oluşan tüm kurulum boyunca kullanılmaktadır.

Bu prestij projesi için Stäubli'nin CGD kavramalarını kullanma kararı, proje ortaklarımızın ürünlerimizin performansına ve güvenilirliğine duydukları güvenin bir kanıtıdır.

FUGAKU HAKKINDA

Şu anda RIKEN liderliğindeki bir proje kapsamında Japonya'nın Kobe kentinde kurulmakta olan süper bilgisayar Fugaku, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından seçilen araştırmalara öncelik verilerek COVID-19 salgınıyla mümkün olduğunca mücadeleye yardımcı olmak için de kullanılıyor. Şu anda, RIKEN ve diğer araştırma kurumlarından bilim adamları tarafından beş proje yürütülmektedir.

MÜŞTERİ AVANTAJLARI

Stäubli, elektronik bileşenler için sıvı soğutma konusunda köklü bir geçmişe sahiptir.

CGD hızlı bağlantı elemanları, bağlantı noktasında sızıntı yapmayan bir çözüm sunar.

En yüksek performans seviyeleri ve uzun vadeli güvenilirlik, bir dereceye kadar yanlış hizalamaya ve aletsiz değiştirmeye uyum sağlama yeteneği sayesinde garantili çalışırken değiştirme süresi en aza indirilir.

İlgili ürünler