Hydrogen journeys with Stäubli #4

Podcast #4 燃料補給における課題

水素モビリティ – 燃料補給時の課題

Hydrogen Journeys with Stäubli』は 最終回となります。今回は、水素のモビリティの最も重要な側面の一つである道路車両への燃料補給について探ります。ストーブリの代替燃料マーケットマネージャー、Jose Cardenasをお迎えして、CO₂ 排出量を削減し、バス、トラック、乗用車に対するの迅速かつクリーンな輸送を実現する上で、なぜ水素がゲームチェンジャーとなりうるのかを解説していただきます。

信頼性の高いインフラ構築における課題、安全性と使いやすい機器の重要性、そして、ストーブリの先進的なソリューション(充填ノズルや組み込むセンサーなど)が、どのようにして水素モビリティの未来を語り作っているのかを紹介します。

水素充填を安全で効率的なものにし、未来のモビリティに備えている要素を理解したい方は、 このエピソードをお見逃しなく !

テキスト版はこちらを参照ください!

『Hydrogen Journeys with Stäubli』第4話へようこそ。 今回のポッドキャストでは水素マーケットを探り、この分野の主要プレーヤーとなるストーブリにスポットライトを当てています。前回のエピソードでは、鉄道分野における水素の利用について取り上げました。今回は水素のモビリティ、特に道路車両への水素充填プロセスに焦点を当てます。このテーマについて議論するために、ストーブリの代替燃料マーケットマネージャー、José Cardenasをお迎えしました。

こんにちは。 まず最初に、モビリティ分野における水素利用、特に道路車両における課題について教えていただけますか?

承知しました。水素はしばしばCO2排出量削減や気候変動対策において、有望なソリューションとして挙げられます。バス、トラック、自家用車など、車両の種類を問わずこの技術の恩恵を受けることができ、その利点は多岐にわたり、航続距離の延長、充電時間の短縮、そして、もちろん排気ガスゼロなどがあります。しかし、道路交通インフラには多くの課題があります。特に水素も含まれる代替燃料にインフラに関しては、欧州指令となるAFIRがあり、水素充填ステーションの設置が義務付けられています。

同時に、水素燃料に対応した車両の開発も必要となります。

しかし、水素燃料補給は、未来のモビリティにおいて重要な要素なのですよね?

もちろんその通りです。インフラは燃料の安定供給を確保し、車両の燃料タンクを数分で満タンにできると共に、シンプルで安全なユーザーエクスペリエンスを保証する必要があります。

市場のプレイヤーが、適切に充填用の機器を選択しなければならないということが容易に想像できるのですが、この点に関して、この機器の重要性について、そしてストーブリが水素モビリティの発展にどのように関わっているのかを、もう少しく詳しく教えていただけますか?

はい、水素充填設備は、モビリティ分野で水素の普及を促進する上で非常に重要です。ストーブリはそのプロセス全体に深く関わっています。具体的な例を挙げると、ストーブリでは、これらの機器に搭載される赤外線受信機に位置センサーを組み込む技術を開発しました。これにより、充填ノズルが車両に正しく接続された場合、その旨が充填ステーションに通知されます。

安全性はストーブリにとって最重要事項であり、すべての機器は今日苦言条件下で試験が実施されます。もちろん、充填ノズルも例外ではありません。 

ストーブリは、AFNOR(フランス標準化協会)を通じて、水素モビリティに関する規格の策定に関わる機会を得ています。また、メーカー、事業者、ユーザーのニーズにも細心の注意を払い、メンテナンスコストを削減し、車両の完全充填を可能にし、ユーザーにとってより優れた人間工学に基づく快適性を実現ソリューションを提供しています。

Jose、水素燃料車の充填に関する経験を共有してくださり、ありがとうございます。水素業界のすべての関係者間の協力が、設置の性能、および事業者・エンドユーザーの安全を保証するために不可欠であることは、誰の目にも明らかです。そして、ストーブリはこの分野に積極的に取り組むプレーヤーとして、革新的な技術で、信頼性が高く、効率的なソリューションを提供し、この分野の発展に大きく貢献しています。

このエピソードをもって、『Hydrogen Journeys with Stäubli』ポッドキャストシリーズは終了となります。ご視聴いただきありがとうございました。ストーブリのソリューションについてもっと知りたい方は、ぜひ stäubli.com をご覧ください。