Storia di successo

Cambi utensili per robot per linee di prodotti nei produttori di essiccatori domestici

MPS sulla nuova linea di produzione di lavastoviglie

La sfida

La proficua collaborazione tra Stäubli e Miele a Uničov prosegue da diversi anni. L'anno scorso, Miele ha ampliato il suo stabilimento di produzione per altri prodotti Stäubli. Oltre ai raccordi standard, alle connessioni multiple, ai sistemi di bloccaggio e ai circa quaranta robot utilizzati nella produzione, Miele ha ampliato il suo portafoglio anche con i sistemi di cambio utensili MPS130. Questi cambiautensili fanno parte di due nuove unità robotizzate sulle linee di assemblaggio delle lavastoviglie.

La soluzione

A causa delle circostanze del progetto, non è stato possibile sviluppare un'unità robotizzata da dotare di un unico utensile universale adatto alla presa di entrambi i tipi di pompe. L'unica soluzione possibile era quella di utilizzare un sistema di cambio utensili che permettesse di scambiare due utensili diversi. Oggi, i sistemi MPS130 sono utilizzati nello stabilimento di produzione Miele di Uničov su due linee di assemblaggio di lavastoviglie. Un'unità robotizzata con tre robot Stäubli (2x TX200 e 1x TX200L) dotati di cambio utensili è già stata installata su una linea di assemblaggio l'anno scorso, mentre un'altra unità è stata aggiunta alla seconda linea di assemblaggio all'inizio di quest'anno.

Il risultato

In sinergia con i tre robot Stäubli a sei assi, questi cambiautensili consentono un cambio pinza rapido e completamente automatico per la presa di un altro utensile destinato al montaggio di diversi tipi di pompe. Le linee di produzione sono progettate per più di un tipo di lavastoviglie, il che significa che le macchine producono sia la G7000 di nuova generazione che la G6000 originale. A seconda della serie, le lavastoviglie sono dotate del rispettivo tipo di pompa le cui forme possono variare. 

IL PARTNER

Fondato nel 2002, lo stabilimento tecnico di produzione Miele con sede a Uničov è l'unico stabilimento del Gruppo Miele nella Repubblica Ceca. È anche lo stabilimento più grande in termini di quantità di apparecchiature prodotte dei 14 stabilimenti Miele. L'azienda si concentra sulla produzione e l'assemblaggio di elettrodomestici nel settore della pulizia di biancheria e stoviglie. Lo stabilimento di Uničov è il produttore esclusivo delle asciugatrici domestiche Miele. Tutte le asciugatrici Miele che raggiungono i clienti in tutto il mondo sono prodotte qui. I robot e i sistemi di cambio utensili Stäubli contribuiscono nuovamente al montaggio delle lavastoviglie prodotte anche in questo stabilimento. 

APPLICAZIONE

Cambi utensili robotizzati per la movimentazione dei materiali

"Nell'ambito di un progetto per avviare la produzione di lavastoviglie G7000 di nuova generazione, abbiamo deciso di unire i cantieri di entrambe le generazioni di lavastoviglie per realizzare un'unità con robot per due applicazioni. Ed è per questo che c'è bisogno di cambiare strumenti. Dopo aver considerato tutte le circostanze, abbiamo deciso di approfittare della collaborazione offerta con Stäubli, la cui soluzione ci è sembrata la migliore".

David Černý, Project Manager, Miele 

Prodotti correlati