Ausstellung

ITMA EUROPA
Textilmaschinen-Ausstellung


ITMA EUROPE – Internationale Leitmesse für Textilmaschinen und industrielle Weberei

Die ITMA Europe ist die führende internationale Fachmesse für Websysteme, Fachbildetechnologien und Kettvorbereitungslösungen für die industrielle und technische Textilherstellung. Sie dient als globale Referenzplattform für Hersteller, die stabile Gewebebildung, Prozesssicherheit und langfristige Produktionseffizienz suchen.

Durch die Zusammenführung von Technologieanbietern, industriellen Webern und Endverbrauchern unterstützt ITMA Europe die Entwicklung fortschrittlicher Textilanwendungen in Sektoren wie Verbundwerkstoffe, Mobilität, Energie und Schutztextilien. Die Messe spiegelt den Schwerpunkt des europäischen Marktes auf technische Exzellenz, langfristige Prozessoptimierung und kontrollierte Webvorgänge wider und bietet einen umfassenden Überblick über Lösungen, die die Zukunft des technischen Webens prägen.

Lernen Sie die ITMA Europe kennen, eine internationale Fachmesse für Textilmaschinen und -technologien, die auf die Bedürfnisse der europäischen Webmärkte zugeschnitten ist, von der Kettvorbereitung bis hin zu fortschrittlichen Schaft- und Jacquardfachlösungen für die Produktion hochwertiger und technischer Gewebe.

 

🗓 16. bis 22. September 2027

📍Deutsche Messe, Messegelände
🌍Hannover, Deutschland

 

7 Tage Austausch, technologiegetriebene Diskussionen und Geschäftsmöglichkeiten für industrielle Weber mit Schwerpunkt auf Qualitätsgeweben, technischen Textilien und fortschrittlichen Webverfahren in Europa.

Europäischer Webmarkt: Qualitätsorientierte und technisch anspruchsvolle Produktion

Der auf der ITMA Europe präsentierte Webereimarkt ist geprägt von industriellen Strukturen mit starkem Schwerpunkt auf Qualität, Rückverfolgbarkeit und Prozesskontrolle. Europäische Industrieweber sind in der Regel in spezialisierten Marktsegmenten tätig und liefern hochwertige Gewebe und technische Anwendungen, bei denen strukturelle Genauigkeit und Wiederholbarkeit entscheidend sind. Der Markt zeichnet sich aus durch:

  • Fortschrittliche Fachtechnologien mit Schaft- und Jacquardsystemen, die komplexe Webarchitekturen und präzise Fadenkontrolle bei technischen und hochwertigen Geweben unterstützen.
  • Die Herstellung hochwertiger Gewebe, einschließlich technischer Textilien, Möbel-, Automobil- und Industrieanwendungen, die eine präzise Gewebegeometrie erfordern.
  • Höchste Anforderungen an die Genauigkeit der Kettvorbereitung, insbesondere beim Umgang mit technischen Garnen, komplexen Kettlayouts und empfindlichen Fasermaterialien.
  • Anforderungen an die lange Maschinenlebensdauer, bei der stabile mechanische Leistung, Aufrüstbarkeit und Kompatibilität über Webgenerationen hinweg den Investitionsschutz und die langfristige Produktionsplanung unterstützen.

Um diese Erwartungen zu erfüllen, sind die europäischen Webereien auf präzisionsgefertigte Kettvorbereitungssysteme und fortschrittliche Fachlösungen angewiesen, die eine gleichbleibende Leistung, langfristige Zuverlässigkeit und Kontrolle über komplexe Webprozesse bieten.

Die Teilnahme von Stäubli an der ITMA Europe

Stäubli Textile spielt eine aktive Rolle auf der ITMA Europe und unterstützt etablierte Webmärkte, die sich auf hochwertige Gewebe, technische Textilien und spezialisierte industrielle Anwendungen konzentrieren. Jede Ausgabe der ITMA Europe bietet Stäubli die Möglichkeit, sein Know-how in den Bereichen Kettvorbereitung, Nockenbewegung und Schaftfach, Jacquardwebtechnologien und technische Weblösungen Herstellern zu präsentieren, die technisch anspruchsvolle Webprozesse betreiben, bei denen Präzision, Wiederholbarkeit und Prozesskontrolle entscheidend sind.

Durch den fachlichen Austausch und eingehende Fachgespräche arbeitet Stäubli eng mit europäischen Industriewebern zusammen, um eine präzise Garnhandhabung, kontrollierte Webeinstellungen und eine langfristig stabile Maschinenleistung zu unterstützen, insbesondere bei der Herstellung komplexer Gewebestrukturen und wertschöpfender Textilien, die eine präzise Gewebegeometrie erfordern.

Mit seiner kontinuierlichen Präsenz auf der ITMA Europe bekräftigt Stäubli sein Engagement für die europäische Webereiindustrie durch die Bereitstellung präzisionsgefertigter Weblösungen, die eine lange Lebensdauer, gleichbleibende Leistung und Investitionssicherheit für qualitätsorientierte und technisch spezialisierte Webereien bieten.

Warum sich Industrieweber auf der ITMA Europe für Stäubli entscheiden

Unterstützung präzisionsorientierter Webprozesse in europäischen Märkten
Die ITMA Europe bringt Weber zusammen, die technisch anspruchsvolle Prozesse betreiben, bei denen eine genaue Kettvorbereitung, präzises Fachen und kontrolliertes Garnverhalten Kernanforderungen sind.

Lösungen, die an komplexe Webstrukturen und kontrolliertes Gewebedesign angepasst sind
Europäische Webanwendungen erfordern oft eine definierte Gewebegeometrie und strukturelle Genauigkeit. Die Exzenterbewegungs-, Schaft- und Jacquardlösungen von Stäubli unterstützen eine kontrollierte Webausführung und reproduzierbare Gewebeergebnisse.

Prozesskonstanz für technisch sensible Garn- und Kettkonfigurationen
Webvorgänge erfordern ein vorhersehbares Maschinenverhalten bei der Handhabung komplexer Kettlayouts. Die Technologien von Stäubli unterstützen stabile Rüstbedingungen und einen zuverlässigen, wiederholbaren Betrieb.

Langfristige Systemleistung für etablierte Industrieumgebungen
Die Lösungen von Stäubli sind so konzipiert, dass sie eine lange Lebensdauer der Anlagen, eine gleichbleibende Leistung und die Integration in bestehende Produktionsrahmen, wie sie für europäische Webereien typisch sind, unterstützen.

Was sagt der Kunde?

"Die neue Elektronik hat sich bereits bewährt [...], die es uns ermöglicht, Energie zu sparen, sowohl mechanisch als auch bei der Hakenauswahl für das Fach. [...] Diese Maschine wird uns also sicherlich lange dienen und uns sowohl bei Energie als auch bei Wartung Geld sparen."

Patrick Seyve,
Webereileiter von Denis & Fils

Präsenz von Stäubli Textile auf dem europäischen Webereimarkt

Europa ist nach wie vor ein Kernmarkt für Stäubli Textile, wo die Textiltätigkeit vor über 130 Jahren begann und bis heute ihre Entwicklung prägt.  Die Präsenz von Stäubli in den europäischen Webregionen spiegelt das Engagement von Stäubli wider, Kunden zu unterstützen, die in Umgebungen tätig sind, in denen Präzision, Prozesskontrolle und Reproduzierbarkeit zentrale Produktionsanforderungen sind.

Stäubli arbeitet mit erfahrenen Teams vor Ort eng mit europäischen Kunden zusammen. Präsent in der Schweiz, in Deutschland, in Italien, in Polen, in Spanien, in den Benelux-Ländern, in Portugal und im Vereinigten Königreich. Stäubli unterstützt stabile Fertigungsprozesse, konsistente Webergebnisse und nachhaltige Betriebssicherheit und trägt damit zu langfristigen Partnerschaften und Investitionssicherheit bei.

Anpassungsfähigkeit, Präzision & hohe Produktierbarkeit

Reaktiver lokaler Kundenservice

Original-Ersatzteile

Digitale Dienste 7/24 verfügbar

Weitere wichtige Veranstaltungen, bei denen Sie uns treffen können