日付:2026年6月2日〜5日


Computex Taipeiのストーブリブースまでお越しください!

Computex Taipei でストーブリのデータセンター向けソリューションを紹介します!

次世代のAIデータセンターの電力供給と水冷に関連するコネクタ

Computex Taipeiに出展します。Stäubli ブース N1031までお越しください。

人工知能がデータセンターのアーキテクチャを再構成し続ける中、インフラ要件はかつてない速さで進化しています。ラック密度が上昇し、電力レベルが高まり、データ交換が大規模になるにつれて、データセンターの電力供給と冷却方法に根本的な変化が生じています。

ストーブリは Computex Taipei 2026 に出展し、水冷用カップリング電力配電用コネクタを組み合わせまた、AIデータセンター向けのトータルソリューションとなるコネクタを紹介いたしますこれらが組み合わさることで、次世代データセンター環境であっても、性能、信頼性、効率性をお約束します。

AIデータセンターの実現:電力分配から水冷まで

AI稼働により、極端な電力密度と熱負荷を生み出します。従来の手法では限界に達しつつあり、現代のデータセンターには以下が必要となってきています:

  • 損失を最小限に抑えた効率的な電力分配
  • チップ、ブレード、ラックレベルで熱管理する高度な水冷アーキテクチャ
  • システム全体にわたって信頼性が高く、スケーラブルなコネクタ

ストーブリは、電源接続から水冷回路まで、データセンターで必要となるさまざまな重要なインターフェースに対応したコネクタ・ソリューションで、この変革をサポートしています。

イベント詳細

日付:2026年6月2日〜5日

開催地:台北

小間番号:N0626

高密度AIアーキテクチャ向けの水冷用コネクタ

ストーブリには、15年以上にわたり電子機器水冷の実績があり、最も厳しい仕様が求められるAI用途に対しても、これに対応したクイックコネクタを幅広く取り揃えています。

Computexでは、以下の水冷用コネクタを紹介しています:

  • ブレードからマニホールド、ラック、マニホールドへの接続するための小型クイックディスコネクト
  • ポンプおよび冷却材分配ユニット(CDU)用の大口径コネクタ
  • 水冷データセンターにおけるスケーラビリティ、安全性、保守性を重視したソリューション

電力分配を効率的に行うための電気コネクタ

AIによりラック内の電力消費が増えるにしたがい、電気コネクタの信頼性と効率性がさらに重要となっています

ストーブリの電気コネクタソリューションは、高出力データセンター環境をサポートするために以下のサービスを提供します:

  • 電力損失の低減
  • 強電対応
  • ミッションクリティカルな用途でも問題なく発揮される性能

電力レベルの高まるにつれて、電力損失の問題は避けては通れません。ストーブリの電気コネクタは、データセンター使用される極端な条件下でも、効率的かつ信頼性の高い運用を可能にします。