FiersとStäubliの協力により、FiersのPV設置業者は優れた研修を受け、すべての太陽光発電所建設現場で品質、安全性、イノベーションを促進しています。この提携により、Stäubliの豊富な経験を活かし、Fiersの太陽光市場での地位も強化されます。最初の知識交換は、ベルギー最大の太陽光発電所であるクリスタルパーク・ロンメルで実施されました。
Jeroen Fiers BVはベネルクス地域で最大級の太陽光発電専門下請け業者の一つであり、産業規模のPVプロジェクトの設置に注力しています。この業界で15年の経験を持つFiersは、卓越した成果を提供できる十分なポジションにあります。現在、250人以上の熟練現場設置スタッフが年間500件以上の複雑な太陽光発電プロジェクトを主にベルギー、オランダ、フランス、ドイツで完成させています。 品質へのこだわりから、Fiersはプロジェクトの締め切りや太陽光発電設備の品質だけでなく、建設される太陽光発電所の人々やサービスにもこだわります。そのため、同社はチームメンバーのスキル向上に取り組んでいます。
Stäubliカスタマーアカデミーによる現地PV研修は、Fiersが現場技術者チームの能力とスキルを向上させるニーズに完全に合致しています。
この目的のために、 Stäubliの専門的なMC4組立およびeBOSベストプラクティスセミナーを訓練計画に組み込み 、現場技術者の能力を高め、設置された太陽光発電所の安全性を推進しています。
ベルギーは他国ほどスペースが豊富ではありませんが、地上設置型太陽光発電プロジェクトは著しい成長を遂げています。過去2年間で、ベルギーの太陽光発電の風景は、伝統的な住宅や商業用の屋上システムから、地上設置型のユーティリティ規模の設置へと徐々に移行しています。ベルギー北東部、オランダ国境に近いロメルのクリスタルパークは、国のエネルギー変革における注目すべき節目です。この重要なプロジェクトは当初99.5MWpで開始され、現在は34.4MWp増の総容量133.9MWpに拡大し、3万個以上のモジュールが設置されています。 年間生産量は83GWhと予想されています。
安全な運転を確保するために最高水準の品質を維持することが、Fiersの使命の核心です。したがって、リーダー経営陣の目標は業界標準を常に把握し、関連する規制やベストプラクティスを把握し、耐久性と安全性を確保することです。ロメルのクリスタルパークでのシュテウブリの現地訪問は、高度な職人技と細部へのこだわりを裏付けました。
この質の高い作業の基盤を得て、クリスタルパークで設置スタッフによる初の現地研修が行われました。豊富な経験を持ちながらも、 フィアーズのクルーは設置ガイドラインの核心原則について重要な洞察を得ました。 認証済み工具を用いた適切な圧着の重要性と、正確なトルクの細部、そしてDC設置規則の遵守に関するベストプラクティスが強調されました。
VCA認証に則り、Fiersは安全への強いコミットメントを強調しています。この認証は、Fiersが厳格な安全・健康・環境基準を満たしていることを証明し、すべてのプロジェクトが最適な条件と高品質なパラメータで実行されることを保証します。 したがって、プロジェクトにおける安全性と品質の統合を目的としたすべての措置は、彼らのビジネス慣行の一部となっています。
施工者への現地での成功した研修と 研修証の引き渡 しの後、フィアーズ本社(ジェント)で同社の経営層を対象とした第2回研修が開催されました。フィアーのディレクターであるマールテン・デメスターは、技術マネージャーおよび設置チームのリーダーと共に参加しました。
マールテン・デメスター、フィアーズ局長
Fiersの経営陣は、 Stäubliとの提携により 、新しいPVプラントが設置される際に設置業者が包括的な研修を受けられることを保証するという大きな利点があると確信しています。
StäubliのPV設置における高い基準の推進への献身は、Fiersの「品質提供と顧客の安全確保」という使命と完全に一致しています。 Stäubliが提供する現地研修は、Fiersのスタッフに太陽光発電所の設置と接続の重要な側面に関する重要な知識を身につけます。これには、MC4製品を正しく組み立てるための技術、手順、ツールの実践的な指導や、DC配線システムの設置に関するバインディングガイドラインが含まれます。
設置者研修の参加者は、 Stäubliの専門家とのやり取りが非常に興味深く有益だった と一致しました。すでに質の高い仕事に集中しているにもかかわらず、 説明や詳細への深い掘り下げ、実践的な練習のヒントが彼らのスキルを育んでいました。
これらの重要なスキルを設置チームに提供することで、Fiersはお客様に太陽光プロジェクトの持続的な品質と効率性を保証します。
Fiersが大きな成長に向けて準備を進める中、この 知識への投資 は堅固な基盤となり、 市場での地位を強化し、チームの将来の専門性を高めるでしょう。
教育プログラムの長期的な戦略的パートナーシップを通じて、知識豊富な設置スタッフを確保し、耐久性のある太陽光発電所の設置を創出します
KristalparkでのFiersのインストーラーチーム向け現地Stäubliトレーニング
クリスタルパークでのフィアーズの設置チームによる実践的なシュトブリ研修中の実技
合格試験のための公式Stäubli訓練証明書
オープンエンドでまだ接続されていないケーブルはダストキャップで保護されています
設置作業における細部への注意が、PVシステムの耐久性を確保するのに役立ちます