PV DC接続
単軸トラッカーアプリケーション

アプリケーションプラクティス

PV DCコネクタを単軸トラッカーアプリケーションに組み込み

ソーラー単軸トラッカーシステムは、太陽光発電パネルの向きを一日を通して自動的に調整することで、太陽エネルギーの収集率を最適化するのに役立ちます。

固定ソーラーパネルとは異なり、単軸トラッカーは単一軸を中心に回転し、東から西へ太陽の進路をたどります。この動的な調整により、太陽光発電設備の効率とエネルギー出力が向上します。単軸トラッカーシステムは、エネルギー生産の最大化が重要な大規模な太陽光発電所や商業規模の太陽光発電所、特に日射量の高い地域で広く使用されています。

PV DCコネクタを単軸トラッカーシステムに組み込む際に考慮すべきこと

PV DCコネクタは、収集された太陽光発電を伝送する重要なコンポーネントです。DCコネクタには、太陽光発電所の信頼性が高く、安全で、長寿命な性能を確立する責任があります。

単軸トラッカーシステムの動的調整は、PV DCコネクタの設置において課題となっています。動的調整により、ワイヤやコネクタなどの接続部品に機械的ストレスが発生します。したがって、このようなアプリケーションにおいては、いくつか対策を検討する必要があります。


課題と解決策

アプリケーション

 

注目すべき箇所:

  • 主に列の終端部やトラッカーテーブル間。
  • 柔軟性が制限されている低ストランドの導体

挑戦

 

機械的負荷は、接続ソリューションにおいてストレスとなります。

  • コネクタの固定が不十分だと、周期的な機械的負荷や動きにさらされ、フレッティングや過度な接触面の摩耗を引き起こす可能性があります。これは寿命の短縮や早期の故障につながり、PV資産に重大なリスクをもたらす可能性があります。
  • PVコネクタは、適切な配線管理の設置技術を利用して、PVトラッカーシステムの可動部品によって引き起こされる動的な動きや機械的ストレスから保護する必要があります。

このような相対的な動きは、電気コンタクトの劣化を加速させより多くの熱を発生させるため、温度が上昇しコネクタの寿命が短くなる可能性があります。高出力PVモジュールのeBOSアプリケーションでよく使用される大きくて硬いケーブルは、より小さくてより柔軟なケーブルよりも、このような相対的な動きを誘発しやすくなります。


解決

 

組み立て説明書のすべての指示に従い、次の点に特に注意してください。

コネクタの機械的絶縁
機械的負荷が予想されるアプリケーションにPVコネクタを組み込む場合は、コネクタが適切に固定され、静的および動的機械的負荷 (ひずみ、曲げ荷重、ねじれ、並進運動など) がかかっていないことを確認してください。

コネクタの配置
コネクタは、機械的な動きが起こらない場所に配置します。たとえば、DCコレクションと列の端の間に固定されていないコネクタを取り付けないでください。コネクタが動的に移動するケーブル セクションの一部として自由にぶら下がる状態にしないようにしましょう。

フレキシブル導体を選択する
常に動く領域(通常は列の端やトラッカーテーブルの間)に柔軟性の高いPV導体を使用します。特定の組立ておよび設置の指示とガイドラインを必ず遵守してください。

ベストプラクティス
PVコネクタに付属の組み立て説明書、システム統合アドバイザリ、製品ガイド、その他すべての製品情報で説明されているように、配線管理とコネクタ システム統合に関するベストプラクティスを遵守してください。

 

設置説明書に記載されているストレインリリーフ対策は、電気コンタクトの相対的な動きを防ぐために、設置または外部要因によって引き起こされる可能性のある静的または動的負荷から電気コンタクトを機械的に切り離すことを目的としています。

PVコネクタを適切に固定する方法

この図は、トラッカーシステムによって誘発される機械的な動きからPVコネクタを分離して、PVコネクタを適切に固定するためのベストプラクティスサンプルを示しています。

最終用途において、PVコネクタが PVシステム内に正しく組付けされているかを検証することが不可欠です。

トルクチューブでの固定方法の例

コンバイナーボックスとの接続部での固定方法の例

コンバイナーボックスとの接続部での固定方法の例


太陽光発電システムに関する関連コンテンツ

付加価値サービス

ストーブリは、太陽光発電プロジェクトのLCOEを削減し、太陽光発電所のROIを最大化するための幅広いサービスを提供しています。

 

トレーニングと教育

ストーブリは、太陽光発電設備の安全性を向上させるための知識を共有しています。知識を更新することで、太陽光発電所の安全性が向上します。
 

Stäubli PVポータル

幅広い専門知識を持つストーブリは、耐久性のある太陽光発電システムのパートナーであり、専門的なサービス、高品質の製品、熟練したアドバイスを提供します。