サクセスストーリー

自動運転車両が走り回る新世代の港

シンガポール海事港湾庁-PSAの港で稼働するAGVに搭載された高性能流体コネクタ

PSAシンガポールは、海運業の未来を刷新すべく、港湾作業を完全自動化した新しい港を建設することで、将来的に成長が期待される世界貿易に対応できるように準備を進めています。自動運転を基調とし、充電も稼働中に自動的に行われます。ストーブリの急速充電コネクタを使用すれば、わずか20分間の充電で4、5時間の連続運転が可能となり、メンテナンス時においても、ストーブリのマルチコネクタが組み込まれたことで、バッテリ交換を手軽に行うことができます。 

港湾作業の自動化

PSAシンガポールは、世界最大規模のコンテナ港として知られています。世界中の600もの港との航路で荷主と船会社の橋渡しを行う優れたネットワークが強みとなっています。2019年、PSAシンガポールのターミナルは8,520万TEU(TEU:20フィート換算単位)のコンテナ量を取り扱いました。PSAは、世界貿易の将来的な成長を見越して、トゥアスに新たなメガポートを建設しており、第1期分として2021年に開港予定となっています。。この未来の港では、ターミナル作業が完全自動化されており、シンガポールのハブとして利便性がさらに高まることで、より広範なサプライチェーンエコシステムの構築を特徴としています。

PSAは、この新しい自動化されたメガポートの準備として、パシル・パンジャン・ターミナルで行われている現行の作業において、こうしたプロセスのテストを行っています。この開発の一環として、積載量65トン、巡航速度25km/hの完全バッテリー駆動のAGV(無人搬送車)の評価も行っています。電気駆動によりエネルギー効率が高く、メンテナンスが少なくて済み、港湾業務のCO2排出量削減にプラスの効果があります。

 

高効率で信頼性が高い

これらの新型車プロジェクトは、新技術、新サプライヤー、PSAが指定した新設計を組み合わせたものです。AGVは可能な限り多くの稼働時間を提供することになっているため、エネルギー供給の充電は、時間とコストの両面で完全に自動化され、信頼性が高く、効率的である必要があります。

稼働時間中にバッテリーを充電する最速かつ信頼性の高い方法として、ストーブリの自動急速充電コネクタ・ソリューション(QCC)があります。ニース空港のバスのパイロットプロジェクトでも同様のセットアップが好評だったことが、PSAでの導入の決め手となりました。メンテナンス中にバッテリーの交換が必要になった場合は、ダウンタイムをできるだけ短くする必要があります。ここでPSAのエンジニアが、バッテリー接続用コネクタとしてストーブリのクイック・マルチカップリングソリューションに関心を持ち、作業の信頼性と効率を高めるために導入されることになりました。

 

途切れることなくAGVを稼働させるための急速充電

PSAは、関係するすべての技術サプライヤーとともに、着脱回数が多くても耐えることができるために製品寿命が長く、電気コンタクト部を保護するための完全密閉構造を特徴とし、メンテナンス頻度を最小限に抑えたQCCソリューションの実装を決定しました。タッチプロテクトを徹底し、防水仕様によって高い安全性が担保されています。この電気コネクタ・ソリューションでは、20分未満の充電時間でAGVの4〜5時間の連続運転を可能にする電力を供給することができます。

このソリューションの最終的な実装は、PSAエンジニアリングチームと緊密に協力して、ストーブリのエンジニアリングチームによって行われました。このアプローチにより、QCC充電ステーション内蔵の角度および位置ずれ補正機構が、AGVが自動で発着する際において、正常に機能していることが確認できました。お客様の仕様に合わせて気密性を高めることで、港湾という屋外作業環境上の課題に対応しています。

 

メンテナンス中に実施されるAGVのバッテリー交換

AGV稼働時の高い可用性を維持するため、バッテリーパックを素早く交換することができ、AGVから取り外してバッテリーのメンテナンスを実行できるようになっています。電源用コネクタの着脱は、人の手を介さずに素早く、安全に、簡単に行われる必要があります。ストーブリのマルチカップリングは、複数のさまざまなエネルギー源を一括管理し、1つの動作で着脱することができます。このシステムは、自動化な必要な場面、迅速作業が必要な場面に最適です。

 

効率的で経済的なソリューション

ストーブリのコネクタ・ソリューションは、短時間でも高出力となる急速充電コネクタシステムによって、PSAがAGVを使用する上での稼働率を確かなものとします。過酷な環境での使用でき、防水も施されています。また、このコネクタおよび充電ソリューションに使用されているMULTILAMコンタクト技術により、高い信頼性と効率が担保されています。メンテナンス中に行うバッテリー交換は、必要なコネクタが全て自動着脱することができるため、非常に素早く完了することができます。

ストーブリのエンジニアリングチームは、現場での実装を徹底的にサポートし、PSAのエンジニアリングチーム、および関係する技術サプライヤーの両方と緊密に連携して、PSAのバッテリー駆動車に対して、安全・安心の高出力ソリューションを提供しました。

パートナー

PSAシンガポールは、世界最大規模のコンテナ港として知られています。世界中の600もの港との航路で荷主と船会社の橋渡しを行う優れたネットワークが強みとなっています。 PPSAシンガポールは、海運業の未来を刷新すべく、港湾作業が完全自動化された新しい港を建設することで、将来、成長が期待される世界貿易に対応できるように準備を進めています。 

アプリケーション

QCC

  • タッチプロテクトされ、完全自動化。
  • 防水性があり、過酷な環境にも耐えます。
  • 着脱回数が多くても耐えれるように設計されています。

マルチカップリング

  • カスタムメイドで、お客様の仕様に合わせて設計可能。
  • 流体、電気など様々エネルギー用コネクタを組み合わせて構成可能。
  • 接続時の位置ずれを吸収して確実に接続。

関連製品