- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
V. FRAAS GmbH è un’azienda fondata nel 1880 a conduzione familiare, nota in tutto il mondo, che produce tessuti. La sua attività principale e il suo settore e quello relativo agli accessori moda come sciarpe e stole. Con 600 dipendenti nel mondo, l’azienda produce all’incirca 12 milioni di sciarpe e stole l’anno, incluso di marchio di qualità superiore Cashmink.
La sfida principale nel settore delle sciarpe e stole è che si tratta di un settore e di una attività stagionale. Per garantire un’attività profittevole, V. FRAAS GmbH ha bisogno di macchinari affidabili, precisi e ad alta velocità per una tessitura continua di volumi molto elevati nei mesi di massima richiesta. Questi macchinari devono anche offrire la flessibilità e la facilità d’uso per un rapido cambio di stile per produrre una gamma diversificata di tessuti durante i mesi con una domanda inferiore.
Per raggiungere un’elevata produttività durante il processo di tessitura stesso, fin dagli anni 80 del XX secolo , V. FRAAS GmbH si affida ai meccanismi per telai Stäubli come le ratiere rotanti elettroniche e le macchine Jacquard. Nella fase che precede la tessitura, o preparazione alla tessitura, vanno preparati gli orditi. Devono essere pronti al momento giusto, nel giusto numero ed essere della qualità richiesta per garantire la produzione continua. Per ottimizzare il flusso di lavoro della preparazione degli orditi, un’operazione che comporta un certo dispendio di tempo, V. FRAAS GmbH ha recentemente investito in una nuova macchina per incorsatura automatica SAFIR S60. Questa macchina, che è in grado di riconoscere i tipi e i colori dei filati, gestisce la distribuzione ripetizione-specifica dei fili dell’ordito nelle lamelle, nei licci e nel pettine in un unico ciclo compiuto dalla macchina. Grazie al monitoraggio continuo dei processi automatici si ottiene un’incorsatura senza errori e realizzata con rapidità. Grazie al suo sistema unico di separazione dei fili, questa macchina favorisce la perfetta preparazione dell’ordito e risultati di altissima qualità. Il prodotto finale è una licciatura completamente incorsata con 1 subbio di ordito e fino a 2 strati di fili come unità compatta pronta per il trasporto verso la macchina per tessere o l’area di magazzinaggio. In ogni caso, la licciatura completamente incorsata consente cambi rapidi dei subbi di ordito e il riavvio immediato della macchina per tessere.
Come Stäubli, V. FRAAS GmbH è un’azienda a conduzione familiare agile che opera in un conteso globale, che si reinventa di continuo e si affida a soluzioni produttive all’avanguardia per servire in modo ottimale i clienti più esigenti in tutto il mondo con prodotti di qualità superiore.