Nelle farmacie ospedaliere, un gran numero di dosi di farmaci deve essere preparato individualmente e dispensato su base giornaliera. Un sistema di preparazione per infusione completamente automatizzato migliora la qualità durante questa delicata attività ed evita i rischi per la salute e la sicurezza del personale clinico derivanti dal contatto della pelle con preparati spesso tossici.
La preparazione asettica di farmaci come le soluzioni per infusione è uno dei compiti più complessi nella distribuzione farmaceutica. Oltre a creare le giuste condizioni per la produzione, è necessario identificare e implementare la giusta tecnologia per l'automazione del processo.
ARxIUM è una multinazionale che offre agli ospedali e alle farmacie di tutto il mondo una soluzione di automazione altamente efficiente per il riempimento e la preparazione degli infusi che soddisfa i più alti standard in termini di qualità e quantità. ARxIUM si è proposto di creare una tecnologia che fosse sinonimo di Pharma 4.0 e in grado di operare all'interno della Classe ISO 5 o superiore.
Una soluzione disponibile sul mercato da qualche tempo si chiama RIVA.™ Si tratta di un sistema di preparazione per infusione completamente automatizzato che incorpora un robot a sei assi della serie TX60L. La tecnologia pionieristica che è entrata nel sistema di produzione, garantisce che sia già pronto per i requisiti normativi che si applicheranno nell'industria farmaceutica di domani in termini di sicurezza, efficacia e, soprattutto, precisione.
Lo Stäubli TX60L utilizzato in questo caso è un modello Stericlean. Questa versione del robot resistente al perossido di idrogeno presenta alcune modifiche evidenti, tra cui superfici appositamente trattate che ne consentono l'utilizzo in ambienti asettici. Ancora più significativo, la struttura chiusa del modello Stericlean e le sue credenziali IP65 lo hanno reso la scelta ideale. Il robot Stäubli ad alta precisione è in grado di gestire il riempimento di sacche per infusione con qualsiasi dosaggio di farmaco in modo rapido, preciso e affidabile. In un'operazione su tre turni, ha aumentato significativamente l'utilizzo della capacità e la produttività della cella RIVA™.
Un forte argomento a favore di questo robot è che Stäubli è l'unico produttore a dotare i propri robot di una tecnologia di azionamento proprietaria, caratterizzata non solo da precisione e dinamica superiori, ma anche da lunghi intervalli di manutenzione e da una durata di vita molto superiore alla media.
L'uso del robot può ridurre significativamente gli errori e la contaminazione. Inoltre, sono stati completamente esclusi i rischi per la salute e la sicurezza del personale clinico che maneggia i preparati, alcuni dei quali tossici. Nel frattempo, la partnership si rafforza sempre di più: da allora sono stati installati numerosi robot e controllori TX60L. Più di otto milioni di dosi sono state composte dalle unità RIVA™ fino ad oggi, una cifra colossale.
Per molti utenti, la cella robotizzata ha fatto un'impressione così favorevole che hanno deciso di investire in unità aggiuntive.