Strausak fornisce più di 500 macine all'anno a clienti in tutto il mondo. Il robot a 6 assi Stäubli TX60L è compatto, facile da usare ed esegue le operazioni di carico e scarico con precisione e flessibilità.
Fondata nel 1923 in Svizzera come officina di riparazione meccanica, STRAUSAK, oggi filiale di ROLLOMATIC HOLDING SA, ha servito l'industria orologiera fino a diversificare la sua gamma di prodotti nei primi anni '70. Dal 1973 l'azienda produce rettificatrici per utensili di alta precisione per l'industria tessile, elettronica, automobilistica e aerospaziale. Attiva in 23 mercati, STRAUSAK fornisce più di 500 macinacaffè ogni anno a clienti in tutto il mondo.
Da diversi anni consecutivi, la rettificatrice per utensili CNC a 5 assi di STRAUSAK, nota semplicemente come U-Grind, fornisce ai clienti un sistema affidabile, efficiente e altamente preciso per le loro esigenze di rettifica e riaffilatura. Progettata essenzialmente per lotti di piccole dimensioni, la limitata capacità di carica degli utensili di U-Grind limita la sua autonomia a cicli di lavoro più brevi, un problema per il crescente numero di clienti che desiderano far funzionare le loro macchine durante la notte.
"Le sfide che STRAUSAK ha dovuto affrontare erano molte: automatizzare U-Grind in modo che avesse la capacità e l'autonomia necessarie per funzionare senza supervisione, mantenendo lo stesso alto livello di precisione e flessibilità", afferma Alexandre Condrau, amministratore delegato di Strausak. Era anche importante non aggiungere estensioni ingombranti che avrebbero aumentato la sua superficie in officina. E infine, una soluzione robotica doveva essere abbastanza semplice da consentire agli operatori di funzionare da soli".
"Integrare una macchina a 6 assi con i propri comandi e senza occupare molto spazio è un vero rompicapo", spiega Pierre-Alain Badoud, direttore della ricerca e sviluppo di STRAUSAK. Ma questa è esattamente la soluzione che l'azienda ha trovato con la serie TX60L di Stäubli, un'opzione per la U-Grind disponibile da giugno 2015.
Poiché il robot è completamente integrato nell'involucro della macchina, non occupa ulteriore spazio sul pavimento. Si trova anche all'esterno dell'area di lavoro della macchina, offrendo agli operatori un accesso illimitato per la configurazione.
Il TX60L ha una gamma di movimenti notevolmente ampia e la sua rapida capacità di carico e scarico lo rende perfetto per la produzione di grandi lotti non presidiati. "Solo Stäubli, con il modello TX60L, ha funzionato per lo spazio che volevamo, con la flessibilità e la precisione di cui avevamo bisogno", afferma Badoud.
Grazie all'assistenza tecnica pratica fornita da Stäubli, il team di STRAUSAK ha risparmiato molto tempo durante la fase di integrazione del robot. "Molto rapidamente siamo arrivati al livello di autonomia che volevamo", dice Badoud. I clienti risparmiano anche tempo: i rapidi tempi di carico e scarico del braccio del robot consentono a U-Grind di lavorare in modo più efficiente e con meno interruzioni.
Un altro vantaggio degno di nota per i clienti STRAUSAK, tra cui Helical Tool negli Stati Uniti, è la facilità e la semplicità d'uso del robot. Tutti i comandi necessari per il robot sono perfettamente integrati nel software principale di STRAUSAK, che i clienti già conoscono. Il risultato è una macchina efficiente, ad alta velocità, facile da usare, adattabile alle specifiche del cliente e che aumenta la produttività facilitando cicli di produzione ininterrotti in grandi lotti.
"Fin dall'inizio c'è stato un ottimo rapporto tra i tecnici di Stäubli e STRAUSAK. Avevamo un elenco piuttosto ampio di specifiche e hanno capito immediatamente cosa volevamo fare".
Pierre-Alain Badoud, Direttore R&S, STRAUSAK