- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Un'azienda specializzata nello sviluppo e nella costruzione di piattaforme di trasporto mobili individuali, con sede nell'area metropolitana di Norimberga, si affida a robusti connettori degli esperti per la trasmissione di energia nei suoi sistemi di azionamento elettrico. I cavi preassemblati personalizzati di Stäubli Electrical Connectors e il suo sistema CombiTac modulare e ad alte prestazioni offrono una flessibilità illimitata nella guida e nelle manovre, nonché un funzionamento a prova di guasto delle piattaforme logistiche mobili.
I veicoli a guida automatica (AGV) sono parte integrante dei processi produttivi e logistici completamente automatizzati. Devono funzionare in un'ampia varietà di ambienti, funzionare sotto controllo preciso, avere una capacità di carico estremamente elevata a seconda dell'uso e offrire un funzionamento affidabile a lungo termine.
Nel corso di decenni, la famiglia Wittich ha fondato un'azienda nell'area metropolitana di Norimberga specializzata nella costruzione di macchinari personalizzati e piattaforme mobili. L'azienda fa parte del Gruppo Stäubli dal 2018 e oggi opera con il nome di Stäubli WFT GmbH.
Sulla base dei propri sistemi WFTM.I.T. (Mobile Individual Transportation), il team di specialisti altamente motivato sviluppa piattaforme tecnologicamente avanzate per il trasporto automatizzato. La base di clienti di queste macchine su misura comprende note aziende industriali in tutta Europa, dalle imprese di costruzione di aeroplani ai produttori di macchine agricole, veicoli ferroviari e compressori.
I vari tipi di sistemi di azionamento del WFT M.I.T. consentono loro di trasportare carichi fino a 500 tonnellate. Se necessario, è possibile combinare facilmente più sistemi M.I.T. in un'unica grande piattaforma, in modo da poter trasportare anche carichi molto grandi quando i sistemi operano insieme.
L'innovativa tecnologia di azionamento offre flessibilità e controllo illimitati in tutte le direzioni. Di conseguenza, i sistemi WFTM.I.T. possono essere utilizzati in un numero quasi illimitato di modi, poiché i veicoli possono anche gestire senza sforzo gli ingressi e le uscite dei capannoni della fabbrica. Possono essere controllati in modo preciso e comodo con un pannello di controllo mobile o un joystick, oppure automaticamente tramite vari sistemi di guida dei binari. I loro sistemi di azionamento elettrico ecologici, con capacità della batteria appositamente personalizzate e frenata rigenerativa integrata, sono silenziosi e privi di emissioni.
Un collegamento sicuro per la trasmissione di energia ai sistemi di azionamento richiede un connettore ad alte prestazioni e resistente alle vibrazioni con cavi di collegamento flessibili.
Il sistema di connessione modulare CombiTac di Stäubli non solo è stato adattato facilmente alle esigenze specifiche di WFT, ma è anche estremamente robusto e offre un'elevata capacità di trasporto di corrente, grazie all'innovativa tecnologia di contatto MULTILAM di Stäubli. Il collegamento di più assi motori all'armadio di controllo sul telaio di base richiedeva un cablaggio flessibile per consentire un raggio di movimento a 360° in tutte le direzioni, garantendo al contempo un collegamento a prova di guasto. Durante le discussioni con Stäubli Electrical Connectors durante la fase di sviluppo del progetto, sono state messe a punto anche le specifiche di cablaggio complete, quindi la soluzione CombiTac viene fornita con cablaggi preassemblati da circa 20 pollici a quasi 40 piedi di lunghezza. Ciò riduce i tempi di installazione ed elimina anche le fonti di errore durante il montaggio, garantendo così un funzionamento regolare nelle applicazioni dei clienti senza limitare la manovrabilità. La lunghezza del cavo richiesta può variare da un progetto WFTM.I.T. all'altro e Stäubli adatta in modo flessibile l'alimentazione assemblata in base alle esigenze.
"L'uso di cavi preassemblati per la soluzione CombiTac implementata e la flessibilità di Stäubli sulle lunghezze e le sezioni necessarie per la progettazione dei cavi, migliorano la qualità della nostra produzione e aumentano l'affidabilità dei nostri WFTMIT", spiega Manuel Schäffer, responsabile della progettazione. "Sulla base della nostra esperienza positiva con i connettori CombiTac e i cavi preassemblati per il primo piccolo lotto di M.I.T., abbiamo deciso di utilizzare questo tipo di connessione come standard anche per tutti gli altri MIT del nostro portafoglio".
CombiTac con cavi preassemblati per il collegamento elettrico tra l'alimentazione elettrica e un numero variabile di azionamenti, distribuiti su vari assi sotto la piattaforma.
Sistema Stäubli CombiTac con cablaggi preassemblati e realizzati su misura
Cavi preassemblati Stäubli nel telaio di base di una WFTM. I.T con trazione a quattro assi
Le unità AGV di WFT possono spostare carichi fino a 500 tonnellate