La Korea Smart Factory Association (KOSF) è una federazione del governo coreano che sviluppa soluzioni nel campo dei macchinari industriali e dell'automazione dei processi. La sua missione principale è quella di supportare i piccoli e medi produttori che non hanno i mezzi finanziari e il know-how per progettare da soli nuove soluzioni di smart factory.
KOSF mira a fornire tecnologie e soluzioni chiave per far progredire e definire il concetto di Smart Factory e Manufacturing 3.0 e Industria 4.0. In particolare, queste soluzioni consentono alle piccole e medie imprese di aumentare la propria produttività e di affermarsi nei mercati
Il progetto chiave di KOSF sono gli Smart Cube, che sono blocchi modulari che svolgono un compito dedicato nel processo di automazione, ad esempio ispezione qualità, celle di prova, assemblaggio robotizzato, imballaggio e molto altro. Sono un elemento integrato per le fabbriche intelligenti, in cui la simulazione preventiva e la modellazione di interi processi di produzione vengono analizzate in anticipo, ottimizzando così costi e tempi di conseguenza. Gli Smart Cube mobili sono dotati di ruote e possono essere collegati singolarmente tra loro per formare una linea di processo completa.
Per costruire la linea di produzione personalizzata, gli Smart Cube vengono navigati in remoto per collegarsi tra loro. Pertanto, la connessione tecnica deve essere robusta e resistere a molti cicli di accoppiamento. La configurazione dei connettori deve fornire il trasferimento dei dati, le informazioni di segnale per la comunicazione uomo-macchina (M2M), l'aria compressa e l'alimentazione. Poiché la soluzione degli Smart Cube si evolverà gradualmente, i connettori dovrebbero consentire una configurazione modulare.
Gli Smart Cube KOSF sono dotati di una piastra sul lato sinistro e destro che trasporta due grandi dispositivi di guida e due artigli che afferrano il cubo successivo per unire e infine interconnettere entrambi i moduli da remoto. Pertanto, il connettore deve anche compensare la deviazione oltre ad essere robusto, sicuro e molto affidabile.
Il sistema di connessione modulare CombiTac fornisce una compensazione delle tolleranze e garantisce la massima affidabilità dei contatti quando uno Smart Cube è interconnesso con un altro. I tipi di connessione possono essere interamente configurati in base alle esigenze, indipendentemente dal fatto che sia necessario un fluido o dati e segnali o qualsiasi altra combinazione con l'alimentazione. Questa soluzione di connessione modulare può essere integrata in qualsiasi costruzione come sistema di montaggio a pannello.
La soluzione implementata da Stäubli ha convinto KOSF per le sue prestazioni affidabili e stabili e per la robustezza del modulo di accoppiamento dell'aria nel CombiTac. Inoltre ha convinto, perché la connessione è molto efficiente. Gli Smart Cube possono essere interconnessi molto rapidamente e collegare tutti i media contemporaneamente. La vicinanza degli ingegneri Stäubli e lo sviluppo cooperativo della migliore soluzione ingegneristica per l'interconnessione dei cubi hanno supportato il concetto di KOSF della modularità delle celle mobili di automazione dei processi. Gli Smart Cube traggono vantaggio dal sistema CombiTac di Stäubli, affidabile, robusto e modulare.
Mercato: Industria manifatturiera
Soluzione di prodotto: Sistema di connessione CombiTac
Applicazione: Interconnessione di moduli cubici di fabbrica intelligente
Proprietà:
Chan-Hee JANG, Project manager davanti ai cubi di produzione modulari
I cubi modulari si collegano automaticamente tra loro con CombiTac
CombiTac con grandi dispositivi di guida per il collegamento automatico dei cubi
Collegamento manuale con CombiTac