STORIA DI SUCCESSO DEL FOTOVOLTAICO

Il solare XXL austriaco parcheggia con i prodotti Stäubli Original MC4

L'esperto gruppo edile STRABAG si affida ai connettori fotovoltaici originali di Stäubli per realizzare il grande progetto fotovoltaico austriaco di Ratten.

L'obiettivo dell'Austria per l'espansione delle energie rinnovabili è ambizioso. Entro il 2030, la produzione di elettricità dell'Austria dovrebbe essere equilibrata in termini di energie rinnovabili, il che significa generare tanta elettricità verde quanta ne viene consumata. E il consumo di elettricità aumenterà costantemente nel corso degli anni. Il parco solare XXL di Ratten può quindi fare la sua parte nel raggiungimento di questo obiettivo.

L'impianto fotovoltaico costruito da STRABAG per conto di Wien Energie si trova in Stiria, nel sud montuoso e boscoso del paese, noto anche come il cuore verde dell'Austria. Il parco solare si estende lungo il crinale a 1.200 m sul livello del mare e si estende per 14 ettari, equivalenti a circa 20 campi da calcio. Il sito ha una pendenza fino all'85% ed è a doppio utilizzo come impianto Agri-PV. Oltre a generare elettricità, questa vasta area funge anche da pascolo per le pecore.

Questo impianto fotovoltaico a terra fornisce un importante contributo alla transizione energetica dell'Austria.

 

L'EPC esperto anche per progetti su larga scala

STRABAG, il principale gruppo tecnologico europeo per i servizi di costruzione, mira a diventare neutrale dal punto di vista climatico lungo l'intera catena del valore entro il 2040 con il claim "Work On Progress".  L'azienda ha realizzato il parco fotovoltaico di Ratten interamente da un'unica fonte. Il responsabile del progetto Ewald Müllner afferma:

"Siamo chiamati a utilizzare attivamente la nostra esperienza nel settore energetico. Insieme a Wien Energie e alla realizzazione del parco fotovoltaico di Ratten, compiamo un passo importante verso un approvvigionamento energetico sostenibile. Come STRABAG, vogliamo contribuire a plasmare il futuro in modo sostenibile. Ciò include la qualità nell'esecuzione del lavoro e nei prodotti utilizzati".

 

Sinergia energetica verde

Il parco solare di Ratten, uno dei più grandi impianti fotovoltaici dell'Austria, ha una potenza di 15 MW e beneficia della connessione alla rete esistente del vicino parco eolico di Steinriegel. Ciò si traduce nell'uso sinergico dell'energia del vento e del sole.

STRABAG, un'impresa edile esperta, ha utilizzato circa 26.000 moduli solari per costruire il parco solare. 42 inverter convertono la corrente continua dall'impianto fotovoltaico. Più di 50.000 connettori fotovoltaici originali MC4-Evo 2 di Stäubli garantiscono la trasmissione sicura della corrente continua, con la massima priorità per la sicurezza.

La qualità garantisce una resa a lungo termine

Gli impianti fotovoltaici sono progettati per fornire rendimenti a lungo termine. Ecco perché STRABAG punta sulla qualità per garantire che il parco solare di Ratten produca in modo affidabile la quantità di elettricità prevista. Non devono verificarsi guasti durante la trasmissione dell'energia. La resistenza di contatto minima grazie all'esclusiva tecnologia di contatto MULTILAM dei connettori Stäubli PV garantisce prestazioni durature e una trasmissione dell'energia altamente efficiente. Ciò garantisce che il parco solare XXL di Ratten, in Austria, consentirà al paese di risparmiare 6.200 tonnellate di CO2 all'anno.

 

APPLICAZIONE

impianto agrofotovoltaico su larga scala montato a terra.

  • Installazione sicura
  • Connessione robusta e resistente alle intemperie con grado di protezione IP68
  • Trasmissione di energia durevole e senza perdite
  • Il connettore fotovoltaico più affidabile al mondo

BENEFICI

  • Prodotto di qualità per un funzionamento fotovoltaico duraturo e ininterrotto
  • Trasmissione affidabile dell'energia per una resa sicura

Il parco solare si estende lungo il crinale a
1.200 m s.l.m. e si estende per 14 ettari. © Benjamin Wald