D’Decor, premier fabricant indien de tissus de rideaux et de tissus d’ameublement

L’Inde est connue comme le pays des textiles innovants et parmi ses nombreuses réussites, D’Decor se distingue comme le plus grand fabricant et exportateur indien de rideaux et de tissus d’ameublement, ainsi que le troisième fabriquant au monde.  Fondée en 1999, l’entreprise est devenue une marque mondiale avec une production annuelle de 45 millions de mètres de tissu et des ventes atteignant 250 millions de dollars. Cette épopée remarquable est alimenté par une vision claire : s’associer au meilleur innovateur technologique. C’est là que Stäubli entre en jeu et joue un rôle majeur.

Le défi : rester compétitif sur un marché du tissage en évolution rapide

Au fil des décennies, D’Decor a dû relever des défis en constante évolution, qu’il s’agisse de rivaliser avec des acteurs mondiaux ou de s’adapter à l’économie indienne en pleine mutation. Pour garder une longueur d’avance, D’Decor continue de combiner innovation et flexibilité afin de répondre aux diverses demandes de ses clients. Tout au long de ces années, Stäubli a fourni l’avance technologique nécessaire pour soutenir la croissance et le succès continus de D’Decor.

Avantages pour le client

  • Productivité, flexibilité et précision accrues grâce aux solutions avancées de tissage Stäubli, conçues pour le tissage textile de maison en série.
  • Réduction des coûts des pièces de rechange et meilleur retour sur investissement tout au long du cycle de vie de la machine, grâce à des performances durables et de faibles coûts d’exploitation à long terme.
« Faire face aux défis est la marque de frabrique de l'avenir. Stäubli comprend les besoins complexes d’une économie en plein essor, le marché en constante évolution pose de nombreux défis et Stäubli réalise des avancées technologiques pour relever les défis de l’avenir.

Sanjay Arora,
Directeur Général de D’Decor Exports

Répondre aux besoins complexes de D’Decor grâce aux machines à tisser de pointe de Stäubli

Le marché textile en plein essor exige flexibilité, rapidité et fiabilité. Stäubli est conscient de ces besoins et fournit à D’Decor des machines de pointe. Aujourd’hui, D'Decor a investi dans 300 machines Jacquard électroniques, 220 ratières rotatives et 15 machines de nouage automatiques, TOPMATIC et MAGMA, de Stäubli dans ses 5 usines de production.

Ces solutions garantissent des avantages clés :

  • Productivité et précision élevées
  • Facilité d’utilisation
  • Flexibilité inégalée pour créer des designs variés et sophistiqués
  • Fiabilité exceptionnelle, permettant moins d’arrêts de la machine et réduisant les besoins de maintenance
  • Temps d’arrêt minimaux qui évitent des pertes de production coûteuses

Des rideaux et tissus d’ameublement, de papiers peints tissés, de stores, de linge de lit ou de velours, la technologie Stäubli permet à D’Decor d’innover en permanence.

« Nous produisons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 350 à 360 jours par an. Certaines machines installées en 1995 fonctionnent encore aujourd’hui. C’est le véritable témoignage de la qualité de Stäubli.

Ajay Arora,
Directeur général de D’Decor Home Fabrics

Fiabilité à long terme offrant un retour sur investissement exceptionnel dans la fabrication textile

Pour D’Decor, la fiabilité ne se résume pas à la disponibilité, mais concerne aussi la valeur à long terme. Les machines qui fonctionnent sans faille pendant des décennies permettent de réduire les temps d'arrêt, les coûts de maintenance et les retards pour les clients. Cela se traduit par un retour sur investissement et une durabilité exceptionnels, établissant une référence pour l’industrie. De plus, même après des années d’utilisation continue, ces machines conservent une valeur de revente remarquable, ce qui permet à D’Decor de les proposer à des prix très attractifs. C'est la preuve supplémentaire de leur qualité durable et de leur rentabilité.

D’Decor et Stäubli – un partenariat à long terme qui stimule l’innovation dans la fabrication textile

Ensemble, D’Decor et Stäubli illustrent comment l’innovation, la confiance et la technologie peuvent transformer une industrie. depuis plus de vingt ans, ce partenariat s’est transformé en une véritable alliance à long terme, fondée sur la fiabilité, une vision commune et un engagement réciproque.

Aujourd’hui, ce lien durable continue de nourrir leur réussite commune, permettant aux deux entreprises d’innover, de se développer et de façonner l’avenir de l’industrie textile.

Solutions pour ce type d’application

Success stories Stäubli