Danar Mas utilise la technologie TIEPRO de Stäubli pour simplifier la préparation de sa chaîne et augmenter sa productivité

Avec plus de six décennies d’expertise dans le tissage et la filature, Danar Mas est une entreprise indonésienne spécialisée dans les tissus grèges pour la mode et les applications techniques. L’entreprise vise à fournir des produits de haute qualité à des prix abordables tout en respectant constamment les normes les plus élevées dans l’ensemble de ses opérations. Chaque année, Danar Mas produit environ 20 millions de mètres de tissu.

Le défi : rester compétitif sur un marché du tissage incertain

La gestion des changements de chaîne régulier avec différents types de fils exige précision et rapidité. Former les nouveaux opérateurs rapidement, sans compromettre la qualité de la production textile, est une autre réalité quotidienne. Dans un marché du tissage incertain façonné par des pressions économiques telles que la hausse des coûts de l’énergie, l’inflation et les taxes, Danar Mas a besoin d’une solution de nouage qui simplifie la tâche, réduit les temps d’arrêt, de maintenance, et maintient le coût total de possession à un niveau bas.

Machine à nouer TIEPRO - La solution

Danar Mas a choisi la machine de nouage TIEPRO comme une mise à niveau performante des machines à nouer conventionnelles, séduit par ses faibles besoins en maintenance, ses faibles coûts d’exploitation, sa conception intuitive et sa productivité élevée, autant d’éléments cruciaux pour une grande usine qui utilise 180 machines à tisser et fait tourner 500 ensouples chaque mois.

L’entreprise indonésienne s’est tournée vers Stäubli pour des solutions offrant des niveaux élevés de performance, de fiabilité et d’efficacité.
En outre, l’assistance technique réactive, le service client dédié et les pièces de rechange rentables de Stäubli ont permis de maintenir les coûts d’exploitation à un niveau exceptionnellement bas.

Avantages pour le client

  • Préparation simplifiée de la chaîne pour divers types de fils, pour une productivité accrue
  • Fonctions de détection intelligentes pour des résultats de nouage constants et de haute qualité : moins d’entretien et plus de temps d'activité
  • Conception intuitive qui accélère la formation et minimise les temps d’arrêt

Au-delà de la machine à nouer

Les équipes Stäubli ont contribué au déploiment avec son assistance technique, la réactivité de ses équipes et des pièces de rechange économes en coûts, aidant ainsi Danar Mas à tirer le meilleur parti de son investissement.

"Chez Danar Mas, nous explorons toujours les technologies de pointe pour améliorer la productivité et la qualité. C’est pourquoi nous avons été ravis d’être les premiers en Indonésie à installer le TIEPRO. Avec cette solution, Stäubli a montré qu’il comprenait clairement ce dont les usines comme la nôtre ont vraiment besoin et nous sommes impatients de voir ce qui va suivre."

Kevin Andreas Sastraatmadja,
Directeur de Danar Mas

Regard vers l’avenir

Danar Mas continue d’explorer les technologies de pointe pour augmenter sa productivité, son efficacité et la qualité de ses produits. Grâce à la machine à nouer TIEPRO et au soutien solide de Stäubli, l’usine est prête à continuer à optimiser la préparation, à contrôler les coûts et à former les opérateurs plus rapidement, renforçant ainsi sa résilience sur un marché dynamique. 

Retour de l'Atelier de tissage: une solution pour gérer la variété des motifs et des types de fils

L’un de nos plus grands défis en matière de préparation est de gérer la variété des motifs et des types de fils. Avec la machine de nouage TIEPRO de Stäubli, ce travail devient plus facile. Nous n’avons pas besoin de changer les aiguilles en fonction du nombre de fils, ce qui permet de gagner du temps.

Rudi Sulistyo,
Chef de Produit chez Danar Mas

Rudi Sulistyo, chef de produit chez Danar Mas, utilise la machine à nouer TIEPRO dans l’atelier de tissage

Produit solution pour ce type d’application

Success stories de Stäubli