- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Juni 2025
ArianeGroup und Stäubli haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung eines neuen Schnellkupplungssystems für das Betanken mit flüssigem Wasserstoff voranzutreiben. Diese Initiative zielt darauf ab, einen bedeutenden Beitrag zur Effizienz der Verteilung von flüssigem Wasserstoff zu leisten.
Beide Unternehmen bringen ihre jeweilige Expertise in das Projekt ein: ArianeGroup hat als führendes Industrieunternehmen im Bereich ziviler und militärischer Trägerraketen jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Flüssigwasserstoff; Stäubli verfügt als führender Hersteller von Kupplungssystemen über umfangreiches Wissen auf diesem Gebiet. Das gemeinsame Ziel ist die Entwicklung einer zuverlässigen und effizienten Lösung für das schnelle Betanken von Motorsportfahrzeugen und anderen Anwendungen, die flüssigen Wasserstoff als Treibstoff nutzen.
Flüssiger Wasserstoff ist eine wesentliche Energiequelle zur Emissionsminderung, jedoch aufgrund seiner Eigenschaften herausfordernd. Durch die Zusammenarbeit zwischen den zwei Technologieführern werden ArianeGroup und Stäubli eine zuverlässige und effiziente Lösung entwickeln, die den Einsatz von Flüssigwasserstoff als Treibstoff erleichtert. Diese Schnellkupplung wird es ermöglichen, dass Flüssigwasserstoff sicher und einfach in der gesamten Verteilungskette verwendet werden kann und Tankvorgänge beispielsweise beschleunigt werden können.
Diese Partnerschaft ist nicht nur technologisch vielversprechend, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll. Durch die Bündelung ihrer Kompetenzen, tragen beide Unternehmen dazu bei, die Energie- und Umweltwende voranzutreiben und neue Möglichkeiten zur Dekarbonisierung der Mobilität zu schaffen.
Nadege Vissiere, Head of Hydrogen Programmes bei ArianeGroup, äußerte sich mit Begeisterung über die Partnerschaft:
Fabrice Pouillerie, Director of Product, Equipment & Services Programs bei ArianeGroup, fügt hinzu: „Es wird einen bedeutenden Beitrag zur Einführung von flüssigem Wasserstoff im Rahmen der Energiewende leisten.“
sagt Damien Leterrier, R&D Officer bei Stäubli Fluid Connectors.
Didier Gigandet, Global Business Head for Hydrogen bei Stäubli, fügt hinzu: „Unsere langjährige Präsenz und unser Erfolg in der Motorsportindustrie unterstreichen unsere Fähigkeit, die hohen Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit gerecht zu werden. Wir freuen uns, diese Expertise in Zusammenarbeit mit ArianeGroup auf Flüssigwasserstoff-Betankungslösungen auszudehnen und damit die Position von Stäubli als führendes Unternehmen für innovative Energietechnologien weiter zu festigen.“
ArianeGroup ist ein Industrieunternehmen, das kritische Missionen für die Raum- und Verteidigungssektoren ausführt und als Experte für die Handhabung, Verwaltung und sichere Aufbewahrung von flüssigem Wasserstoff gilt. Mit 8.300 hochqualifizierten Mitarbeitern in Frankreich und Deutschland verfügt ArianeGroup über einzigartiges Fachwissen im Bereich Zugang zum Weltraum und deckt das gesamte Spektrum ziviler und militärischer Trägersysteme ab, einschließlich Design, Entwicklung, Fertigung, Integration, Flugvorbereitung, Betriebsbereitschaft und Stilllegung am Ende der Lebensdauer. ArianeGroup ist Hauptauftragnehmer für den europäischen Träger Ariane 6 der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und für die französische ozeanische Abschreckungskraft M51, einem strategischen Raketenprojekt für die französische Beschaffungsagentur für Verteidigungswaffen (DGA).
International anerkannt für seine innovativen, wettbewerbsfähigen Lösungen, besitzt ArianeGroup Expertise in hochmodernen Technologien, von der Chemie der Treibstoffe und Verbundwerkstoffe bis hin zu flüssigen, festen und elektrischen Raumfahrtantriebssystemen. ArianeGroup bietet auch ein breites Spektrum an Raumfahrt-, Verteidigungs- und Industrieausrüstung und -dienstleistungen, sowohl einzeln als auch zusammen mit den Tochtergesellschaften Sodern, Pyroalliance, Nuclétudes und APP.
Auf dem Gebiet der Raumfahrtträger vermarktet und betreibt die Tochtergesellschaft Arianespace die für die ESA entwickelten Träger Ariane 6 und Vega-C, während die Tochtergesellschaft MaiaSpace den wiederverwendbaren Träger Maia entwickelt und vermarktet.
ArianeGroup, zu gleichen Teilen von Airbus und Safran gehalten, erzielte im Jahr 2024 konsolidierte Einnahmen von 2,5 Milliarden Euro.