- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Las lentes oculares y los microscopios están llegando a sus límites en microcirugía. Una empresa emergente ha inventado un sistema único de cámara asistida por robot que brinda a los cirujanos una visión completamente nueva del campo quirúrgico a través de una pantalla montada en la cabeza.
Un robot de alta precisión, una cámara 3D de alta resolución y una innovadora pantalla montada en la cabeza: el primer RoboticScope del mundo ha llegado al mercado. Este desarrollo de alta tecnología brinda a los cirujanos conocimientos que antes se consideraban imposibles y está destinado a revolucionar la forma en que trabajan en la mesa de operaciones.
Las lentes oculares y los microscopios clásicos están llegando cada vez más a sus límites. Su falta de flexibilidad está reduciendo su capacidad para satisfacer las demandas de la microcirugía moderna. BHS Technologies en Innsbruck se ha propuesto equipar a los cirujanos con una herramienta que proporcione una perspectiva completamente nueva en el campo quirúrgico y les permita trabajar en una posición cómoda y ergonómica.
El éxito de BHS en la realización de estos objetivos queda demostrado por la funcionalidad del RoboticScope. El cirujano mira directamente al campo quirúrgico a través de una pantalla montada en la cabeza (HMD). Las dos micropantallas digitales integradas en el HMD directamente delante de los ojos del cirujano muestran imágenes 3D de alta resolución y en tiempo real transmitidas por las lentes de doble cámara montadas en una Stäubli TX2-60L de seis ejes. La posición del robot determina la imagen visible, lo que permite al cirujano operar en una posición de cabeza libremente seleccionable y completamente relajada.
El cirujano mantiene el control sobre el campo de imagen y el ángulo de visión, dirigiendo automáticamente el robot Stäubli de alta precisión con movimientos de cabeza sin contacto. Con este método, el cirujano puede seleccionar el ángulo de visión de las lentes zoom 8x e incluso controlar un sofisticado menú desde una micropantalla, lo que permite la activación y el control de otras funciones.
El Stäubli TX2-60L de alta precisión ofrece secuencias de movimiento sin tirones del RoboticScope. Gracias a su construcción cerrada, la máquina de seis ejes ya cumple con la clase de sala blanca ISO 5, lo que permite a BHS ahorrar en los posibles costes adicionales de la actualización a una versión de sala blanca. Dentro del quirófano, el TX2-60L está cubierto con una funda estéril, evitando cualquier emisión de partículas. Además, los sistemas de control CS9 patentados por Stäubli, con sus características de seguridad pioneras, se adaptan perfectamente a escenarios de HRC (colaboración persona-robot) como estos.
Para el resto de componentes, BHS se abastece de proveedores líderes o fabrica las piezas internamente, por ejemplo, la base móvil estable para el robot y el objetivo zoom de 8x. El rendimiento general del RoboticScope es impresionante; Las imágenes producidas se adaptan perfectamente a las altas exigencias de las operaciones microquirúrgicas.
Una característica interesante llamada Modo Órbita permite al cirujano enfocar la cámara en una estructura anatómica y hacer que el robot gire la cámara a su alrededor. El cirujano puede examinar la estructura en detalle desde todas las perspectivas y tiene una visión completa. Esto le da a la cirugía dinámica un significado completamente nuevo.
BHS ha logrado mantener los costes de inversión del RoboticScope en el nivel aproximado de las soluciones convencionales, al tiempo que ofrece un rendimiento significativamente mejorado. Este nuevo e innovador sistema goza de una gran demanda a los pocos meses de su lanzamiento al mercado.