STORIA DI SUCCESSO

I robot trasformano le ossa dell'anca in impianti

Gli allotrapianti sono molto richiesti, perché l'osso naturale è il materiale migliore per gli impianti ossei. Per ovviare all'attuale carenza di approvvigionamento, un'azienda belga ha commissionato un impianto unico al mondo per la lavorazione automatizzata del tessuto osseo umano utilizzando i robot Stericlean di Stäubli.

COMPITO

Trasformazione delle teste femorali in impianti cuboidi

In Belgio, la start-up Texere Biotech è recentemente entrata in possesso di un sistema completamente automatizzato unico al mondo. L'azienda utilizza teste femorali (cioè l'estremità superiore del femore umano) e le trasforma in impianti cuboidi noti come "allotrapianti ossei". Sei robot Stericlean forniti da Stäubli manipolano questo tessuto sostitutivo osseo in condizioni di camera bianca.

Gli allotrapianti (cioè gli impianti non endogeni) sono molto richiesti, perché l'osso naturale è il materiale migliore per i trapianti ossei. La sua microporosità assicura un buon innesto. Allo stesso tempo, al paziente viene risparmiata la dolorosa rimozione dell'osso autologo.
Proprio perché il materiale è così adatto per l'innesto, scarseggia. Ciò è in parte dovuto al fatto che le banche ossee hanno finora preparato le ossa dell'anca interamente manualmente, un processo che richiede tempo e bassa resa. Per questo motivo, il Dr. Denis Dufrane, che ha lavorato per molti anni in una banca delle ossa, ha fondato Texere Biotech con l'obiettivo di automatizzare la produzione di allotrapianti ossei.

SOLUZIONE

I robot Stericlean rendono possibile l'impossibile

Questo progetto era sul tavolo da disegno in più di pochi anni di lavoro e ora ha raggiunto il completamento. L'impianto ha la capacità di lavorare 5.000 capi femorali all'anno. Poiché questi sono meticolosamente misurati e segmentati in modo ottimale, ognuno produce una media di sei blocchi. 

I dettagli sono i seguenti: Sei robot TX60 Stericlean identici sono posizionati in sei stazioni lungo la linea di lavorazione. Il primo di loro solleva un'intera testa femorale da un vassoio e la trasporta a un elaboratore di immagini che ne valuta le dimensioni e la forma. Questi dati vengono utilizzati per mappare le linee di taglio per la fase successiva, in cui il secondo robot presenta il tessuto osseo alla macchina da taglio a getto d'acqua completamente incapsulata.

Il robot numero tre recupera gli allotrapianti cuboidi risultanti e li posiziona su un vassoio. I due robot successivi in linea sono responsabili della manipolazione degli allotrapianti mentre vengono sottoposti a trattamento chimico e sterilizzazione. Alla stazione numero sei, l'ultimo robot Stericlean inserisce i singoli cubi nelle fiale.

UTILIZZO DEL CLIENTE

Molteplici vantaggi per banche d'ossa, ospedali e pazienti

Oltre all'aumento dell'efficienza nel trattamento delle teste femorali, gli altri principali vantaggi apportati dalla completa automazione sono la tracciabilità di ogni blocco osseo allotrapianto, la rimozione affidabile della trasmissione dei virus e l'eliminazione dei rischi di contaminazione incrociata tra i tessuti ossei dei diversi donatori.

Quando Texere ha scelto i robot, la gamma Stericlean di Stäubli si è rivelata rapidamente la soluzione migliore, non da ultimo grazie agli standard igienici insuperabili e alle numerose referenze di clienti soddisfatti nel settore della tecnologia medica, comprese le sale operatorie. Le macchine sono perfettamente funzionanti in ambienti VHP e sono conformi alle severe linee guida GMP (Good Manufacturing Practice). I robot convincono non solo per la loro compatibilità con le camere bianche, ma anche per la dinamica, la precisione e l'affidabilità.

Il primo impianto automatizzato al mondo per la lavorazione di materiale osseo ottiene punteggi elevati per una resa significativamente migliore, volumi di produzione più elevati, costi inferiori e un livello di sicurezza molto elevato. Texere può affermarsi come il nuovo fornitore di gold standard per gli impianti ossei. Una valutazione che è confermata anche dalla certificazione GMP per la quale i sistemi ad azionamento manuale per definizione non possono qualificarsi.