Ausstellung

CAITME, Usbekistan
Zentralasiatische Internationale Ausstellung für Textilmaschinen


CAITME - Leitmesse für Textilproduktion in Zentralasien

Die CAITME - Central Asian International Textile Machinery Exhibition - ist eine führende Fachmesse in Zentralasien, die sich mit Textilmaschinen, Technologien und Lösungen befasst. Die CAITME bringt Textilhersteller, Technologieanbieter und Entscheidungsträger zusammen und unterstützt die Entwicklung moderner Textilproduktions- und Fertigungskapazitäten in der gesamten Region.

Die CAITME bietet ein hochrelevantes Umfeld für den Austausch über Kapazitätserweiterung, Produktionsstabilisierung und Textiltechnologien im industriellen Maßstab und unterstützt die laufende Entwicklung der Webereiindustrie Usbekistans und der benachbarten zentralasiatischen Länder.

Besuchen Sie die CAITME, die jährliche Leitmesse für Textilmaschinen und -technologien, die auf die wachsende Nachfrage Zentralasiens nach moderner Webproduktion reagiert – von Kettvorbereitung über Exzentermaschinenbis hin zu Schaft- und Jacquardfachlösungen.

 

🗓 8. bis 10. September 2026

📍Uzexpocentre NEC
🌍Taschkent, Usbekistan

 

3 Tage Austausch, Brancheneinblicke und Geschäftsmöglichkeiten im Herzen der zentralasiatischen Textilindustrie.

Usbekistan und Zentralasien: Aufbau moderner Textilproduktionskapazitäten

Usbekistan entwickelt sich schnell zu einem bedeutenden Textilproduzenten in Zentralasien, unterstützt von einer baumwollbasierten und zunehmend integrierten Textilindustrie, die sich im Strukturwandel befindet. In ganz Zentralasien, einschließlich Kasachstan und Turkmenistan, expandiert der Textilsektor ebenfalls, wobei die Länder schrittweise industrielle Webkapazitäten entwickeln und in der Wertschöpfungskette aufsteigen. Zusammen positionieren diese Märkte die Region unter einer neuen Generation von Textilproduktionszentren. Der Markt zeichnet sich aus durch:

  • Zunahme von Geweben auf Baumwollbasis für Hemden und Basisbekleidungsartikel, die in breiten und standardisierten Konstruktionen hergestellt werden, die von der nachgelagerten Textilherstellung benötigt werden
  • Wachsende Produktion von Geweben für Bettwäsche- und Badtextilien, da immer mehr Hersteller Bettwäsche, Kissenbezüge und Handtücher vor Ort produzieren, anstatt Rohbaumwolle zu exportieren
  • Entwicklung des Webens von Denim-Stoffen für den Export und regionale Märkte und Unterstützung der Entwicklung von Garnen und Grundstoffen hin zu höherwertigen gewebten Textilprodukten in ganz Zentralasien
  • Starker Fokus auf einen stabilen Webmaschinenbetrieb und eine reproduzierbare Gewebequalität, da die kürzlich in der Region installierte Webanlagen auf gleichbleibende Qualität, effiziente Inbetriebnahme und zuverlässige Leistung in der kontinuierlichen industriellen Produktion ausgerichtet sind. 

Webereien in Usbekistan und Zentralasien sind auf robuste und energieeffiziente Maschinen angewiesen , die in der Lage sind, Bettwäsche, Badtextilien, Denim und Baumwollstoffe in stabiler Qualität und zuverlässiger industrieller Leistung herzustellen. 

Die Teilnahme von Stäubli an der CAITME

Stäubli Textile hat eine starke und wachsende Partnerschaft mit der Webereiindustrie in Zentralasien, insbesondere in Usbekistan, aufgebaut und unterstützt Hersteller, die sich mit der Entwicklung und Skalierung der modernen Textilproduktion befassen. Jede Ausgabe der CAITME bietet Stäubli die Gelegenheit, seine Webkompetenz in einem Markt unter Beweis zu stellen, der sich auf den Aufbau und die Stabilisierung neuer Kapazitäten konzentriert und wichtige Phasen von Kettvorbereitungssystemen über Schaftweben bis hin zu Jacquardtechnologien abdeckt.

Durch fachlichen Austausch, Fachgespräche und die enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnern unterstützt Stäubli usbekische und zentralasiatische Webereien bei der Inbetriebnahme neuer Anlagen, der Produktionsstabilisierung und dem Erreichen einer gleichbleibenden Gewebequalität für exportorientierte Heimtextilien, Denim- und Baumwollstoffe.

Durch die aktive Teilnahme an der CAITME bekräftigt Stäubli sein langfristiges Engagement in der zentralasiatischen Textilindustrie und unterstützt die kontinuierliche Transformation des Landes mit robusten Weblösungen, bewährter Leistung und Technologien für den Aufbau, die Erweiterung und die Sicherung moderner Webereien in Zentralasien.

Warum sich Webereihersteller in Zentralasien für Stäubli entscheiden

✔ Unterstützung bei der Inbetriebnahme moderner Webanlagen

Textilhersteller in Usbekistan und der gesamten zentralasiatischen Region nehmen im Rahmen der Umstellung auf eine höherwertige Gewebeproduktion neue Webanlagen in Betrieb. Die Lösungen von Stäubli tragen dazu bei, einen reibungslosen Anlauf, ein stabiles Webstuhlverhalten und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten und ermöglichen es den Webereien neue Kapazitäten mit Zuversicht in die Produktion zu überführen.

✔ Geeignet für die Großserienproduktion von Baumwollstoffen, Heimtextilien und Denim

Zu den wichtigsten Gewebesegmenten in Usbekistan und den angrenzenden zentralasiatischen Märkten gehören Bettwäsche, Badtextilien, Denim- und Baumwollstoffe, die in standardisierten Konstruktionen und wachsenden Mengen hergestellt werden. Die Webtechnologien von Stäubli sind so konzipiert, dass sie eine stabile, auf diese Anwendungen zugeschnittene Produktion im industriellen Maßstab unterstützen.

✔ Zuverlässige Gewebequalität für eine exportorientierte Webproduktion

Um die internationalen Märkte beliefern zu können, müssen Textilhersteller in Usbekistan und der umliegenden zentralasiatischen Region stabile Gewebestrukturen und reproduzierbareQualität über kontinuierliche Produktionsläufe hinweg gewährleisten. Die Systeme von Stäubli bieten ein präzises Fach und eine kontrollierte Garnhandhabung, die die Webereien dabei unterstützen, die Erwartungen an die Exportqualität von Heimtextilien und Denim zu erfüllen.

✔ Langfristige Unterstützung bei der Entwicklung von Webereien

Während Usbekistan und die Nachbarländer Turkmenistan und Kasachstan die moderne Textilherstellung weiterentwickeln und stabilisieren, arbeitet Stäubli eng mit den Webereien zusammen, indem es technische Unterstützung, Schulung und Vor-Ort-Support leistet, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, Ausrüstungsinvestitionen zu schützen und die langfristige Entwicklung moderner Webkapazitäten zu unterstützen.

Stäubli Textile Präsenz in Zentralasien

Der zentralasiatische Markt ist für Stäubli Textile ein sich schnell entwickelnder Markt, der vom Wandel des Landes hin zu lokaler Gewebeproduktion und modernen Webkapazitäten geprägt ist. Der Schwerpunkt der Präsenz von Stäubli in der Region liegt auf der Unterstützung von Webereien beim Aufbau und der Konsolidierung neuer Produktionsanlagen in enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, um eine zuverlässige Leistung, eine effiziente Inbetriebnahme und die Anpassung an internationale Webstandards zu gewährleisten.

Stäubli vertraut dabei  auf engagierte regionale Service- und Supportteams, die durch globales Weber-Know-how unterstützt werden, um Hersteller in Usbekistan sowie turkmenische und kasachische Textilproduzenten während des gesamten Lebenszyklus der Anlagen zu begleiten. Diese Teams bieten technischen Support, Bedienerschulung und regelmäßigen Austausch vor Ort und tragen dazu bei, dass die Weblösungen von Stäubli für die Inbetriebnahme, Stabilisierung und den langfristigen Betrieb moderner Webanlagen in Usbekistan geeignet sind.

Anpassungsfähigkeit, Präzision & hohe Produzierbarkeit

Reaktiver lokaler Kundenservice

Original-Ersatzteile

Digitale Dienste 24/7 verfügbar

Weitere wichtige Veranstaltungen, bei denen Sie uns treffen können