アルプスの太陽光発電所は、スイスの水力発電事業者でも利用されています。過酷な気象条件により、この技術には高い要求が課せられており、ストーブリの オリジナル MC4 コネクタはこれに対して明確に適合しています。
これまでスイスは、再生可能エネルギーの発電を、流れ込み式発電所やアルプス山脈の貯水池による水力発電に依存してきました。水力発電は、スイス全体の電力需要の55%以上をカバーしており、95%以上がスイスの再生可能エネルギー発電のほぼすべてを占めています。しかし、ダム壁を備えた高地の貯水池は、特に寒い時期には低地よりも発電効率が高いため、太陽光発電にも最適です。
効率的な太陽光発電
高山帯の太陽光発電システムは、通常霧のかかる場所よりも高い場所に設置されるため、冬季でも信頼性の高い発電源となります。また、太陽光発電モジュールは寒冷地でも効率的に動作し、雪面の太陽光反射も活用します。これにより、冬季には低地に比べて3~4倍の発電量が得られます。
ダム壁面の太陽光発電システム
Kraftwerke Oberhasli AG (KWO)は、こうしたメリットを最大限に活用している企業の一つです。スイス最大級の水力発電事業者であるKWOは、ベルナー・オーバーラント地方グリムゼル地域のオーバーラール貯水池とレーテリヒスボーデン貯水池のダム壁に、それぞれ海抜約1,800mと2,300mの地点に両面ガラス太陽電池モジュールを設置しました。この両面モジュールは、前面と背面の両面から太陽光を吸収し、エネルギーに変換します。これらのアルプスの太陽光発電システムは合計で約3,000m²の面積をカバーし、合計で約550kWp(最大出力)の電力を発電します。
年間600MWhの太陽光発電は、ストーブリ製 MC4-Evo 2 太陽光発電コネクタによって送電され、スイスの大手小売販売会社 Migros社が PPA(電力購入契約)を通じて使用しています。この太陽光発電システムプロジェクトは、KWO にとって2つの新たな課題を提示しています。第一に、アルプスの高地で太陽光発電を用いて発電するというこの方法は、KWO にとって初めての試みです。発電された電力は PPA を通じて直接販売され、公共電力網には供給されません。
安全で迅速なコネクタの取り付け
このプロジェクトにおけるモジュール設置の現地条件により、PVコネクタには事前に組み立てられたケーブルが必要でした。担当エンジニアリング会社と協力し、ストーブリはこれらの要件に特化したソリューションを定義・開発しました。ストーブリのPVコネクタには、Stäubli eBOS(Electrical Balance of System)製品シリーズの延長ケーブルが事前に組み立てられていました。システムに合わせてカスタマイズされた直径6mm²、長さ1mの延長ケーブルにより、現場での圧着が不要になり、ダム壁の高い位置への設置が大幅に容易になりました。ケーブルアセンブリを「実際の建設現場条件」で現地で行う必要がないため、品質要件を満たすことも容易でした。設置時間の短縮に加え、TÜV Rheinland(IEC)およびUL認証を取得した MC4-Evo 2 コネクタは、ストーブリのソリューションを採用する決定的な要因となりました。
Kraftwerke Oberhasli の Power Plant & High-voltage Technology のプロジェクトマネージャー Marcel Schläppi氏は次のように述べています。「エンジニアリング会社とシュテウブリ社の従業員と協力して、カスタマイズされた配線ソリューションを開発しました。延長ケーブル付きのプレアセンブリコネクタソリューションのおかげで、建設現場でパネルをより迅速に接続することができ、作業が楽になりました。」プリアセンブリ・ケーブルソリューションは、安全で高品質な太陽光発電接続の設置も可能にしました。
オリジナル MC4-Evo 2 コネクタは、海抜5000mまでの高度および -40℃~105℃の温度範囲での使用に耐える試験を実施しています。独自の MULTILAM コンタクトテクノロジーは、極めて低い接触抵抗を実現し、高い接触品質を実現することで、ケーブルカプラの信頼性と極めて長い耐用年数を保証します。
アルパインPVシステム
オベラール湖のダム壁に取り付けられたPVモジュール
オベラールケーブルカー山岳駅のPVモジュール