Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

STORIA DI SUCCESSO DI PTD

Progetto faro GIL per la trasmissione ad alta potenza e a lunga distanza

Stäubli ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione dell'innovativa linea cinese da 220 kV isolata in gas (GIL), che si estende su un'impressionante distanza di 30 km. La MULTILAM flexo tipo ML-CUX personalizzata ha dimostrato la sua forza incrollabile e ha superato con successo i test di carico più severi nelle condizioni più difficili.

La regione cinese di Jiangsu Nantong Bin Jiang è un importante centro per le industrie tessili e alimentari. Con l'espansione della città e la necessità di uno sviluppo verde, la linea di trasmissione aerea originale nella città di Nantong ha richiesto un rinnovamento completo. Questa linea di trasmissione è stata una delle prime linee a lunga distanza, che ha dovuto affrontare un aumento della domanda di energia e un carico elevato, spingendola al limite. Così, è stato avviato un massiccio progetto di trasferimento che incorpora la tecnologia più recente. Il GIL è emerso come alternativa alle linee aeree. L'ML-CUX personalizzato di Stäubli è stato utilizzato per le sbarre nell'ampio progetto della galleria dell'oleodotto Bin Jiang GIL.

Intervallo di umidità e temperatura estremo: le sfide del progetto

I sistemi GIL sono sempre più installati per soddisfare la crescente domanda di energia in aree altamente industrializzate. Il progetto Bin Jiang GIL ha incontrato diverse sfide, tra cui l'umidità estrema e gli intervalli di temperatura. Sebbene la loro progettazione, costruzione e installazione siano complesse, i GIL offrono vantaggi come la minima interruzione del paesaggio, l'efficienza dello spazio nelle città, le basse radiazioni elettromagnetiche e un'alternativa sicura alle linee aeree. Nel progetto Bin Jiang GIL Pipeline Gallery, le quattro linee di trasmissione aeree ad alta tensione da 220 kV originali sono state convertite in una galleria di condotte sotterranee poco profonde, alta circa 1,5 metri. La lunghezza totale del gasdotto si estende per circa 30 chilometri, il che lo rende la linea più lunga allo stesso livello di tensione in Cina.

La costruzione dei tubi Bin Jiang GIL ha incontrato numerose sfide, tra cui percorsi complessi che attraversano fiumi, strade e terreni difficili come la strada di accesso al porto e la strada del fiume Yangtze. Il pipe jacking, un metodo di tunneling con una minima interruzione della superficie, è stato impiegato per aggirare questi ostacoli e le intersezioni cittadine.

Un connettore per sbarre sicuro e affidabile è un fattore chiave per la trasmissione di energia sulle linee di trasmissione isolate in gas a 250 kV. Il martinetto del tubo si estendeva per circa 240 metri, con un'inclinazione massima di circa 10 gradi. Le difficili condizioni geologiche e gli ostacoli strutturali hanno richiesto di adattarsi a grandi angoli e variazioni di elevazione nel progetto.

Gli ingegneri Stäubli hanno dovuto affrontare due grandi difficoltà. In primo luogo, il campo di tolleranza dei contatti a molla a spirale non era allineato con l'angolo di deflessione richiesto di +/- 5 gradi. Inoltre, il progetto GIL richiedeva una durata di vita scorrevole di diverse decine di migliaia di cicli per diversi decenni. Le soluzioni esistenti non sono riuscite a soddisfare queste specifiche rigorose. Utilizzando ML-CUX flessibile e ad alte prestazioni, il design GIL, in particolare la connessione tubo-tubo, ha raggiunto un'elevata affidabilità, una costruzione semplificata e una maggiore durata. Inoltre, il GIL ha dovuto sopportare un'elevata umidità e temperature che vanno da meno 40 a più 50 gradi.

La soluzione Stäubli per i connettori per sbarre GIL

Il design del connettore per sbarre GIL da 250 kV ha posto sfide in termini di durata, affidabilità e sicurezza. Per superare questi ostacoli, gli ingegneri Stäubli hanno sviluppato una soluzione di connessione che utilizza le capacità ad alte prestazioni di ML-CUX. La lavorazione e l'assemblaggio sono stati semplificati ed è stata necessaria una sola unità ML-CUX invece di due molle a spirale. La soluzione scelta prevedeva l'impiego di un ML-CUX/62N con un diametro approssimativo di 100 mm. Questa specifica configurazione offriva vantaggi significativi, tra cui l'eccezionale assorbimento delle tolleranze, la massima densità di potenza, la bassa resistenza di contatto e la minima generazione di calore. Alla fine, il connettore per sbarre Stäubli ha superato i suoi concorrenti e ha superato con successo rigorosi test in loco in Cina.

Il cliente cinese ha eseguito i lavori di installazione, con Stäubli Hangzhou (STHZ) che ha fornito un supporto tecnico completo. Fondato nel 1997, STHZ è il primo sito produttivo del Gruppo Stäubli al di fuori della regione europea. Il servizio clienti è una priorità assoluta qui. In un caso, dopo un lungo incontro con i colleghi della sede centrale svizzera, il cliente ha richiesto supporto tecnico sul luogo di installazione. STHZ ha prontamente analizzato e discusso il problema. Di conseguenza, il personale di supporto tecnico ha guidato durante la notte fino al sito di installazione, a quasi 300 chilometri di distanza da Hangzhou, risolvendo con successo il problema in loco.

TCO ridotto e maggiori vantaggi per il cliente

Lo Stäubli ML-CUX offre diversi vantaggi significativi, tra cui un basso sforzo di installazione, una trasmissione di potenza stabile e un lungo ciclo di vita. Altri vantaggi includono

  • Risparmio di materiale: Durante i test comparativi con i concorrenti, l'ML-CUX ha mostrato un aumento della temperatura inferiore del 10% rispetto a quello delle sue controparti. Questa riduzione ha permesso di risparmiare materiale in senso longitudinale. Inoltre, diminuendo la profondità della scanalatura, è possibile conservare il materiale nel diametro.
  • Basato sulla domanda: ML-CUX si adatta alla progettazione dei sistemi GIL fornendo un generoso angolo di deflessione, soddisfacendo le richieste del mercato.
  • Bassa resistenza di contatto e generazione di calore
  • Elevata flessibilità e compensazione di grandi tolleranze e disallineamenti
  • Elevate prestazioni e affidabilità garantite da test di tipo completi
  • Qualità elevata e costante garantita da un'ispezione al 100% durante tutto il processo di produzione

Questi vantaggi ML-CUX contribuiscono a ridurre il costo totale di proprietà (TCO).

Il progetto faro GIL di Stäubli

Le soluzioni GIL presentano evidenti vantaggi come l'elevata affidabilità, il funzionamento esente da manutenzione, la lunga durata e l'impatto ambientale relativamente basso. Il progetto della galleria dell'oleodotto Bin Jiang GIL ha fornito preziose lezioni per futuri progetti su larga scala. Il cliente cinese ha riconosciuto le eccezionali prestazioni di ML-CUX di Stäubli. La collaborazione di successo con i partner in Cina stabilisce una solida base per ulteriori applicazioni congiunte nella costruzione di gasdotti isolati in gas. Stäubli è già coinvolta nel progetto GIL della linea da 250 kV Chenbao di Chongquing.

Il progetto della galleria dell'oleodotto Bin Jiang GIL rappresenta una storia di successo per tutte le parti coinvolte ed è diventato un importante progetto di punta per il Gruppo Stäubli. 

MULITLAM flexo ML-CUX

APPLICAZIONE

  • Eccellente portata di corrente nominale e di cortocircuito
  • Minima resistenza di transizione e riscaldamento a contatto
  • Comportamento e durata eccellenti per l'espansione termica delle sbarre
  • Elevata resistenza agli urti, agli urti e alle vibrazioni

VANTAGGI PER IL CLIENTE

  • Basso sforzo di installazione
  • Trasmissione di potenza stabile
  • Lungo ciclo di vita
  • Risparmio di materiale
  • Basato sulla domanda
  • Bassa resistenza di contatto e generazione di calore
  • Elevata flessibilità e compensazione di grandi tolleranze e disallineamenti
  • Alte prestazioni e affidabilità garantite
  • Qualità elevata e costante garantita da un'ispezione al 100% durante tutto il processo di produzione