In dieser letzten Folge von Hydrogen Journeys with Stäubli untersuchen wir einen der wichtigsten Aspekte der Wasserstoffmobilität: das Betanken von Straßenfahrzeugen. Jose Cardenas, Alternative Fuels Market Manager bei Stäubli, gibt Einblicke, warum Wasserstoff ein entscheidender Faktor für die Reduzierung von CO₂ -Emissionen ist und einen schnellen, sauberen Transport von Bussen, Lkw und Pkw ermöglicht.
Erfahren Sie, welche Herausforderungen der Aufbau einer zuverlässigen Infrastruktur mit sich bringt, wie wichtig Sicherheit und benutzerfreundliche Ausrüstung sind und wie die innovativen Lösungen von Stäubli – wie fortschrittliche Füllpistolen und integrierte Sensoren – die Zukunft der Wasserstoffmobilität gestalten.
Möchten Sie erfahren, was die Wasserstoffbetankung sicher, effizient und zukunftsfähig macht? Dann sollten Sie diese Folge nicht verpassen!
Hinweis: Der Original-Podcast ist auf Englisch, die nachfolgende Transkription wurde jedoch ins Deutsche übersetzt.
Willkommen zur vierten Folge von "Hydrogen Journeys" mit Stäubli – dem Podcast, der den Wasserstoffmarkt beleuchtet und Stäubli als einen wegweisenden Akteur in den Fokus rückt. In der letzten Episode haben wir über die Nutzung von Wasserstoff im Bahnsektor gesprochen. Heute widmen wir uns der Wasserstoffmobilität, genauer gesagt dem Betankungsprozess von Straßenfahrzeugen. Es freut mich sehr, José Cardenas, Marktmanager für alternative Kraftstoffe bei Stäubli, als Gast zu begrüßen.
Hallo José. Kannst du uns zuerst erklären, wie Wasserstoff im Mobilitätssektor eingesetzt wird, insbesondere bei Straßenfahrzeugen, und welche Herausforderungen dabei auftreten?
Klar, gerne! Wasserstoff wird oft als eine vielversprechende Lösung gesehen, um CO₂-Emissionen zu reduzieren und den Klimawandel zu bekämpfen. Busse, Lkws und auch private Autos können enorm von dieser Technologie profitieren. Dabei gibt es ein paar echt tolle Vorteile: größere Reichweiten, extrem schnelle Betankungszeiten und natürlich null Emissionen aus dem Auspuff.
Aber es gibt auch einige Herausforderungen, besonders bei der Infrastruktur für Straßenfahrzeuge. Eine wichtige Rolle spielt hier die europäische Verordnung namens AFIR, die sich mit Infrastrukturen für alternative Kraftstoffe beschäftigt. Dazu gehört auch Wasserstoff, und die Verordnung macht den Aufbau eines flächendeckenden Tankstellennetzes in Europa notwendig. Gleichzeitig müssen wir auch Fahrzeuge entwickeln, die optimal an diese Technologien angepasst sind.
Es klingt so, als ob die Wasserstoffbetankung eine zentrale Rolle in der Zukunft der Mobilität spielt, oder?
Absolut! Die Infrastruktur muss dafür sorgen, dass Wasserstoff jederzeit verfügbar ist. Außerdem soll das Tanken super schnell gehen – idealerweise dauert das nur ein paar Minuten. Und wichtig ist natürlich, dass das Ganze einfach, benutzerfreundlich und vor allem sicher ist. Die Wasserstoffbetankung ist wirklich ein entscheidender Faktor für die Zukunft der Mobilität.
Es liegt auf der Hand, dass die Marktteilnehmer strategisch die richtigen Entscheidungen bezüglich der Ausrüstung treffen müssen. Können Sie uns in diesem Zusammenhang mehr über die Schlüsselrolle dieser Technologien erzählen und wie Stäubli zur Entwicklung der Wasserstoffmobilität beiträgt?
Natürlich. Betankungsanlagen spielen eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche Umsetzung von Wasserstoff im Mobilitätssektor. Bei Stäubli sind wir in allen Phasen des Prozesses beteiligt, um innovative und zuverlässige Lösungen zu entwickeln. Ein gutes Beispiel ist unsere Technologie mit einem integrierten Positionssensor in den Infrarotempfängern der Betankungsgeräte. Dieser Sensor stellt sicher, dass die Ladestation sofort informiert wird, sobald die Zapfpistole korrekt am Fahrzeug angebracht ist.
Sicherheit ist bei Stäubli ein zentrales Thema. Deshalb werden all unsere Geräte unter extremsten Bedingungen getestet – einschließlich unserer Fülldüsen, die Sicherheitsanforderungen auf höchstem Niveau erfüllen.
Darüber hinaus arbeiten wir aktiv mit AFNOR, dem französischen Normungsverband, zusammen und wirken bei der Entwicklung von Standards für die Wasserstoffmobilität mit. Gleichzeitig legen wir großen Wert darauf, die Bedürfnisse von Herstellern, Betreibern und Anwendern zu berücksichtigen. Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, die Wartungskosten zu senken, eine vollständige und schnelle Betankung der Fahrzeuge zu ermöglichen und eine verbesserte Ergonomie für die Nutzer zu bieten.
Vielen Dank, José, dass du dein Wissen und deine Erfahrungen zur Betankung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen mit uns geteilt hast. Es wird klar, wie wichtig die Zusammenarbeit aller Akteure in der Wasserstoffindustrie ist, um sowohl die Effizienz der Anlagen als auch die Sicherheit für Bediener und Endverbraucher sicherzustellen. Stäubli trägt als engagierter Partner mit innovativen, zuverlässigen und effizienten Lösungen einen wichtigen Teil zur Weiterentwicklung dieses spannenden Sektors bei.
Mit dieser Folge beenden wir unsere Podcast-Reihe Hydrogen Journeys with Stäubli. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser Reise begleitet haben. Wenn Sie mehr über die Lösungen von Stäubli erfahren möchten, besuchen Sie uns gerne auf staubli.com.