Die Zusammenarbeit zwischen Fiers und Stäubli stellt sicher, dass die Installateure von PV-Anlagen von Fiers eine hervorragende Ausbildung erhalten, die Qualität, Sicherheit und Innovation auf allen Baustellen von Solarkraftwerken fördert. Diese Allianz stärkt auch die Position von Fiers auf dem Solarmarkt, indem sie die umfassende Erfahrung von Stäubli nutzt. Der erste Wissensaustausch wurde für Belgiens größte Solaranlage im Kristalpark Lommel durchgeführt.
Jeroen Fiers BV ist einer der größten solarspezialisierten Subunternehmer in den Benelux-Ländern mit Schwerpunkt auf der Installation von PV-Projekten im industriellen Maßstab. Mit 15 Jahren Erfahrung in dieser Branche ist Fiers gut positioniert, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Heute führen die über 250 qualifizierten Installateure jährlich mehr als 500 komplexe Photovoltaikprojekte hauptsächlich in Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland durch. Mit seinem Engagement für Qualität kümmert sich Fiers nicht nur um die Termine des Projekts und die Qualität der Solarinstallation, sondern auch um die Mitarbeiter und den Service für die gebauten Solaranlagen. Daher ist das Unternehmen bestrebt, die Fähigkeiten seiner Teammitglieder zu verbessern.
Die PV-Schulung vor Ort durch die Stäubli Customer Academy ist perfekt auf die Bedürfnisse von Fiers abgestimmt, die Kompetenz und die Fähigkeiten seiner Außendiensttechnikerteams zu verbessern.
Zu diesem Zweck hat das Unternehmen das Stäubli spezialisierte MC4-Montage- und eBOS-Best-Practice-Seminar in sein Schulungsprogramm integriert , um die Kompetenzen seiner Außendiensttechniker zu verbessern und die Sicherheit der installierten Solaranlagen zu fördern.
Obwohl Belgien nicht so reich an Platz ist wie einige Länder, verzeichnen Freiflächen-Solarprojekte ein erhebliches Wachstum. In den letzten zwei Jahren hat sich die belgische Solarlandschaft langsam von traditionellen privaten und gewerblichen Dachanlagen zu Freiflächenanlagen im Versorgungsmaßstab verlagert. Der Kristalpark in Lommel im Nordosten Belgiens, nahe der niederländischen Grenze, ist ein bemerkenswerter Meilenstein in der Energiewende des Landes. Dieses bedeutende Projekt, das zunächst mit 99,5 MWp gestartet wurde, wird nun erweitert, um seine Kapazität um 34,4 MWp auf insgesamt 133,9 MWp zu erhöhen, wobei über 30'000 Module installiert wurden. Die Jahresproduktion wird voraussichtlich bei 83 GWh liegen.
Die Einhaltung höchster Qualitätsstandards zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs steht im Mittelpunkt der Mission von Fiers. Daher ist es das Ziel des führenden Managements, mit den Industriestandards auf dem Laufenden zu bleiben und über alle relevanten Vorschriften und Best Practices Bescheid zu wissen, um Haltbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Der Besuch von Stäubli vor Ort im Kristalpark in Lommel bestätigte dieses Bekenntnis zu handwerklichem Niveau und Liebe zum Detail.
Mit dieser soliden Grundlage für Qualitätsarbeit fand eine erste Vor-Ort-Schulung mit der Installateurcrew im Kristalpark statt. Trotz ihrer umfangreichen Erfahrung gewann die Crew der Fiers wichtige Einblicke in die Kernprinzipien der Installationsrichtlinien. Die Bedeutung des ordnungsgemäßen Crimpens mit zertifizierten Werkzeugen sowie die Details des genauen Drehmoments wurden hervorgehoben, zusammen mit Best Practices für die Einhaltung der DC-Installationsregeln.
Mit der VCA-Zertifizierung unterstreicht Fiers sein Engagement für Sicherheit. Diese Zertifizierung bestätigt, dass Fiers strenge Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltstandards erfüllt und sicherstellt, dass alle Projekte unter optimalen Bedingungen und hohen Qualitätsparametern ausgeführt werden. Daher sind alle Maßnahmen zur Konsolidierung von Sicherheit und Qualität in ihren Projekten Teil ihrer Geschäftspraktiken.
Nach der erfolgreichen Schulung der Installateure vor Ort und der Übergabe ihrer Schulungszertifikate wurde am Hauptsitz von Fiers in Gent eine zweite Schulung organisiert, die sich an die Führungsebene des Unternehmens richtete. Maarten Demeester, Direktor von Fier, nahm gemeinsam mit dem technischen Leiter und den Teamleitern der Installationsteams teil.
Maarten Demeester, Direktor Fiers
Das Management von Fiers ist überzeugt, dass die Partnerschaft mit Stäubli erhebliche Vorteile bietet , da sie den Installateuren eine umfassende Schulung bei jeder neuen PV-Anlage garantiert.
Das Engagement von Stäubli für hohe Standards bei PV-Installationen steht im Einklang mit der Mission von Fiers, seinen Kunden Qualität zu liefern und die Sicherheit zu gewährleisten. Die von Stäubli angebotenen Schulungen vor Ort vermitteln den Mitarbeitern von Fiers grundlegende Kenntnisse über die wichtigsten Aspekte der Installation und des Anschlusses von Solarkraftwerken. Dazu gehören praktische Anleitungen zu Techniken, Verfahren und Werkzeugen für die korrekte Montage von MC4-Produkten sowie verbindliche Richtlinien für die Installation des DC-Bordnetzes.
Die Teilnehmer der Installateurschulung waren sich einig, dass der Austausch mit den Stäubli-Experten sehr interessant und hilfreich war. Auch wenn sie sich bereits auf Qualitätsarbeit konzentrieren, haben die Erklärungen, das tiefe Eintauchen in Details und die praktischen Übungshinweise ihre Fähigkeiten gefördert.
Indem Fiers das Installationsteam mit diesen wichtigen Fähigkeiten ausstattet, versichert Fiers seinen Kunden die dauerhafte Qualität und Effizienz ihrer Solarprojekte.
Während sich Fiers auf ein signifikantes Wachstum vorbereitet, wird diese Investition in Wissen eine solide Grundlage schaffen, die seine Marktposition stärkt und das Know-how des Teams für die Zukunft stärkt.
Langfristige strategische Partnerschaft für das Bildungsprogramm zur Sicherung von sachkundigem Installationspersonal und zur Schaffung langlebiger Solarkraftwerksinstallationen
Stäubli-Schulung vor Ort für das Installateurteam von Fiers im Kristalpark
Praxisnah bei der Stäubli Schulung für das Installateurteam von Fiers im Kristalpark
Offizielles Stäubli Schulungszertifikat für bestandene Prüfung
Offene, noch nicht angeschlossene Kabel sind mit Staubschutzkappen geschützt
Die Liebe zum Detail in der Installationspraxis trägt zur Langlebigkeit der PV-Anlage bei