- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
¿Cómo se multiplica la vacuna contra la gripe? La sorprendente respuesta: se crían en huevos de gallina. Ese es el método bien probado durante décadas, y debe hacerse en tiempos cortos de anticipación (o raza). Un fabricante chino de vacunas utiliza 18 robots Stäubli para acelerar la producción de vacunas antes de que comience la temporada de gripe.
Esta es una tarea exigente para los robots: se utilizan para la manipulación de miles de huevos en condiciones higiénicas con el objetivo de criar la vacuna contra la gripe. Un fabricante de productos farmacéuticos de Wuhan/China es pionero en el empleo de robots para este proceso crítico.
Fundado en 1950, el Instituto de Productos Biológicos Co., Ltd. de Wuhan ha desarrollado hasta ahora muchas vacunas, para el coronavirus, por ejemplo, y para la encefalitis. Año tras año, la compañía produce la vacuna adaptada para la protección contra la influenza de la temporada en grandes cantidades. La velocidad es un tema crítico aquí: el virus no espera.
La vacuna se produce multiplicándola en huevos de gallina. Se inoculan con una pequeña dosis del principio activo y se almacenan en una cámara de cría durante 48 a 72 horas. Luego, la vacuna multiplicada se evacua bajo, por supuesto, estrictas condiciones higiénicas, incluida una inspección minuciosa de cada huevo.
Este proceso se ha automatizado ahora con la ayuda del proveedor de soluciones Wuhan Xinhao Intelligent Technology y con robots Stäubli. Se emplean dos líneas de producción automatizadas idénticas con nueve robots de seis ejes cada una: cinco Stäubli TX200 y cuatro RX160L, la "L" significa "largo alcance". Gracias a su excelente tecnología de accionamiento, estos robots convencen por su impresionante dinámica y, al mismo tiempo, por su suavidad en el recorrido, una característica que se aprecia especialmente cuando se manipulan huevos frágiles.
Al principio, los robots Stäubli transportan las bandejas con huevos a una primera estación de inspección. Aquí, los embriones de pollo se examinan para determinar su utilidad. Los operadores reemplazan los huevos no calificados en las bandejas por otros nuevos y calificados. A continuación, el robot transporta las bandejas a la sala de inoculación para la inyección del virus.
Después de que el virus se haya multiplicado en grandes cantidades en estas cámaras, cuatro robots completarán conjuntamente la selección, manipulación y transferencia de huevos. El primer paso tiene lugar en la sala de cosecha, dos robots transportan los embriones de huevo a la línea de producción y la aguja de recolección se inserta en el orificio del huevo para extraer el fluido del virus propagado para completar la cosecha.
En estos pasos, las condiciones higiénicas, la precisión y la velocidad son cruciales. Finalmente, las bandejas de huevos se transportan a la sala de limpieza para una limpieza a fondo, y el último robot recuperará la bandeja de huevos para su reciclaje.
Han Xixin explica, en resumen, el beneficio para el cliente: "Garantizamos una producción de vacunas higiénica, segura y eficiente, y liberamos a nuestros empleados cualificados de un trabajo realmente extenuante y repetitivo. Además, se mejora considerablemente la eficiencia y se evita el riesgo de daños en los embriones de óvulos causados por errores de manipulación manual".