CASO DE ÉXITO

La automatización lo hace posible

Para el sobremoldeo de una placa de circuito electrónico, el fabricante especializado en plásticos Adatis ha optado por la automatización completa con robots industriales Stäubli. De esta manera, la empresa puede seguir produciendo en la economía de altos salarios que es Suiza.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

  • Mayor rentabilidad gracias a la automatización completa
  • Alta disponibilidad a pesar de la complejidad del proceso de fabricación
  • Viabilidad comercial en una economía de altos salarios
  • Aseguramiento de la calidad integrado basado en robots

TAREA

Producción comercialmente viable en una economía de altos salarios

Mientras que muchos fabricantes han transferido su producción a países con salarios bajos, el proveedor de automóviles Adatis ha seguido el camino de la producción totalmente automatizada en la economía suiza de altos salarios. Lo que parece un proyecto desafiante ha justificado plenamente la decisión: el especialista en plásticos de Martigny, en el cantón de Valais, cuenta entre sus clientes con fabricantes de renombre como Bosch y Continental.

Como proveedor de nivel 2 con una plantilla de 40 personas, la empresa necesitaba una estrategia convincente e instalaciones de producción extremadamente competitivas si quería hacer realidad su ambición de abastecer a los líderes tecnológicos de la industria automotriz internacional. Adatis cumple ambos requisitos. El especialista suizo en moldeo de plásticos ha apostado por un nicho de mercado, centrándose en piezas técnicas de alta precisión para diversas aplicaciones en el sector de la automoción.

A menudo se recurre a Adatis para que suministre insertos moldeados por inyección. Las variantes clásicas incluyen sensores, componentes electrónicos, controles para regular la energía y el calor en motores eléctricos y similares. Los procesos de producción típicos generalmente consisten en moldeo por inyección, personalización, corte, doblado, soldadura, control de calidad y empaquetado de las piezas terminadas en blísteres.

SOLUCIÓN

Robots para una máxima eficiencia y productividad

Los complejos procesos de producción basados en robots garantizan una producción eficiente, y los robots industriales suministrados por Stäubli desempeñan un papel clave, como lo demuestra una ingeniosa línea de producción diseñada y realizada por los especialistas de ADATIS SA en colaboración con TCI Engineering, un integrador de sistemas aprobado por Stäubli. Esta aplicación implica una tarea típica de Adatis, a saber, el moldeo de una placa de circuito electrónico que, cuando se instala, regula la temperatura de los motores. La característica más destacada de la línea de producción es una gran Stäubli TX200.

La máquina de seis ejes está equipada con una compleja pinza multifunción, desarrollada por TCI Engineering, que es capaz de realizar diversas tareas sin cambiar la pinza. Estos incluyen la colocación de los insertos en la máquina de moldeo por inyección, así como la extracción de las piezas moldeadas terminadas. El robot no solo obtiene altas calificaciones por su velocidad, sino también por su precisión: la repetibilidad de la máquina grande es de un notable ±0,06 milímetros.

Gracias a su enorme alcance de aproximadamente 2,2 metros, el TX200 puede realizar tareas adicionales. Estos incluyen la disposición y el envasado de los componentes terminados y ampliamente probados en blísteres. El encargado del control de calidad es otro robot de seis ejes de Stäubli, en este caso, el TX60, mucho más compacto . Al igual que su hermano mayor, el TX60 también tiene un diseño completamente encapsulado e impresiona en virtud de su precisión y control de movimiento altamente dinámico. El delgado TX60 es responsable de la carga de la estación de control de calidad integrada, así como de acercarse a siete posiciones de prueba para diferentes pruebas de calidad. El TX60 no puede permitirse el lujo de pasar por alto ninguna irregularidad. La expectativa del usuario final es inequívoca: cero errores.

USO DEL CLIENTE

Objetivos exactos cumplidos gracias a la automatización

La producción basada en robots ha permitido a Adatis cumplir con sus exigentes objetivos en todos los aspectos. La disponibilidad de la planta sigue estando por encima de la marca requerida del 95 por ciento, la producción de 5.000 unidades por día, así como los estrictos objetivos de calidad, se han alcanzado cómodamente, y el sistema completo funciona con una mínima intervención humana.

Al igual que con muchas otras aplicaciones en la industria del plástico, la elección de los robots Stäubli también ha dado sus frutos en este caso. Con su tecnología de accionamiento superior, un desarrollo patentado de Stäubli

Robótica: las máquinas tienen una alta calificación en términos de dinámica y precisión, al tiempo que ofrecen una disponibilidad superior a la media.

La productividad de esta línea, basada en el alto rendimiento de los robots industriales Stäubli, ha sido un factor decisivo en el alto nivel de competitividad alcanzado por esta particular empresa suiza de moldeo por inyección. Y es otro ejemplo de cómo la automatización puede ayudar a asegurar el empleo en una economía de altos salarios.