HISTORIA DE ÉXITO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Cubos modulares con sistema de conexión modular para Smart Factory

La Asociación de Fábricas Inteligentes de Corea (KOSF) es una federación del gobierno coreano que desarrolla soluciones en el campo de la maquinaria industrial y la automatización de procesos. Su misión principal es apoyar a los pequeños y medianos fabricantes que no tienen los medios financieros y el know-how para diseñar nuevas soluciones de fábrica inteligente por su cuenta.

Know-how coreano para la industria 4.0

KOSF tiene como objetivo proporcionar tecnologías y soluciones clave para avanzar y definir el concepto de Fábrica Inteligente y Fabricación 3.0 e Industria 4.0. En particular, estas soluciones permiten a las pequeñas y medianas empresas aumentar su productividad y afianzarse en los mercados

Modularidad para una fábrica inteligente

El proyecto clave de KOSF son los Smart Cubes, que son bloques modulares que realizan una tarea dedicada en el proceso de automatización, por ejemplo, inspección de calidad, celdas de prueba, ensamblaje robótico, empaque y muchos más. Son un elemento integrado para las fábricas inteligentes, donde se analizan de antemano la simulación previa y la modelización de procesos de fabricación completos, optimizando así los costes y el tiempo en consecuencia. Los Smart Cubes móviles están equipados con ruedas y se pueden unir individualmente para formar una línea de proceso completa.

Los cubos inteligentes

Para construir la línea de producción personalizada, los cubos inteligentes se navegan de forma remota para vincularse entre sí. Por lo tanto, la conexión técnica debe ser robusta y resistir muchos ciclos de acoplamiento. La configuración de los conectores debe proporcionar transferencia de datos, información de señal para la comunicación hombre-máquina (M2M), aire comprimido y energía. A medida que la solución de los Smart Cubes evolucione gradualmente, se supone que los conectores permitirán una configuración modular.

Los cubos inteligentes KOSF cuentan con una placa en el lado izquierdo y derecho que lleva dos grandes dispositivos de guía y dos garras que agarran el siguiente cubo para unir y finalmente interconectar ambos módulos de forma remota. Por lo tanto, el conector también debe compensar la desviación además de ser robusto, seguro y muy confiable.

La solución modular para los cubos modulares

El sistema de conectores modulares CombiTac compensa las tolerancias y garantiza la máxima fiabilidad de los contactos cuando un Smart Cube está interconectado con otro. Los tipos de conexión se pueden configurar completamente según sea necesario, ya sea que se necesite fluido o datos y señal o cualquier otra combinación con energía. Esta solución de conexión modular se puede integrar en cualquier construcción como sistema de montaje en panel.

Todo en uno con asesoramiento personal

La solución implementada por Stäubli convenció a KOSF por su rendimiento fiable y estable, así como por la robustez del módulo de acoplamiento de aire del CombiTac. Además, convenció, porque la conexión es muy eficiente. Los Smart Cubes se pueden interconectar muy rápidamente y vincular todos los medios a la vez. La proximidad de los ingenieros de Stäubli y el desarrollo cooperativo de la mejor solución de ingeniería para interconectar los cubos respaldaron el concepto de KOSF de la modularidad de las células móviles de automatización de procesos. Los Smart Cubes se benefician del fiable, robusto y modular sistema CombiTac de Stäubli.

"Apreciamos mucho el asesoramiento personal del personal de Stäubli y su dedicación a nuestro proyecto. La modularidad de la solución CombiTac, combinada con su robustez y fiabilidad, es la combinación perfecta para la interconexión de nuestros Smart Cubes"

confirma Chan-Hee Jang, director del proyecto

APLICACIÓN

Mercado: Industria manufacturera
Solución de producto: Sistema de conexión CombiTac
Aplicación: Interconexión de módulos cúbicos de fábrica inteligente

Propiedades:

  • Configurable individualmente con datos (Ethernet), alimentación, comunicación M2M (señales), aire comprimido
  • Resistente a ciclos de conexión elevados
  • Compensación de tolerancias
  • Rendimiento fiable y estable

BENEFICIOS

  • Ahorro de costes de conversión gracias a una solución a medida
  • Costos operativos optimizados a través de una conexión confiable y duradera en entornos desafiantes
  • Ahorro de tiempo en el proceso de acoplamiento de las células de producción gracias al diseño modular de los conectores
  • Contacto de ingeniería de Stäubli en las inmediaciones del cliente

Chan-Hee JANG, Jefe de proyecto frente a los cubos de producción modulares

 

Los cubos modulares se conectan automáticamente entre sí con CombiTac

 

CombiTac con grandes dispositivos de guía para la conexión automática de los cubos

 

Conexión manual con CombiTac