- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
El experimentado grupo de construcción STRABAG confía en los conectores fotovoltaicos originales de Stäubli para construir el proyecto fotovoltaico austriaco a gran escala en Ratten.
El objetivo de Austria para la expansión de las energías renovables es ambicioso. Para 2030, la producción de electricidad de Austria debería estar equilibrada en términos de energías renovables, lo que significa generar tanta electricidad verde como la que se consume. Y el consumo de electricidad aumentará constantemente a lo largo de los años. Por lo tanto, el parque solar XXL de Ratten puede contribuir a la consecución de este objetivo.
La planta fotovoltaica construida por STRABAG en nombre de Wien Energie se encuentra en Estiria, en el sur montañoso y boscoso del país, también conocido como el corazón verde de Austria. El parque solar se extiende a lo largo de la cresta a 1.200 m sobre el nivel del mar y cubre 14 hectáreas, lo que equivale a unos 20 campos de fútbol. El emplazamiento tiene una pendiente de hasta el 85% y se utiliza de forma dual como planta agrofotovoltaica. Además de generar electricidad, esta gran área también sirve como tierra de pastoreo para las ovejas.
Esta planta fotovoltaica montada en tierra hace una importante contribución a la transición energética de Austria.
El EPC experimentado también para proyectos de gran envergadura
STRABAG, el grupo tecnológico líder europeo en servicios de construcción, tiene como objetivo alcanzar la neutralidad climática a lo largo de toda la cadena de valor para 2040 bajo el claim "Work On Progress". La empresa ha realizado el parque fotovoltaico de Ratten íntegramente con un solo proveedor. El director del proyecto, Ewald Müllner, dice:
"Estamos llamados a utilizar activamente nuestra experiencia en el sector energético. Junto con Wien Energie y la implementación del parque fotovoltaico en Ratten, estamos dando un paso importante hacia un suministro de energía sostenible. Como STRABAG, queremos ayudar a dar forma al futuro de forma sostenible. Esto incluye la calidad en la ejecución de los trabajos, así como en los productos utilizados".
Sinergia de energía verde
El parque solar de Ratten, que es una de las plantas fotovoltaicas más grandes de Austria, tiene una potencia de 15 MW y se beneficia de la conexión a la red existente del cercano parque eólico de Steinriegel. Esto da como resultado el uso sinérgico de la energía del viento y el sol.
STRABAG, una empresa constructora experimentada, utilizó alrededor de 26.000 módulos solares para construir el parque solar. 42 inversores convierten la corriente continua de la planta fotovoltaica. Más de 50.000 conectores fotovoltaicos originales MC4-Evo 2 de Stäubli garantizan la transmisión segura de la corriente continua, siendo la seguridad una prioridad absoluta.
La calidad garantiza el rendimiento a largo plazo
Los sistemas fotovoltaicos están diseñados para proporcionar rendimiento a largo plazo. Es por eso que STRABAG confía en la calidad para garantizar que el parque solar de Ratten produzca de manera confiable la cantidad esperada de electricidad. No debe haber fallos durante la transmisión de energía. La mínima resistencia de contacto de la exclusiva tecnología de contacto MULTILAM de los conectores fotovoltaicos de Stäubli garantiza un rendimiento duradero y una transmisión de energía altamente eficiente. Esto garantiza que el parque solar XXL en Ratten, Austria, permitirá al país ahorrar 6.200 toneladas de CO2 al año.
sistema agrofotovoltaico montado en el suelo a gran escala.
El parque solar se extiende a lo largo de la cresta
Se encuentra a 1.200 m sobre el nivel del mar y cubre 14 hectáreas. © Benjamín Wald