- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Juin 2025
ArianeGroup et Stäubli ont signé un protocole d’accord (MoU) prévoyant de développer et commercialiser conjointement un nouveau raccord rapide pour le ravitaillement en hydrogène liquide, dans le but de contribuer à décarboner la mobilité.
Les deux sociétés apportent leur expertise respective au projet : ArianeGroup, pour ses décennies d’expérience de la manipulation de l’hydrogène liquide dans le domaine des lanceurs spatiaux civils ; Stäubli, pour son savoir-faire dans la fabrication de systèmes industriels de raccordement et couplage. Leur objectif commun est de développer une solution fiable et efficace pour le ravitaillement rapide des véhicules de sport automobile et pour d’autres applications utilisant l’hydrogène liquide comme carburant propre.
L’hydrogène liquide est un carburant vertueux en termes d’émissions, mais difficile à manipuler de par ses propriétés. C’est pourquoi ArianeGroup et Stäubli ont décidé de s’associer pour mettre au point une solution fiable et efficace qui facilitera l’utilisation de l’hydrogène liquide comme carburant.
Ce système de raccordement rapide combinera une opération sécurisée dans la chaîne de distribution et un processus de ravitaillement optimal pour répondre aux attentes du sport automobile en tant que première application.
Ce partenariat s’annonce prometteur sur le plan à la fois technologique et économique.
En mutualisant leurs expertises, les deux entreprises contribueront à impulser la transition énergétique et environnementale et créeront une nouvelle opportunité pour décarboner la mobilité.
Nadège Vissière, responsable des programmes hydrogène au sein d’ArianeGroup, s’est félicitée de ce partenariat :
Fabrice Pouillerie, Directeur des Programmes de Produits, équipements & services d’ArianeGroup, a ajouté : « Ce sera une contribution majeure à l’introduction de l’hydrogène liquide dans la transition énergétique. »
Pour sa part, Damien Leterrier, Directeur de la R&D chez Stäubli Fluid Connectors, a déclaré :
Enfin, Didier Gigandet, Global Business Head for Hydrogen chez Stäubli, a conclu : « Notre palmarès et présence historique dans l’industrie du sport automobile souligne notre aptitude à répondre aux exigences les plus élevées en matière de performance et fiabilité. Nous sommes ravis aujourd’hui d’étendre cette expertise aux solutions de ravitaillement en hydrogène liquide conjointement avec ArianeGroup. Cette collaboration contribuera au passage à renforcer le rôle de Stäubli dans le domaine des technologies énergétiques innovantes. »
ArianeGroup est une entreprise industrielle qui réalise des missions critiques dans les secteurs spatial et de la défense, et est experte dans la gestion, la manipulation et la sécurisation de l'hydrogène liquide. Avec 8 300 employés hautement qualifiés en France et en Allemagne, ArianeGroup possède une expertise unique dans l'accès à l'espace, couvrant toute la gamme des systèmes de lancement civils et militaires. Cela inclut la conception, le développement, la fabrication, l'intégration, la préparation du vol, la disponibilité opérationnelle et le démantèlement en fin de vie. ArianeGroup est le maître d'œuvre du lanceur européen Ariane 6 pour l'Agence spatiale européenne (ESA) et du missile stratégique M51 pour la force de dissuasion océanique française, pour la Direction générale de l'armement (DGA).
Reconnue internationalement pour ses solutions innovantes et compétitives, ArianeGroup possède une expertise dans les technologies de pointe, allant de la chimie des propulseurs et des matériaux composites, aux systèmes de propulsion spatiale liquide, solide et électrique. ArianeGroup propose également une large gamme d'équipements et services dans le domaine spatial, de la défense, et de l'industrie, individuellement ou avec ses filiales Sodern, Pyroalliance, Nuclétudes et APP.
Dans le domaine des lanceurs spatiaux, la filiale Arianespace d'ArianeGroup commercialise et exploite les lanceurs Ariane 6 et Vega-C développés pour l'ESA, tandis que sa filiale MaiaSpace développe et commercialise le lanceur réutilisable Maia.
ArianeGroup, détenu à parts égales par Airbus et Safran, a affiché des revenus consolidés de 2,5 milliards d'euros en 2024.