SUCCESS STORY

Une demande croissante qui nécessite des processus de production plus rapides

La pandémie de coronavirus sévit toujours et la demande de doses de vaccin continue d’augmenter dans le monde entier. Pour répondre à la demande, Schott Poonawalla mise désormais sur une automatisation complète avec des robots Stäubli pour l’inspection et l’emballage de seringues préremplies dans son usine d’Umarsadi.

AVANTAGES POUR LE CLIENT

  • Production constante au jour le jour, lot par lot
  • Grande flexibilité en matière de production
  • Qualité assurée grâce à un contrôle qualité intégral

PROBLÉMATIQUE

Un rendement accru en matière d’inspection et d’emballage de seringues préremplies

La demande d’emballages pharmaceutiques primaires en verre a énormément augmenté dans le sillage de la crise du COVID-19 et rend indispensable la mise en place de processus de production plus rapides. Cela implique notamment d’accélérer l’inspection et l’emballage sans compromettre la qualité.

Depuis le début du déploiement des vaccins dans le contexte de la pandémie, Schott Poonawalla fournit du verre pharmaceutique pour les emballages primaires destinés au remplissage de milliards de doses de vaccin contre le COVID-19 à travers le monde. Afin d’anticiper l’explosion attendue de la demande, l’entreprise a mis en place un processus entièrement automatisé, conforme aux normes en matière de GMP, dans un environnement hygiénique pour l’inspection et l’emballage de seringues préremplies dans son usine d’Umarsadi.

SOLUTION

Les robots Stäubli rendent l’inspection et l’emballage deux fois plus rapides

Cette automatisation complète a multiplié par deux la vitesse d’inspection et d’emballage. Alors que le rythme de production manuelle de l’usine correspondait à un bac par minute, les robots Stäubli portent ce chiffre à deux bacs par minute. Trois robots Stäubli destinés aux salles blanches, un robot quatre axes TS2-60 et deux robots six axes TX2-60 et TX2-90L, sont employés pour préremplir des seringues, fioles et ampoules. En parallèle, Stäubli Robotics Suite réduit les temps de programmation et d’optimisation hors ligne.

Dans un premier temps, le SCARA prélève les seringues prêtes à l’emploi sur un convoyeur et les aligne. Ensuite, les robots six axes les disposent dans un nest. Le nest est contrôlé et déposé dans un bac s’il est jugé conforme. Un film intérieur et extérieur en tyvek est appliqué au bac. Les robots procèdent ensuite au thermoscellage du bac, qui peut alors être envoyé à l’emballage final.

UTILISATION DU CLIENT

Les robots Stäubli renforcent la protection des patients et augmentent le rendement

Grâce à leur structure encapsulée et à leur conception hygiénique, ces robots peuvent être nettoyés avec un alcool isopropylique (IPA), comme les autres équipements de la cellule, ce qui se traduit par un gain de temps et des économies considérables en matière de désinfection.

En outre, les robots permettent la mise en place d’un processus propre et constamment performant pour l’emballage et l’inspection de seringues préremplies, garantissant ainsi un niveau de qualité élevé et constant. Les robots Stäubli sont l’assurance d’une production fiable et d’un travail rapide, propre et hygiénique au jour le jour, lot par lot. La production robotisée offre également à l’entreprise la flexibilité nécessaire pour produire de nouvelles variantes.

Dans l’ensemble, les robots garantissent un processus propre et constamment performant pour l’emballage et l’inspection, tout en améliorant la qualité et en accélérant le processus. Avec ces méthodes d’assurance qualité et ces systèmes d’inspection entièrement automatisés, Schott continue de poser des jalons en matière de respect des normes de qualité internationales.