汽车工业 成功案例

极端条件下的自动化测试

客户收益
  • 高校的触摸屏检测
  • 质量保证提升到新水平
  • 节省额外的机器人防护罩费用
  • 检测结果以用户友好的形式呈现
  • 提高成本效益和灵活性
Stäubli TX60L - Kübrich test cell
创新型测试单元在德国斯图加特的汽车检测博览会上首次亮相
Stäubli TX60L
机器人的驱动手指是Kübrich公司的专利设计

任务

在环境实验室中进行触摸屏质量检测

对触摸屏进行质量检验的温度范围要在-40℃到+85℃内,这种大温差环境对测试设备提出了极高的要求。现在,第一次由史陶比尔六轴机器人在不使用防护罩的情况下完成这一挑战

车载触摸屏必须在极端的条件下通过严格的耐久试验方案方可获批量生产。在德国巴伐利亚州普利森多夫市的Kϋbrich工程公司设计制造的全自动系统中可以看出,这一试验的过程非常复杂。Kϋbrich是一家专门从事质量检测的设备制造商,其打造的机器人单元完全符合日本松下公司制定的严苛标准,即在-40℃到+85℃的温度范围内和最高95%的湿度条件下仿真模拟各种触觉操作功能。

 

解决方案

Kϋbrich公司创新的测试单元主要包括一个高性能的环境实验室,在这间环境室里,潮湿环境(HE)版本的史陶比尔TX60L机器人配备不同操作手指,模拟触摸屏的触觉操作。这一测试单元及其组件由Kϋbrich公司自有的Actere软件实施控制。

高精度卓越的动力性能以及最重要的热稳健性是采用史陶比尔机器人的关键标准。“我们多年来一直将史陶比尔机器人纳入我们的环境室测试系统中,在这种应用中确实没有其他可行的替代方案,”这家工程公司的首席执行官Christian Kϋbrich解释道,“因为在不使用保护罩的情况下,只有配备专利驱动技术的史陶比尔机器人能够在-40℃到+85℃的温度条件和高达95%的湿度条件下工作。而这正是我们所需要的。”

在确定的周期范围内,在变化的气候条件下,可按照不同的标准对多达六种不同的显示屏进行测试。

 

客户使用情况

灵活的系统控制器还允许通过单指或多指操作,为各个显示屏执行不同的检测程序。检测时,机器人会模拟频繁按压屏幕上的某些位置、进行拖动和滑动操作以及出汗时和戴手套时使用触摸屏等各种场景。

在不同的热力条件和电源电压下,每个显示屏有50项不同的检测参数,因此检查数目快速增加,平均可达到上千个。检测结果由Kϋbrich公司开发的评估软件进行记录,然后以用户友好的形式呈现出来。

这款开创性的系统为显示屏检测作业树立了新标准。在没有保护罩的极端气候条件下,史陶比尔机器人也能可靠运行,这种出色的表现有助于实现一种特别高效的理念,即在优化测量公差的同时,实现质保工作的经济性和灵活性水平的全新飞跃