日期:2026 年 6 月 2 日至 5 日
随着人工智能不断重塑数据中心架构,基础设施需求正以前所未有的速度发展。更高的机架密度、不断提高的功率水平和海量数据交换正在推动数据中心的 供电和冷却方式发生根本性转变。
在 2026 年台北国际电脑展上,史陶比尔将展示其 完整的 AI 数据中心连接器产品组合,结合 液冷连接解决方案 和 配电电连接器。它们共同实现了下一代数据中心环境的性能、可靠性和效率。
AI 工作负载会产生极高的功率密度和热负荷。传统方法正在达到极限。现代数据中心现在需要:
史 陶 比 尔 的 连 接 器 解 决 方 案 为 这 一 变 革 提 供 支持 , 该 解 决 方 案 为 数 据 中 心 的 每 个 关 键 接 口 ( 从 电 源 输入 到 液 冷 回 路 ) 加 设 。
史陶比尔在电子液冷领域拥有超过 15 年的经验,可提供专为最苛刻的人工智能应用而设计的全系列快速连接解决方案。
在 Computex 上,了解我们的 液冷连接器产品组合,包括:
随着人工智能加速机架级的功耗, 电气连接的可靠性和效率 变得至关重要。
史陶比尔的 电连接器解决方案 通过以下特点支持大功率数据中心环境:
当功率水平上升时, 损失就不是一种选择。史陶比尔 电 连 接 器 可 助 力 数 据 中 心 在 极 端 条 件 下 高 效 可 靠 运 行 。