与史陶比尔一起的氢能之旅 #1

播客 #1 塑造绿色未来的标准和法规

探索氢能革命的基础!

在《 史陶比尔氢能之旅》第一集中,两位行业专家将深入探讨 标准和法规 在塑造全球氢能市场方面的关键作用。了解协调一致的安全和互操作性规则为何重要,AFNOR 和 ISO 等组织如何制定框架,以及公司在进入氢能领域之前必须了解的内容。此外,您还可以深入了解史陶比尔对关键国际标准的贡献及其对整个氢能价值链创新解决方案的愿景。

如果您想了解氢能部署的支柱以及为什么它对清洁能源的未来至关重要,本期节目是必听的!

喜欢阅读?

欢迎收看史陶比尔的氢能之旅 第一集,该播客将带您踏上探索氢能市场的旅程,并会见其主要参与者之一——史陶比尔公司。在开场白中,我们将探讨氢能的规范性方面,或者标准的颁布如何帮助构建氢能市场,首先是世界上,也是法国的氢能市场。谈到这一点,我很高兴地欢迎在史陶比尔工作的两位专家,替代燃料业务经理 José Cardenas 和工程部助理经理 Olivier Pastore。祝你们俩早上好。

您好。 我们将首先讨论氢能在国际上的规范背景。奥利维尔,让我们从你开始吧。您能告诉我们为什么氢气标准化很重要吗?

氢气标准化的重要性在于它能够根据应用在国际范围内建立统一的安全、互操作性和设备规格标准。这确保了所有氢能利益相关者的承诺并最大限度地降低了成本。

那么,如果我们详细介绍谁制定了这些标准,您能告诉我们一些关于国家标准机构的信息吗?

每个国家都任命了氢能领域公认的专家来帮助制定标准。例如,史陶比尔已被法国 AFNOR 任命为快速连接器专家,参与标准化进程。值得注意的是,标准的制定是创建参考框架的关键一步。然而,正是法规要求采用这些标准并使其成为强制性的。

很高兴知道。José,您能告诉我们更多关于法规本身的信息吗?

是的,碰巧的是,这些法规基于已发布的标准,并要求遵守安全氢气部署所必需的标准,重点是安全性和互操作性等方面,特别是在氢能领域。例如,欧盟制定了一项指令 AFIR,即替代燃料基础设施监管的缩写,这是一项旨在促进替代燃料专用基础设施发展的法规。

完美的。那么,如果您在这些规范和监管方面有一个关键信息要传递给我们的审计师,那会是什么?

可以说,标准化会对氢能行业的公司产生重大影响,因为产品开发和相关测试需要大量投资。

因此,在开始制造氢能设备之前,有一点建议是确定适用的标准和法规,并评估相关的经济和人类影响。

我可以补充一点是,做到这一点的最好方法是加入一个国家标准组织,这将使其能够跟上标准的发展。

很清楚,谢谢你们俩。说了这么多,您能举例说明史陶比尔为之做出贡献的关键标准吗?

例如,作为快速连接解决方案的专家,我们在 ISO 标准第 17268 号第 1 和第 2 部分的制定中发挥了积极作用,这些标准规定了压缩氢能车辆的加注设备标准。

谢谢你这个例子。这从逻辑上引出了一个问题:史陶比尔提供什么样的氢能解决方案。

近 70 年来,史陶比尔一直致力于为各行各业和各类流体开发快速连接解决方案。

我们应该不断创新,以满足氢能价值链的所有需求,无论是在生产、储存和分销方面,还是在各种管道末端应用方面。

完美,但请暂时不要告诉我们更多。我们将在以后的节目中讨论这一点,该节目将专门介绍史陶比尔为促进氢气安全运输而开发的快速连接器。

谢谢两位的解释。它使我们更好地了解氢气市场的监管方面。也感谢我们的听众的收看。不要错过下一个,这次将重点介绍现实生活中的用例。

我很快就会见到你。