在 史 陶 比 尔 氢 能 之旅 的 最后一 集中 中 , 我们将 探讨 氢 能 交通 最 关 键 的 方 面 之一 : 给 路 车 加 注 。史陶比尔替代燃料市场经理 Jose Cardenas 分享了有关为什么氢能能够 改变游戏规则的见解 ,以减少二氧化碳 排放并实现公共汽车、卡车和汽车的快速、清洁运输。
了解建设可靠基础设施所面临的挑战、安全和用户友好设备的重要性,以及史陶比尔的 创新解决方案(如先进的加氢枪和集成传感器)如何 塑造氢能交通的未来。
如果您想了解是什么让氢气加注安全、高效并为明天的交通做好准备, 请不要 错过这一集!
欢迎收看史陶比尔氢能之旅第四集。该 播客 探讨了氢能市场,并聚焦了该领域的关键参与者——史陶比尔。在上一集中,我们研究了氢气在铁路领域的使用。这一次, 我们将 重点讨论氢能交通,更具体地说是道路车辆的加注过程。为了讨论这个话题, 我 很高兴地欢迎史陶比尔替代燃料市场经理 José Cardenas。
您好。 首先,您能否介绍一下氢气在交通领域的使用以及与之相关的挑战,特别是对于道路车辆?
带着荣幸。氢气通常被认为是减少二氧化碳排放和 应对 气候变化的一种有前途的解决方案。公共汽车、卡车、私家 车都可以从这项技术中受益,而且优点很多 。除其他外 ,增加了自主性、快速充电时间,当然还有零尾气排放。遗憾的是,道路车辆 基础设施不乏挑战。 特别是 ,欧洲有一项名为 AFIR 的替代燃料基础设施法规,其中包括氢气,这需要部署加氢站。
同时,我们还需要开发一系列改装车辆。
然而,氢气加注似乎是未来交通的一个关键因素。不是吗?
当然,基础设施必须确保燃料的 持续可用性, 允许 车辆油 箱在几分钟内完全加满 ,同时保证简单和安全的用户体验。
不难想象,这需要市场主体在设备方面做出正确的选择。在此背景下,您能否告诉我们更多关于该设备的关键作用以及史陶比尔如何融入氢能交通的发展?
是的,当然,加注设备对于促进氢气在交通领域的采用确实至关重要。史陶比 尔参与流程的每一个阶段。给大家举个具体的例子。我们开发了一种技术,该技术涉及将位置传感器集成到安装在这些设备上的红外接收器中。通过这种方式,当枪被正确记录 到车辆时 ,充电站就会收到通知。
安 全 是 史 陶 比 尔 的 关 键 问 题 , 这 意 味 着 其 所 有 的 设 备 都 要 在 极 端 条 件 下 进 行 测 试 。当然,我们的灌装 喷嘴就是这种情况。
我们 有机会 通过法国标准化协会 AFNOR 为起草与氢能交通相关的标准做出贡献。我们还非常关注制造商、运营商和用户的需求,并提供降低维护成本、实现车辆 完全充电的解决方案 ,并为用户提供改进的人体工程学设计。
谢 谢 Jose 与 我 们 分享 您 为 氢 能 车 辆 加 注 的 心 得 。 每个人都清楚,氢能行业所有参与者之间的合作对于保证安装性能以及运营商和最终用户的安全至关重要。 史陶比尔作为一家忠诚的参与者,正在通过创新、创新为该行业的发展做出重大贡献。 可靠 、高效的解决方案。
本集节目结束了史陶比尔氢能之旅播客系列。感谢您关注我们。 如果您想了解更多关于史陶比尔解决方案 的信息 ,请访问 stäubli.com