药品生产

Steady.
Stable.
Stäubli.

避免制药生产线中的重新设计、更换及系统故障

在药品生产中,每一个过程都必须以绝对的精度、可重复性并符合法规要求运行。确保经过验证的系统设计和最长的设备正常运行时间对于保护产品质量、维护监管部门的批准和防止代价高昂的生产中断至关重要。无 论 是 建 建 新 的 生 产 线 , 还 是 在 现 有 设 施 中 进 行 标 准 化 , 您 都 需 要 在 不 影 响 性 能 或 灵 活 性 的 基 础 上 支 持 合规 运 行 的 连 接 解

通过与史陶比尔合作,制药制造商、生产线原始设备制造商和系统集成商将受益于:

  • 由在受监管的制药生产环境和自动化挑战方面经验丰富的专家提供的本地工程支持
  • 高可靠性的电气连接,可减少计划外停机时间并最大限度地缩短平均修复时间 (MTTR)
  • 跨设备、系统和站点的标准化模块化接口,以简化验证、鉴定和生命周期维护

史陶比尔 连 接 解 决 方 案 专为 制 药 4.0 而 生 产 , 可 支 持 自动化 、 数 码 化 和 系 统 的 长 期 可 扩 展 性 , 同 时 降 低 连 接 器 的 重 新 设 计 、 更 换 和 失 效 风 险 。其结果是:提高设备可用性、提高 OEE 以及每个批次和生产周期的长期工艺可靠性。


史陶比尔可以帮助您:

开发新药生产线

  • 减少因不可靠或劣质连接器而导致的返工、重新认证和未来故障排除。
  • 简化跨多个药品生产线和站点的电气和接口标准化。
  • 确保顺利的组装、安装和调试,无需昂贵的试错循环。

自动化药品生产线

  • 在经过验证的条件下,防止与连接器相关的故障影响正常运行时间并增加维护。
  • 避免引发重新认证、文档更新和监管风险的规范变更。
  • 消除限制自动化灵活性和未来系统升级的技术限制。

主要优点

专家合作

  • 直接与史陶比尔专家合作,为电源、信号和流体连接定义优化的混合接口。
  • 早期技术协作可加速设计最终确定,简化验证流程,并支持未来的系统升级,而无需中断性返工。

组件可靠性

  • 经 实 战 考 验 的 连 接 器 系 统 , 专 为 在 受 规 控 的 制 药 生 产 环 境 中 的 连 续 运 行 而 设 计 。
  • 无缝、密封的外壳设计,对腐蚀性清洁剂和机械应力具有很强的抵抗力,可减少维护工作和计划外停机时间。
  • 预配置的、完整记录的界面,支持模块化生产概念,并实现未来的自动化和可扩展性。

智能标准化

  • 跨生产线、设备供应商和现场建立统一的接口标准,以简化集成、资格认证和验证流程。
  • 一致的规格降低了备件的复杂性,并最大限度地减少了采购、工程和生命周期管理工作。

见证

“我们赞赏史陶比尔以客户为导向的方法,就像我们对待客户的方法一样,”Rubitec AG 首席执行官 Jonas Rubitschung 说。“ 史陶比尔的 CombiTac uniq 系 统 是 一 种 极 其 可 靠 和 紧 凑 的 连 接 系 统 , 可 为 我 们 的 客 户 提 供 快 速 、 安 全 和 简 便 的 作 。多年来,我们的首席工程师一直在使用直观的在线CombiTac配置器,只需点击几下即可快速轻松地设置我们需要的连接器配置。

- Jonas Rubitschung,Rubitec AG 首席执行官

史陶比尔模块化连接器

模块化连接器设计

史 陶 比 尔 的 模 块 化 连 接 器 在 单 一 接 口 中 支 持 电 源 、 信 号 、 数 据 和 流 体 连 接 , 满 足 现 代 制 药 生 产 的 高 技 术 要 求 和 符 服 性 要 求 。

即插即用

无缝兼容性减少了工程和资格认证工作,同时确保了可靠、经过验证的性能。

专职联系人

直接联系当地的史陶比尔专家, 而不是通用的热线或共享收件箱。确保在您需要时快速提供个性化支持。

节省空间的设计

实现更紧凑的机器占地面积和更高效的生产线布局。

屏蔽和信号完整性

有效的屏蔽可确保稳定的数据传输和准确的传感器信号,从而获得一致、可重现的结果。

在线配置器

我们的在线配置器可直接根据您的 BOM 和技术文档快速、准确地配置连接器。

模块可追溯性

每个组件都带有一个唯一的二维码,用于快速识别、准确维护和全生命周期的可追溯性。

稳定的低电阻电流路径

我 们 的 MULTILAM 技 术 可 确 保 在 100,000 次 插 拔 中 始终 保 持 低 接 触 电 阻 , 以 实 现 可 靠 、 稳 定 的 生 产 。

成功案例

CombiTac:推动 Rubitec 的定制安全壳解决方案

Rubitec AG 是设计和制造用于灌装和排料站的先进密封系统(模块化生产环境中的关键部件)的值得信赖的专家。为确保这些系统提供最大的安全性、效率和灵活性,Rubitec 依靠史陶比尔的 CombiTac 模块化连接器系统。

专家支持,确保药品生产中最高的可靠性

从配方到最终灌装,制药生产需要将经过验证的性能、可清洁性和可靠的数据传输相结合的连接器解决方案。在高度监管和自动化的环境中,即使是很小的连接问题也会影响产品质量、合规性和正常运行时间。

有 史 陶 比 尔 作 为 您 的 合 作 伙 伴 , 您 可 以 获 得 久 经 考 验 的 连 接 技 术 和 当 地 的 工 程 专 业 知 识 , 这 些 专 长 的 设 计 有助于 确 保 流 程 的 合规 性 , 最 大 限 度 地 提 高 设 备 的 可 用 性 , 并 保 持 每