Un soutien de longue date apporté à des projets d’eau potable grâce à l’énergie solaire.

13 juillet 2022


ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Stäubli Renewable Energy s’engage pour l’accès à l’eau potable

Depuis plus de 20 ans, Stäubli soutient les projets d’accès à l’eau potable de Water Mission dans les pays en voie de développement.

Depuis plus de deux décennies, en Amérique du Nord, Stäubli Renewable Energy soutient l’organisation à but non lucratif Water Mission, qui permet à des communautés sous-développées du tiers monde d’avoir accès à une eau potable.

Ses équipes conçoivent, construisent et mettent en œuvre des solutions sûres en matière d’eau, d’installations sanitaires et d’hygiène pour des populations dans les pays du tiers monde et les régions sinistrées. À travers le monde, environ 400 collaborateurs de Water Mission combattent la pénurie d’eau mondiale en employant des technologies innovantes et un savoir-faire technique pour surmonter la crise mondiale de l’eau.

Bien que ce soutien ne soit pas une source de revenus pour Stäubli, l’entreprise tient à apporter des ressources, des produits et son expérience afin d’améliorer la vie de tous les habitants de la planète, en particulier là où l’accès à l’eau potable est une question de survie. Ce soutien prend la forme de connecteurs PV de la gamme de produits MC4 de Stäubli, de câbles, d’outils, de formations et de dons financiers.

Un camp de réfugiés dans l’ouest de la Tanzanie

Parmi les nombreux succès de Water Mission figure le camp de réfugiés de Nyarugusu, dans l’ouest de la Tanzanie. Celui-ci abrite plus de 155 000 réfugiés. Depuis décembre 2016, l’ensemble du camp est approvisionné en eau potable. Une installation de traitement de l’eau de grande taille comme celle de Nyarugusu se compose de stations de traitement généralement situées à proximité d’une source d’eau naturelle. La source d’électricité privilégiée, qui est par ailleurs souvent la seule, est l’énergie solaire. Les installations photovoltaïques emploient des connecteurs, des câbles et des outils Stäubli qui assurent une alimentation électrique sûre et durable.

Aux États-Unis, Stäubli entretient une relation de longue date avec Water Mission et se réjouit du succès de l’organisation, qui s’efforce, par un travail acharné mais gratifiant, de satisfaire un besoin fondamental de la population mondiale en offrant un accès à l’eau potable.

Stäubli Renewable Energy contribue à un approvisionnement en eau potable grâce au sponsoring.

La technologie MC4 de Stäubli permet d’employer l’énergie solaire pour le traitement et la distribution de l’eau.