Hydrogen journeys with Stäubli #2

Podcast #2 Explorer les défis logistiques de l’hydrogène

Relever les défis logistiques de l’hydrogène : enjeux et solutions

Dans cet épisode de Hydrogen Journeys with Stäubli, nous plongeons au cœur des enjeux complexes liés au transport et à la distribution de l’hydrogène. Nos experts, José Cardenas et Sébastien Pollet, explorent les défis techniques liés aux propriétés spécifiques de l’hydrogène — comme la taille extrêmement réduite de ses molécules et sa forte inflammabilité — et expliquent comment la sécurité et la fiabilité sont au cœur de chaque solution développée.

Découvrez des exemples concrets, notamment les partenariats de Stäubli avec Lhyfe, acteur de référence de la production d’hydrogène renouvelable, et Atawey, spécialiste des stations hydrogène mobiles. Apprenez comment des raccords à déconnexion rapide innovants et des connecteurs haute pression permettent de rendre le transfert d’hydrogène plus sûr, plus rapide et plus ergonomique.

Si vous vous intéressez à l’avenir des énergies propres et souhaitez découvrir des solutions concrètes pour relever les défis logistiques de l’hydrogène, cet épisode est incontournable.

Le podcast est enregistré en anglais. La transcription ci‑dessous est disponible en français.

Vous préférez lire ce contenu ?

Bienvenue dans le deuxième épisode d’Hydrogen Journeys with Stäubli. 

Dans l’épisode précédent , nous avons examiné la normalisation de l’hydrogène et le rôle de Stäubli dans l’établissement des  normes. Aujourd’hui , nous allons examiner les défis et les opportunités associés à la logistique de l’hydrogène  avec quelques exemples concrets . Et pour cette discussion , j’ai le plaisir d’accueillir deux spécialistes de Stäubli, José Cardenas, responsable du marché des carburants alternatifs et Sébastien Pollet, responsable du marché de la chimie pharmaceutique, du pétrole et du gaz.

Bonjour, nous allons nous intéresser de plus près au transport de l’hydrogène comprimé avec Sébastien pour commencer. Pouvez-vous nous dire en quelques mots quels sont les principaux enjeux qui y sont associés ? 

Les défis seront donc essentiellement techniques en raison des caractéristiques complexes de la molécule d’hydrogène. Le premier est sa taille puisque la molécule est extrêmement petite. Il peut donc se dissoudre dans certains matériaux, fragilisant rapidement les installations en fissurant ou en brisant les pièces métalliques. Les fuites peuvent rapidement poser de graves problèmes de sécurité en raison de la nature hautement inflammable de l’hydrogène. Il est donc impératif pour les fabricants de prendre en compte ces spécificités et d’éviter les problèmes causés par la température et les vibrations pendant le transport.

Et puis, compte tenu de ces particularités, pouvez-vous nous éclairer sur les points essentiels à garder en tête pour contribuer à une logistique hydrogène maîtrisée et sûre ? 

Pour les processus de remplissage et de vidange des réservoirs, il est essentiel que les opérateurs aient accès à des appareils hautement fiables qui rendent les opérations sûres et faciles à manipuler.

Les raccords rapides sont utilisés à toutes les étapes du transfert d’hydrogène, que ce soit vers et depuis des infrastructures fixes, vers et depuis des unités mobiles ou de véhicule à véhicule. Outre la sécurité et la fiabilité, l’ergonomie est un critère très important . 

 Merci Sébastien. Nous savons à quel point la fiabilité et la sécurité sont dans l’ADN des produits Stäubli. Pour prendre un exemple concret, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre collaboration avec la société Lhyfe ?

Oui, bien sûr. Lhyfe est un groupe présent dans 11 pays européens, produisant et fournissant de l’hydrogène vert et renouvelable. Depuis sa création, Stäubli a soutenu le projet Lhyfe en apportant son expertise dans la conception de systèmes de raccordement adaptés à la distribution de gaz. Initialement, la solution développée devait allier sécurité et efficacité pour le transfert d’hydrogène à une pression de 500 bars. Il devait faciliter autant que possible le remplissage des réservoirs, puis distribuer l’hydrogène aux flottes captives, telles que les chariots élévateurs et autres équipements à hydrogène. 

Un beau partenariat ! Pouvez-vous nous en dire plus sur le système déployé par Stäubli ? 

Bien entendu, il s’agit d’un connecteur à montage rapide avec des boutons spécialement conçus pour les applications à haute pression. Il est ergonomique, fiable et simple d’utilisation, ne nécessitant aucun outil. Il est associé à un tuyau flexible. Ce système est équipé d’un système dit de rupture. Il s’agit d’un dispositif de sécurité anti-arrachement qui garantit la sécurité de l’opérateur et du système en cas de traction excessive involontaire. Ce mécanisme permet à l’unité mobile de se déconnecter du système de chargement et ferme automatiquement le circuit pour éviter toute fuite. 

Merci beaucoup, Sébastien Maintenant, j’aimerais me tourner vers vous, José. Pouvez-vous nous parler d’un autre partenariat que Stäubli a développé avec Atawey ?

Oui, bien sûr. Atawey est expert dans la conception de stations de remplissage d’hydrogène, en particulier de stations mobiles. Ces stations au format conteneur peuvent être transportées par la route. Ils sont préchargés en hydrogène et peuvent être installés et opérationnels chez un client en moins d’une demi-journée.

Cette solution de station mobile offre aux collectivités la possibilité de tester rapidement et pendant une période déterminée tout type de véhicule à hydrogène, qu’il s’agisse de camions à ordures , de bus ou d’autres types de véhicules. Cela permet d’éviter les investissements conséquents et les délais souvent longs associés à la mise en place d’une station de distribution fixe. 

Les raccords Stäubli que nous proposons Atawey sont intégrés dans cette station mobile. Ils facilitent le réapprovisionnement en hydrogène au fur et à mesure de sa consommation. Ils assurent également la liaison entre les différents composants de la station permettant un transfert de haute pression. 

Ces connecteurs sont conçus pour des pressions de service allant jusqu’à 700 bars tout en offrant rapidité et facilité d’utilisation sans jamais compromettre la sécurité, qui reste une priorité absolue.

Je tiens à vous remercier tous les deux pour cette conversation enrichissante et un grand merci à nos fidèles auditeurs. Ne manquez pas le prochain épisode. Nous parlerons des applications de l’hydrogène pour l’industrie ferroviaire.   A bientôt.