La collaboration entre Fiers et Stäubli garantit que les installateurs de centrales photovoltaïques de Fiers reçoivent une excellente formation, promouvant la qualité, la sécurité et l’innovation sur tous les chantiers de construction de centrales solaires. Cette alliance renforce également la position de Fiers sur le marché de l’énergie solaire en s’appuyant sur la vaste expérience de Stäubli. Le premier échange de connaissances a été mis en œuvre pour la plus grande centrale solaire de Belgique à Kristalpark Lommel.
Jeroen Fiers BV est l’un des plus grands sous-traitants spécialisés dans l’énergie solaire au Benelux, avec un accent sur l’installation de projets photovoltaïques à l’échelle industrielle. Avec 15 ans d’expérience dans ce secteur, Fiers est bien placé pour obtenir des résultats exceptionnels. Aujourd’hui, son équipe de plus de 250 installateurs de terrain qualifiés réalise chaque année plus de 500 projets photovoltaïques complexes, principalement en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Avec un dévouement à la qualité, Fiers se soucie non seulement des délais du projet et de la qualité de l’installation solaire, mais aussi des personnes et du service des centrales solaires construites. Par conséquent, l’entreprise s’engage à améliorer les compétences des membres de son équipe.
La formation photovoltaïque sur site dispensée par la Stäubli Customer Academy s’inscrit parfaitement dans les besoins de Fiers en matière d’amélioration des compétences et des aptitudes de ses équipes de techniciens sur le terrain.
À cette fin, elle a intégré le séminaire Stäubli sur les bonnes pratiques en matière d’assemblage MC4 et d’eBOS dans son programme de formation afin de renforcer les compétences de ses techniciens sur le terrain et de promouvoir la sécurité des centrales solaires installées.
Bien que la Belgique ne soit pas aussi riche en espace que certains pays, les projets solaires au sol connaissent une croissance significative. Au cours des deux dernières années, le paysage solaire belge est lentement passé de systèmes de toiture résidentiels et commerciaux traditionnels à des installations au sol à grande échelle. Le Kristalpark de Lommel, situé dans le nord-est de la Belgique, près de la frontière néerlandaise, est une étape remarquable dans la transformation énergétique du pays. Ce projet important, initialement lancé avec 99,5 MWc, s’étend maintenant pour augmenter sa capacité de 34,4 MWc pour atteindre un total de 133,9 MWc, avec l’installation de plus de 30 000 modules. La production annuelle devrait être de 83 GWh.
Le maintien des normes de qualité les plus élevées pour assurer un fonctionnement sûr est au cœur de la mission de Fiers. Par conséquent, l’objectif de la direction est de se tenir au courant des normes de l’industrie, en connaissant toutes les réglementations et meilleures pratiques pertinentes pour assurer la durabilité et la sécurité. La visite sur place de Stäubli au Kristalpark de Lommel a confirmé cet engagement en faveur de l’artisanat de haut niveau et de l’attention portée aux petits détails.
Avec cette base solide pour un travail de qualité, une première formation sur site avec l’équipe d’installation a eu lieu à Kristalpark. Malgré leur vaste expérience, l’équipe des Fiers a acquis des connaissances approfondies sur les principes fondamentaux des directives d’installation. L’importance d’un sertissage approprié avec des outils certifiés, ainsi que les détails d’un serrage précis, ont été soulignés, ainsi que les meilleures pratiques pour respecter les règles d’installation CC.
Dans la lignée de sa certification VCA, Fiers souligne son engagement ferme en faveur de la sécurité. Cette certification confirme que Fiers répond à des normes strictes en matière de sécurité, de santé et d’environnement, garantissant que tous les projets sont exécutés dans des conditions optimales et des paramètres de haute qualité. Par conséquent, toutes les mesures visant à consolider la sécurité et la qualité dans leurs projets font partie de leurs pratiques commerciales.
Après le succès de la formation sur site des installateurs et la remise de leurs certificats de formation, une deuxième session de formation a été organisée au siège de Fiers à Gand, ciblant le niveau de gestion de l’entreprise. Maarten Demeester, directeur de Fier, a participé conjointement avec le directeur technique et les chefs d’équipe des équipes d’installation.
Maarten Demeester, directeur Fiers
La direction de Fiers est convaincue que le partenariat avec Stäubli offre des avantages substantiels en garantissant une formation complète aux installateurs lors de l’installation d’une nouvelle centrale photovoltaïque.
L’engagement de Stäubli à promouvoir des normes élevées dans les installations photovoltaïques est parfaitement aligné avec la mission de Fiers de fournir qualité et d’assurer la sécurité de ses clients. La formation sur site dispensée par Stäubli permet au personnel de Fiers d’acquérir des connaissances essentielles sur les aspects clés de l’installation et du raccordement d’une centrale solaire. Cela comprend des instructions pratiques sur les techniques, les procédures et les outils pour assembler correctement les produits MC4, ainsi que les directives contraignantes pour l’installation du système de câblage DC.
Les participants à la formation des installateurs ont convenu que l’échange avec les experts Stäubli était très intéressant et utile. Même s’ils sont déjà bien concentrés sur un travail de qualité, les explications, la plongée dans les détails et les conseils pratiques ont favorisé leurs compétences.
En donnant à l’équipe d’installation ces compétences essentielles, Fiers assure à ses clients la qualité et l’efficacité durables de leurs projets solaires.
Alors que Fiers se prépare à une croissance significative, cet investissement dans les connaissances fournira une base solide, renforçant sa position sur le marché et améliorant l’expertise de l’équipe pour l’avenir.
Partenariat stratégique à long terme pour le programme éducatif afin de s’assurer un personnel d’installation compétent, créant des installations durables de centrales solaires
Formation Stäubli sur site pour l’équipe d’installateurs de Fiers au Kristalpark
Pratique lors de la formation pratique Stäubli pour l’équipe d’installateurs de Fiers au Kristalpark
Certificat de formation officiel Stäubli pour la réussite à l’examen
Les câbles ouverts qui ne sont pas encore connectés sont protégés par des capuchons anti-poussière
L’attention portée aux détails dans les pratiques d’installation contribue à assurer la longévité du système PV