Erfolgsgeschichte

Automatisierte Testanlage für Ventile mit SCARA Robotern

Unter anderem aus Personalmangel sollte die Produktion elektromagnetischer Ventile voll automatisiert werden. Ein erfahrener Systemintegrator baute dafür eine prozesssichere Anlage, bei der vier hochpräzise SCARA Roboter von Stäubli anspruchsvolle Aufgaben übernehmen.

KUNDENVORTEILE

  • Vollautomatischer und prozesssicherer Betrieb
  • Integrierte Qualitätssicherung
  • Hohe Flexibilität
  • Gesteigerter Durchsatz

AUFGABE

Produktionslinie für elektromagnetische Ventile automatisieren

Der Hydraulikspezialist Argo-Hytos setzt bei der zur Produktion von elektromagnetischen Ventilen auf Vollautomation. Das Handling der Ventile übernehmen hochpräzise SCARA Roboter von Stäubli – und lösen dabei auch anspruchsvolle Aufgaben wie das Ein- und Ausschrauben der Ventile in einer End-of-line-Teststation.

Die Aufgabe, die Argo-Hytos dem Automatisierungs-Partner und Systemintegrator Resim stellte, war klar definiert: möglichst vollständige Automatisierung einer bisher manuellen Produktionslinie für elektromagnetische Ventile in seinem tschechischen Werk. Resim konnte bei Projektierung nicht nur die Erfahrungen aus der langen Zusammenarbeit mit Argo-Hytos nutzen, sondern auch auf das in 30 Jahren industrieller Automatisierung gewonnene Know-how zurückgreifen. Ein Teil eben dieses Know-hows ist die Erkenntnis: Geht es um hohe Präzision und Geschwindigkeit, sind Stäubli Roboter die erste Wahl.

LÖSUNG

Vier SCARAs sorgen für die Handhabung der Ventile

In diesem Fall sind es vier SCARA Roboter vom Typ TS2-80, die das Handling der elektromagnetischen Steuerventile während der Montage und dem anschließenden End-of-line-Test übernehmen. Dafür gibt es mehrere gute Gründe. Mit einem TS2-80 kann der Systemintegrator theoretisch bis zu 200 Greifvorgänge pro Minute realisieren. Das entspricht einer Zykluszeit von 0,33 Sekunden – bei hoher Präzision: Wiederholgenauigkeiten bis zu +/- 0,004 mm in der Z-Achse sind beim Pick & Place möglich.

Ganz so genau müssen die Roboter in der neuen Montagelinie von Argo-Hytos nicht arbeiten, aber die Anforderungen an die Präzision sind hoch. Schließlich werden die Ventile im Betrieb mit mehreren 100 bar Druck beaufschlagt. Entsprechend genau muss die Montage der einzelnen Komponenten und insbesondere der Dichtungen sein.

Als besondere Herausforderung stellte sich die Automatisierung der End-of-line-Prüfung heraus. Hier verklemmte sich beim Herausschrauben ab und zu der letzte Gewindegang der Ventile, was zum Stillstand der Testanlage führte. Die Lösung brachte die integrierte Kraftmessung der Stäubli Roboter an allen vier Achsen. In diesem Fall wird die Kraft an der vierten Achse gemessen. So kann die Steuerung der Anlage erkennen, ob sich das Ventil leicht im Innengewinde der Testanlage drehen lässt. Steigt die gemessene Kraft an, kann die Verklemmung durch ein kurzes Reversieren der Drehbewegung gelöst werden.

KUNDENNUTZEN

Prozesssichere Lösung mit integrierter Qualitätssicherung

Diese einfache Lösung gewährleistet, dass sich das Ventil nicht verklemmt und die Anlage nicht ungeplant zum Stillstand kommt. Der große Vorteil: Die Kraftmessung ist im Antriebssystem integriert. Man benötigt somit keine externe Sensorik.

Aus Sicht aller Beteiligten war die Zusammenarbeit von Stäubli, Argo-Hytos und Resim bei diesem Projekt äußerst produktiv und zielführend. Im Frühjahr 2022 wurde die Produktionslinie in Betrieb genommen, und nach nunmehr zwei Jahren arbeitet sie ebenso effizient wie bei der Installation. Argo-Hytos hat sein Ziel erreicht, den komplexen Endmontageprozess der elektromagnetischen Hydraulikventile vollständig zu automatisieren. Die Ventile entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen, und das Stäubli Team ist stolz darauf, Teil dieser erfolgreichen Zusammenarbeit zu sein.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE PRODUKTE