Conexiones cruzadas

Conexiones cruzadas de conectores fotovoltaicos

¿Por qué las conexiones cruzadas ponen su proyecto FV en riesgo?

La tecnología de contacto interno es muy diferente: minimice su riesgo al conectar solo conectores del mismo fabricante. Los componentes de calidad y el servicio experto son factores críticos para la rentabilidad y la seguridad de una planta fotovoltaica. Entender los impactos técnicos y las regulaciones respectivas es esencial para instalar y conectar un sistema fotovoltaico.

Lo mejor es ir a lo seguro y elegir componentes de calidad de un solo fabricante porque no existe un estándar internacional de producto para el diseño y la tecnología de conectores fotovoltaicos. Cada fabricante tiene su propia especificación y macho de contacto especializado, tecnología de contacto, composición de materiales, aislamiento y procesos de producción.

Si bien muchos fabricantes afirman que sus componentes son "compatibles con Stäubli" o enchufables/conectables con MC4, apoyamos firmemente los estándares internacionales y las regulaciones locales que prohíben el uso de conectores de distintos fabricantes. No se recomiendan las conexiones cruzadas ni los componentes de conexión cruzada y pueden provocar daños graves y costosos en los cables.

Nuestra experiencia en la gestión de incidentes FV durante más de 20 años y numerosos estudios demuestran que conectores y cables cruzados pueden llegar a riesgos técnicos y legales incalculables. Los estudios realizados por SolarBankabilityTÜV Rheinland, un grupo de científicos internacionales, y el informe PVPS de la AIE sobre "Cuantificación de los riesgos técnicos en la energía fotovoltaica" afirman inequívocamente que la conexión cruzada de diferentes marcas de conectores aumenta significativamente el riesgo técnico y legal de un sistema fotovoltaico.

Las conexiones cruzadas se identifican con frecuencia como la causa raíz de fallas en los conectores, pérdida de potencia y riesgos de seguridad innecesarios. En el peor de los casos, este daño puede incluso provocar un incendio. En consecuencia, estos incidentes impactan negativamente en el retorno de la inversión (ROI) y el coste nivelado de la energía (LCOE).

Factores que pueden causar incompatibilidad técnica:

  • Tecnología y material de producto de baja calidad
  • Discrepancias en el proceso de producción y estándares de calidad
  • Falta de alineación en las zonas de tolerancia para garantizar fuerzas de contacto ajustadas y suficientemente altas
  • Falta de compatibilidad química de los materiales (incluidos los materiales auxiliares y de producción)
  • Cambios en el proceso de producción sin consideración de posibles interacciones
  • Incumplimiento de las normas oficiales de certificación otorgadas a los fabricantes conformes

Consecuencias de las conexiones cruzadas

Normas internacionales

La base jurídica, que excluye las conexiones cruzadas:

  • Normas de producto (IEC 62852 (EN62852)) y norma de producto UL 6703 o norma de módulo UL 1703
  • Normas de instalación y regulaciones locales
  • Instrucciones de montaje del fabricante

Actualmente, las normas fotovoltaicas vigentes (IEC 60364-7-712:2017; E343181) afirman que "cada pareja de macho de acoplamiento y hembra [...] debe ser del mismo tipo del mismo fabricante" y que la certificación UL para conectores solo se aplica si se han conectado productos de la misma familia de productos.

Por razones de calidad y seguridad, Stäubli no aprueba la conexión cruzada con componentes de proveedores terceros, que se declaran "compatibles con MC4". En Stäubli consideramos que la conexión cruzada de componentes de distintos fabricantes supone un riesgo para la seguridad de uso.

Además, nos desvinculamos de cualquier prueba realizada por laboratorios de pruebas independientes que puedan dar resultados engañosos e indicar falsamente la compatibilidad. También consideramos que los esfuerzos de terceros proveedores para que su producto sea validado como "compatible con Stäubli/MC4" por un tercero independiente son inapropiados y no beneficiosos para la industria fotovoltaica. No hemos reconocido ningún producto de terceros como compatible con la cartera de productos MC4 original y no tenemos la intención de hacerlo en el futuro.

No hay certificación

No existe compatibilidad ni certificación (de producto) para la conexión cruzada. Existen varias normas al respecto: la norma de producto para conectores, la IEC 62852 (EN62852). Por ejemplo, si un conector de contacto macho del fabricante A está conectado con un conector de contacto hembra del fabricante B, la certificación deja de ser válida. La norma UL1703 STP para los módulos requiere que los fabricantes de módulos enumeren en sus instrucciones de montaje y módulo el fabricante específico y los números de modelo de todos los conectores fotovoltaicos permitidos a los que el módulo está conectado por UL. Esto ayuda a los instaladores e inspectores a confiar en instrucciones muy claras sobre qué conectores se pueden utilizar.

La nueva edición de IEC 61730-1 requerirá que el tipo de conector que se instala en el módulo se imprima en la etiqueta, lo que permitirá al instalador saber qué conector se puede utilizar para conectar el módulo.

La norma de instalación IEC 62548 especifica que los conectores macho y hembra de un sistema fotovoltaico deben ser del mismo tipo y del mismo fabricante para realizar una conexión.

Verificación de datos: interpretaciones engañosas y arriesgadas de los informes de prueba


El MC4 original

Diseñado y fabricado con la artesanía de precisión suiza, solo hay un MC4 original, y está hecho por Stäubli.

Bancabilidad: una cuestión de confianza

Gánese la confianza de los inversores y sienta las bases para el crecimiento económico a largo plazo.